Français

Recommandations pour l'Étiquetage Adéquat des Câbles

Mis à jour depuis le 29 août, 2018 by
1.9k

L'étiquetage des câbles est essentiel. Chaque câble que vous avez installé doit être étiqueté. En effet, l'étiquetage peut non seulement vous faire gagner beaucoup de temps lors du dépannage, mais aussi réduire le coût des déplacements, des ajouts et des modifications du système. L'étiquetage des câbles réseau n'est pas difficile, mais il nécessite du temps et de la patience. De nombreux utilisateurs semblent ignorer cette tâche et ne savent pas comment procéder à l'étiquetage correct des câbles. Cet article vous fournit des informations détaillées à ce sujet.

Étiquetage des Câbles

Conseils pour la Planification et l'Identification des Câbles

Avant d'installer le câble, il est préférable de préparer un plan indiquant le type de câble nécessaire et où il doit être installé. Une fois l'installation des câbles terminée, ce schéma peut servir de registre d'installation pour vérifier que tout a été installé et testé, par qui et quand. Il peut également indiquer d'autres informations nécessaires telles que la catégorie de câble ou la terminaison.

Lors de la planification, chaque câble doit posséder un identifiant. Cette identification peut être constituée de chiffres, lettres ou toute autre combinaison, tant que l'utilisateur est capable de les interpréter. Voici quelques suggestions concernant la configuration des identifiants.

Il faut éviter de tout noter. Il n'est pas possible de tout afficher sur une petite étiquette. Une bonne disposition du panneau, l'identification des fils et des câbles permettent généralement de mettre un minimum d'informations sur les fils individuels. Utilisez des abréviations et des chiffres, comme "C" pour "Cable".

Assurez-vous que le système de dénomination et de numérotation suit une hiérarchie logique. Assurez-vous que votre méthode de dénomination et de numérotation et les schémas de votre système reflètent les mêmes informations. Ne mélangez pas les abréviations, chiffres ou autres normes d'identification. N'utilisez pas d'étiquettes écrites à la main. Il est préférable d'utiliser des identifications imprimées, car elles sont nettes, faciles à lire et font gagner du temps. Utilisez un type de caractère simple.

Par exemple, "AB05-14:01AB05-20:03" est une étiquette typique de câble de raccordement. Quelles sont les informations fournies par cet identifiant (ID)? "AB05" fait référence au cabinet. Et les chiffres: panneau 14-port 01 et panneau 20-port 03. Donc l'ID indique la connexion entre l'armoire AB05 panneau 14-port 01 allant à la même armoire panneau 20-port 03. Cette identification est adaptée à la taille de l'étiquette et facile à lire lorsqu'on regarde à l'intérieur d'un panneau.

Amélioration de l'Efficacité de l'Étiquetage

Étant donné que les centres de données d'aujourd'hui sont remplis de câbles, le travail d'étiquetage des câbles s'avère plus difficile. Vous trouverez ci-dessous des informations sur comment améliorer l'efficacité de l'étiquetage dans votre centre de données.

Tout d'abord, choisissez des étiquettes de câble et des imprimantes qualifiées auprès d'un fabricant fiable. Les étiquettes de haute qualité doivent être imperméables, résistantes aux déchirures et rayures. Même dans un environnement à basse température, les étiquettes sont résistantes.

Étiquetage des Câbles

Deuxièmement, étiquetez vos câbles avant de les retirer. À l'exception des tests, l'étiquetage des câbles est l'étape la plus importante de la mise en place du câblage. Vous n'avez pas besoin d'étiqueter chaque conducteur. Si vous placez 10 poignées dans une armoire, vous pouvez simplement étiqueter deux conducteurs dans chaque poignée. De cette façon, vous pouvez terminer le travail d'étiquetage en peu de temps et il est également facile pour les autres utilisateurs de trouver le bon faisceau. Lorsque tous les câbles sont coupés à la bonne longueur pour l'installation et la terminaison, utilisez des étiquettes permanentes.

Troisièmement, utilisez des étiquettes imprimées dans les panneaux ou dans d'autres zones comportant un grand nombre de terminaisons. Les bonnes imprimantes d'étiquettes sont faciles à utiliser, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps pour créer des étiquettes et vous assurer que celles-ci s'alignent correctement. Elles vous donneront une apparence soignée et nette.

Placement des Étiquettes

La dernière étape consiste à installer les étiquettes du câble. Il y a quelques détails à respecter, sinon, les étiquettes risquent de se détacher du câble.

  • Étape 1. Avant d'étiqueter les câbles, nettoyez vos mains et les câbles pour que les étiquettes soient suffisamment collantes.

  • Étape 2. Tenez la partie supérieure des étiquettes. Assurez-vous qu'il y a assez d'espace pour envelopper les câbles.

  • Étape 3. Pressez les étiquettes avec votre pouce.

Remarque: L'étiquette doit être collée à moins de 4-5" du connecteur, afin que les autres utilisateurs puissent la retrouver sans avoir à tirer sur le câble !

Conclusion

Une fois que vous avez terminé l'installation des câbles, vous connaissez chaque câble et chaque appareil. Mais plusieurs jours plus tard, vous oublierez quelque détails, et vos collègues aussi. L'étiquetage est donc très important pour un système d'identification efficace. Un étiquetage correct est utile pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Il convient d'apprendre à étiqueter correctement les câbles. Et l'une des nécessités pour un étiquetage correct est une étiquette de bonne qualité. FS.com offre une grande variété d'étiquettes, de toutes tailles, couleurs et formes, qui sont faciles à installer et à identifier. Nous fournissons également un service personnalisé pour produire le type de produit selon vos besoins.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.3k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.8k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.9k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k