Quel le Module CWDM4 QSFP28?
Actuellement, le QSFP28 est considéré comme le principal facteur de forme pour l’Ethernet 100G dans les réseaux d’entreprise et les centres de données. Mais que savez-vous sur eux ? Dans le post précédent, les QSFP28 SR4, QSFP28 LR4 et QSFP28 PSM4 ont été racontés en détail. Ici, nous allons parler du module optique CWDM4 QSFP28 à travers les perspectives de définition, de principe de fonctionnement, de spécifications, d’applications et de FAQ.
Qu’est-ce Que le CWDM4 QSFP28 100G ?
Le CWDM4 QSFP28 100G est un module optique enfichable à chaud, en duplex intégral et à intégration photonique, conçu pour être conforme aux normes QSFP MSA, CWDM4 MSA et à certaines parties de la norme IEEE P802.3bm. Il dispose de connecteurs LC duplex, qui peuvent fournir une transmission à grande vitesse de 100Gbps avec une distance maximale de 2km sur SMF. Plus précisément, le module CWDM4 QSFP 100G adopte la technologie WDM qui permet à quatre longueurs d’onde d’être multiplexées pour transmettre sur une seule fibre, ce qui permet d’économiser considérablement les ressources en fibre optique. La distance de transmission maximale du QSFP28 LR4 est de 10km, ce qui inclut la distance de transmission du module CWDM4 QSFP28 100G. Alors pourquoi ne pas utiliser le QSFP LR4 100G pour transmettre 2km directement ? La raison est que le module QSFP28 LR4 a une consommation et un coût laser plus élevés que le CWDM4 QSFP 100G. En conséquence, les modules CWDM4 100G compenser l’inconvénient que le coût de transmission QSFP LR4 100G 2km est trop élevé.
Comment Fonctionne le Module Optique CWDM4 QSFP28 ?
Le module optique CWDM4 QSFP28 convertit quatre longueurs d’onde d’entrée de données électriques de 25Gb/s en quatre canaux de signaux optiques CWDM, puis les multiplexe en un seul canal pour une transmission optique de 100Gb/s. À l’autre extrémité, le CWDM4 QSFP 100G démultiplexe une entrée optique de 100Gb/s en quatre canaux de signaux optiques CWDM, puis les convertit en quatre canaux de sortie de données électriques du côté du récepteur.
Figure 1 : Principe de Fonctionnement du Module QSFP28 CWDM4
Fiche Technique du Module CWDM4 QSFP28 FS
Tous les modules optiques CWDM4 QSFP 100G FS sont fabriqués pour répondre aux normes de l’industrie et ont été reconnus par de nombreux clients. Ils se sont avérés compatibles avec plus de 200 fournisseurs, tels que Cisco, Juniper, Arista, Brocade, Dell, etc.
Spécification du Module CWDM4 QSFP 100G
Type de Formulaire | QSFP28 |
Longueur d’onde | 1271nm, 1291nm, 1311nm, 1331nm |
Connecteur | LC Duplex |
Type de Câble | SMF |
Puissance TX | ~-6.5-2.5dBm |
Protocoles | Ethernet 100G, Conforme à MSA |
Débit de Données Maximum | 103.1 Gbps |
Distance de Câble Maximum | 2km |
Type d’Emetteur | DML CWDM |
DDM/DOM | Support |
Sensibilité du Récepteur | <-11.5dBm |
Plage de Température Commerciale | 0° ~ 70°(32 ~ 158°F) |
Avantages du Module CWDM4 QSFP 100G
1. Tous les modules CWDM4 QSFP28 FS doivent passer par la programmation et une série complète de tests de diagnostic de la plate-forme pour assurer ses performances et sa compatibilité. Et les modules optiques CWDM4 100GBASE FS sont entièrement interopérables avec les modules CWDM4 100G non-FS tant qu’ils répondent aux spécifications standard de l’industrie.
2. Tous les modules CWDM4 QSFP 100G de FS bénéficient d’un service d’échange dans un délai d’un an et d’une garantie de cinq ans.
3. Les modules CWDM4 QSFP28 100G FS peuvent être reconfigurés pour n’importe quel matériel réseau à tout moment à l’aide de l’outil de codage du module optique - FS Box. De cette façon, les modules CWDM4 QSFP 100G sont programmés sur site pour être compatibles avec plus de 200 appareils OEM de manière efficace et flexible.
4. Avec un stock important dans notre entrepôt US, AU, GE, SG, les modules CWDM4 QSFP28 100G peuvent être expédiés le jour même après la commande.
Câblage et Connectivité du Module CWDM4 QSFP 100G
Le CWDM4 QSFP 100G adopte la technologie WDM pour transmettre des signaux avec une distance de transmission maximale de 2km sur une seule fibre, ce qui permet d’économiser considérablement les ressources en fibre optique. Dans la plupart des cas, les modules CWDM4 QSFP28 peuvent être utilisés pour l’interconnexion 100G à 100G dans les réseaux d’entreprise et les centres de données.
Solution de Câblage d’Interconnexion 100G-100G avec Panneau d’Adaptateur
La méthode de connexion avec le panneau d’adaptateur FHD est très simple. Comme le montre le schéma suivant, deux modules CWDM4 QSFP28 sont branchés sur deux commutateurs100G. Et l’interconnexion 100G à 100G peut être obtenue en utilisant un panneau de brassage FHD, un tiroir optique de montage en rack et un panneau de brassage monomode duplex LC. Dans cette solution, le boîtier fibre et les panneaux d’adaptateur sont utilisés pour la gestion des câbles structurés.
Figure 2 : Interconnexion du Module 100G à 100G CWDM4 QSFP28
Questions Fréquentes sur Le Module Optique CWDM4 QSFP28 100G
Q1 : Le FEC doit-il être activé pour faire fonctionner une paire de module CWDM4 QSFP28 100G ?
A : Lors de l’utilisation des modules CWDM4 QSFP28, les deux extrémités doivent ouvrir ou fermer le FEC en même temps (la fonction FEC est activée pour réduire le taux d’erreur sur les bits).
Q2 : Quelle est la principale différence entre les modules CWDM4 QSFP 100G et CLR4 100G ?
A : La principale différence est la fonction FEC (Forward Error Correction). Pour le CWDM4 QSFP 100G, il est nécessaire de supporter le FEC. Quand au CLR4 100G, le FEC est une fonction optionnelle. Il peut supporter le fonctionnement avec et sans FEC. Le CLR4 100G peut activer la fonction FEC pour augmenter la marge de liaison ou maintenir les performances de faible latence et de faible puissance sans fonction FEC.
Q3 : En quoi le module CWDM4 QSFP28 diffère-t-il du module PSM4 QSFP 100G ?
A : Le CWDM4 QSFP28 et le PSM4 QSFP 100G peuvent tous deux être transmis sur quatre longueurs d’onde. Mais le PSM4 QSFP28 utilise quatre longueurs d’onde indépendantes pour transmettre les signaux via des câbles MTP/MPO monomode à 8 fibres. Alors que le CWDM4 QSFP 100G permet à quatre longueurs d’onde d’être multiplexées à transmettre sur une seule fibre, de sorte que la transmission peut être réalisée par câbles LC duplex monomode à seulement 2 fibres.
Q4 : Quelle est la consommation électrique du module CWDM4 QSFP 100G ?
A : La consommation électrique maximale du CWDM4 QSFP28 est de 3,5W. Tous les ports de commutation QSFP 100G FS sont conçus pour gérer les modules QSFP 100G qui consomment jusqu’à 4,5W. Si un CWDM4 QSFP28 100G consomme plus de 4,5W, FS ne peut pas garantir les performances car il existe d’autres régulations telles que la direction du flux d’air, la température ambiante, l’élévation, etc.
Q5 : Est-il nécessaire de nettoyer le connecteur du CWDM4 QSFP28 ?
A : Oui, il est fortement recommandé qu’un centre de données mette en place des procédures de nettoyage pour tous les connecteurs de fibre optique afin de réduire les défaillances de liaison et le remplacement inutile d’équipements réseau coûteux et critiques.
Q6 : L’utilisation des modules CWDM4 QSFP 100G compatibles dans mon équipement aura-t-il un effet négatif sur la garantie du fabricant ?
A : Non. Les fabricants d’équipements de réseau n’exigent pas que vous utilisiez uniquement des optiques de marque. En fait, lorsqu’une défaillance ou un défaut du produit se produit dans le réseau et que la défaillance ou le défaut n’est pas attribuable à l’utilisation d’optiques de tiers, ils continueront de fournir un support pour le produit concerné sous garantie ou couvert par leur programme de support.
À lire aussi - Comparaison des Modules Optiques QSFP28 100G
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)