Qu'est-ce que l'Edge Data Center
Les centres de données périphériques, également appelés centres de données de périphérie, sont de petits centres de données situés à proximité du réseau périphérique, des utilisateurs finaux et des appareils. Les centres de données périphériques sont utilisés pour fournir du contenu mis en cache, des ressources de calcul en nuage et des capacités d'analyse. Les fournisseurs de contenu, tels que les services de streaming vidéo, utilisent généralement des centres de données périphériques pour réduire la latence et améliorer les performances.
Les centres de données périphériques sont généralement situés dans des installations d'hébergement, à la base des tours cellulaires ou à d'autres emplacements proches des utilisateurs finaux. Il peut s'agir d'une petite unité de calcul très près d'une antenne 5G, ou il peut s'étendre à une salle informatique de 100 à 200 kW. Les centres de données périphériques effectuent le traitement et le contrôle des données au bord du réseau, occupant beaucoup moins d'espace que les centres de données traditionnels.
Le déploiement des centres de données périphériques est généralement géré par les fournisseurs de services pour s'assurer que les centres de données répondent aux besoins des clients. La commercialisation de la 5G, la prolifération des appareils IoT (Internet des objets) et la croissance du trafic mondial de données mobiles et du trafic OTT (Over-The-Top) favorisent le développement continu de l'industrie des centres de données périphériques.
Lire aussi : Libérer le Potentiel : Explorer la Synergie entre l'IoT et l'Edge Computing
Comment Fonctionnent l'Edge Data Center ?
À partir des principes fondamentaux, les Edge Data Center sont utilisés comme une connexion entre deux réseaux. Les Edge Data Center sont situés à l'intérieur des points d'échange Internet, à proximité des machines émettant les demandes. Un Edge Data Center peut être constitué d'un micro-centre de données qui contient des équipements similaires à ceux d'un centre de données traditionnel, mais avec une empreinte plus petite. En déplaçant le traitement des demandes (telles que les fichiers JavaScript ou HTML) plus près de la machine qui les demande, le temps nécessaire pour obtenir les données sera réduit.
Bien que les Edge Data Center puissent fournir divers services de manière autonome, ils sont généralement connectés à des centres de données plus importants. Ces centres de données peuvent offrir davantage de ressources cloud et de traitement centralisé des données, ainsi que la possibilité de se connecter à plusieurs Edge Data Center. Chaque Edge Data Center stocke et met en cache les données spécifiques aux appareils Edge à proximité. Certains centres de données Edge sont également capables de gestion à distance, par exemple, les opérateurs de télécommunications possédant des Edge Data Center de tours cellulaires.
Segment de Marché d'Edge Data Center
-
Par Composants : Le marché des centres de données Edge peut être divisé en solutions et en services. Avec la croissance continue des centres de données Edge à l'échelle mondiale, les solutions constituent actuellement la plus grande part du marché, comprenant des composants tels que les alimentations sans interruption (ASI), la climatisation, la détection et l'extinction des incendies, le contrôle d'accès et la surveillance à distance, ainsi que les unités de distribution électrique. Les services comprennent l'installation, la formation et la maintenance. Parmi ceux-ci, les ASI représentent la plus grande part de revenus en raison de la demande généralisée des centres de données pour une alimentation électrique principale et de secours.
-
Par Entreprises : Le marché des centres de données Edge peut être divisé en grandes entreprises et en petites et moyennes entreprises (PME). Les PME occupent une plus grande part de marché.
-
Par Applications : En termes d'applications, le marché peut être segmenté en secteurs tels que la vente au détail, la banque, les services financiers et les assurances (BFSI), le transport spécialisé, la santé, le gouvernement, les technologies de l'information et des communications (TIC), les médias et le divertissement, la fabrication, l'éducation et l'énergie, etc. La demande des institutions financières pour le stockage sécurisé et le traitement des données des consommateurs connaît une croissance constante et devrait constituer un facteur clé de croissance de ce segment au cours des prochaines années.
Tendances de Développement du Marché d'Edge Data Center
-
La Miniaturisation : Les centres de données Edge sont conçus pour être plus petits et modulaires, ce qui leur permet de s'adapter à diverses localisations et à des besoins en constante évolution.
-
La Définition Logicielle : Les centres de données Edge dépendent de plus en plus de l'infrastructure définie par logiciel, offrant ainsi une plus grande flexibilité en termes d'allocation et de gestion des ressources.
-
Les Centres de Données Omniprésents : Grâce à Edge Data Center mobiles, les ressources de calcul peuvent être déployées presque n'importe où.
-
La Nécessité de la 5G : Avec la généralisation de la 5G, les centres de données Edge seront de plus en plus utilisés pour répondre à ses besoins en bande passante élevée.
Conclusion
En conclusion, les Edge Data Center jouent un rôle crucial dans la fourniture de services à faible latence et à haute performance, en rapprochant le traitement des données des utilisateurs finaux. Avec la croissance exponentielle des données et l'émergence de nouvelles technologies, le marché des Edge Data Center continue de se développer et de présenter de nombreuses opportunités pour les entreprises souhaitant offrir des services innovants et réactifs.