- Anglais
- Allemand
- Français
- Espagnol
- Japonais
- Italien
- Chinois
- Chinois traditionnel
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Type de Blog
- Produits
- Sujet
Communication par Fibre Optique (13)
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
-
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Français
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
Questions et Réponses sur les Commutateurs KVM (Keyboard, Video & Mouse)
Questions et Réponses sur les Commutateurs KVM (Keyboard, Video & Mouse)
Les commutateurs KVM sont des dispositifs populaires dans les centres de données et les salles de serveurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un commutateur KVM ? S'il y a 20 serveurs dans une salle, comment les contrôler en même temps d'une seule action ? C'est ce que les commutateurs KVM peuvent effectuer dans des applications réelles. Savez-vous déjà comment utiliser un commutateur KVM, ou avez-vous des questions sur ces dispositifs ? Voici certaines des questions les plus courantes concernant les commutateurs KVM et leurs réponses.
1. Qu'est-ce qu'un commutateur KVM ?
KVM signifie écran, clavier et souris. Un commutateur KVM est un dispositif matériel qui permet aux utilisateurs de contrôler plus d'un seul ordinateur à partir d'un clavier, écran et une souris. Il peut également être appelé "commutateur KVM CATx", car il connecte d'autres appareils en utilisant des câbles en cuivre comme Cat5, Cat5e ou Cat6. Juste en appuyant sur un bouton du commutateur KVM, l'administrateur peut facilement changer le contrôle d'un serveur à l'autre.
2. Quels sont les types courants de commutateurs KVM ?
Comme les appareils déployés dans le centre de données ou à la maison, le commutateur KVM existe également en différentes tailles et configurations. Les commutateurs KVM montés en rack pour les applications qui ont besoin d'espace, et des commutateurs KVM 4 ports, 8 ports, 16 ports et 32 ports pour différents nombres de dispositifs qui doivent être contrôlés. En outre, les appareils modernes ont également ajouté la possibilité de partager d'autres périphériques comme les dispositifs USB et audio.
Type de Commutateur KVM | Définition |
---|---|
Commutateur KVM USB | Ce type de commutateur contrôle les connexions du clavier et de la souris via des câbles USB. Il permet également aux utilisateurs de partager des périphériques USB tels que des scanners entre les ordinateurs connectés. C'est un interrupteur plug-and-play (brancher et utiliser). |
Commutateur KVM HDMI | Il offre une haute résolution et est utilisé pour connecter des moniteurs qui prennent en charge HDMI, fournissant une connectivité pour la diffusion HD pour le home cinéma, les présentations professionnelles, etc. |
Commutateur KVM Display-Port | Ce commutateur prend en charge un port d'affichage qui est généralement utilisé comme une connexion interne remplaçant DVI et VGA. Il prend en charge plusieurs affichages et donne accès à de nombreux dispositifs. |
KVM sur IP | Ce commutateur est utilisé pour la connectivité sur Internet et l'utilisation LAN, permettant aux utilisateurs de contrôler tous les CPU et serveurs depuis n’importe où dans le monde. |
3. Où le commutateur KVM est nécessaire ?
Les commutateurs KVM sont souvent présents dans les applications de centres de données en raison du nombre de dispositifs ou de serveurs nécessaires à contrôler. Si vous voulez en savoir plus sur les commutateurs KVM et le contrôle des périphériques du centre de données, vous pouvez avoir besoin de cet article : Contrôlez les périphériques du centre de données avec le commutateur KVM. De plus, les commutateurs KVM sont également très utilisés dans l'administration LAN, les laboratoires, les opérations de fabrication, les ordinateurs de bureau multiples, etc.
4. Que sont les commutateurs KVM à deux moniteurs et les commutateurs KVM à plusieurs moniteurs ?
Comme son nom l'indique, le commutateur KVM à double moniteur permet l'accès KVM à plusieurs ordinateurs avec deux écrans. Et le commutateur KVM multi-moniteur permet d'accéder à plusieurs ordinateurs avec deux écrans ou plus.
Le commutateur KVM à double affichage offre une solution optimale pour les applications qui ont besoin de plus d'espace. Les commutateurs KVM à deux moniteurs et à moniteurs multiples permettent un accès KVM traditionnel à plusieurs ordinateurs avec l'avantage supplémentaire de permettre des postes de travail étendus sur deux ou plusieurs écrans. Et ils sont disponibles avec diverses options de connexion, y compris VGA, DVI, HDMI, DisplayPort ou même un mélange de connexions.
5. Quel est le meilleur choix de commutateur KVM pour ma configuration ?
La réponse repose sur le besoin pratique. Chaque configuration est unique et chaque utilisateur a des besoins spécifiques. Avant d'en acquérir un, déterminez ce dont vous avez besoin. Par exemple, le nombre d'utilisateurs, la bande passante, les besoins en distance, la puissance, la sécurité, etc.
6. Qu'est-ce qui est nécessaire pour opérer un commutateur KVM ?
Cela dépend du commutateur dont disposent les utilisateurs. Dans la plupart des cas, pour une configuration de base, les éléments suivants sont essentiels : commutateur KVM, quantité suffisante de câbles reliant tous les périphériques tels que les ordinateurs, le clavier, l'écran et la souris. D'autres composants peuvent être nécessaires dans des systèmes plus avancés.
7. Comment configurer le commutateur KVM ?
Voici les étapes habituelles pour installer un commutateur KVM :
8. Qu'est-ce que KVM sur IP et pourquoi il est nécessaire ?
KVM sur IP fait référence à une technologie qui permet aux utilisateurs de se connecter à un commutateur KVM ou CPU en utilisant son clavier, son moniteur et son port souris via une connexion IP, et autorise l’accès au réseau en bande et hors bande à tous les serveurs reliés au commutateur KVM. En combinaison avec une sécurité avancée et quel que soit le système d'exploitation, les dispositifs KVM sur IP permettent aux utilisateurs de contrôler leurs serveurs/CPU à distance. IP KVM est un bon choix si la sécurité de la connexion est la priorité principale. En outre, KVM sur IP est un choix optimal pour les situations où un accès complet aux serveurs est nécessaire et les appareils ne sont pas physiquement situés à proximité les uns des autres.
9. Quelle est la bande passante requise pour l'accès IP à distance ?
Il existe des différences dans la plupart des technologies de compression. Les besoins en bande passante peuvent varier considérablement en fonction de l'intensité graphique de l'application utilisée.
10. Qu'est-ce que l'OSD ?
OSD est l'abréviation de “On Screen Display” (Menu à l'écran). Avec l'OSD, les administrateurs peuvent savoir quels ordinateurs sont connectés au commutateur KVM et leur permet de choisir n'importe lequel de ces ordinateurs sans appuyer sur aucune touche ou utiliser le raccourci clavier sur le commutateur KVM.
11. Qu'est-ce que le raccourci clavier ?
La commutation par raccourci clavier permet aux administrateurs de passer d'un ordinateur à l'autre sans avoir à appuyer sur le bouton du commutateur. Il peut s'agir d'une combinaison de touches ou d'appuyer plusieurs fois sur un bouton. Chaque interrupteur est différent et les instructions se trouvent généralement dans le manuel du commutateur.
12. Qu'est-ce qu'un prolongateur KVM ?
Un prolongateur KVM est un dispositif utilisé pour augmenter la distance entre un clavier, un moniteur et une souris (commutateur KVM) et un ordinateur avec câble Cat5 ou fibre optique. Puisque les périphériques USB et PS/2 et souris ne sont conçus que pour parcourir une distance d'environ 5-10m, la distance peut être étendue jusqu'à 150m (CATX) ou même plus loin via des connexions fibre optique ou IP en utilisant un prolongateur KVM.
13. Qu'est-ce qu’un Port d’Emulation ?
L'émulation de port est importante avec les commutateurs KVM. Il s'assure que l'ordinateur détermine que la souris est connectée directement à celui-ci. Cette fonction est souvent utilisée pour contrôler les appareils qui peuvent redémarrer sans surveillance.
14. Pourquoi certains commutateurs KVM sont beaucoup moins chers que d'autres ?
Il existe plusieurs options de commutateurs KVM sur le marché. Certains offrent le support USB, l'OSD, le support audio, l'émulation de port et la capacité multiplateforme. Et pour les accessoires, il y a des câbles d'alimentation, des câbles KVM et un module d'interface RJ45 vers VGA, ce qui conduit le commutateur KVM à des prix différents. FS propose des commutateurs KVM et rack avec différents ports pour des applications locales ou distantes. Voici la liste des prix des pièces détachées pour commutateurs KVM chez FS.
Type | Description | Prix |
---|---|---|
Commutateur KVM monté en rack 19" | Commutateur KVM USB 8 ports 2 utilisateurs Cat5 avec accès à distance IP | 510 € |
Commutateur KVM monté en rack 19" | Commutateur KVM USB 16 ports 2 utilisateurs Cat5 avec accès à distance IP | 990 € |
Commutateur KVM monté en rack 19" | Commutateur KVM USB 32 ports 2 utilisateurs Cat5 avec accès à distance IP | 243 € |
15. Quelles sont les différences entre un commutateur KVM et un serveur de console ?
Le commutateur KVM et le serveur de console sont deux dispositifs pour gérer le réseau et la principale différence entre eux est l'équipement qu'ils peuvent gérer.
Habituellement, le commutateur KVM permet d'accéder et de contrôler les ordinateurs et les serveurs à proximité - d’une pièce à l’autre ou un bâtiment. Le commutateur KVM IP permet l'accès et le contrôle à distance des appareils. Les dispositifs communs que le commutateur KVM peut traiter sont les ordinateurs, les serveurs d'impression, les serveurs de domaine et les serveurs lames. Les serveurs de console permettent l'accès et le contrôle de tous les périphériques réseau, y compris les sites locaux et distants. Les périphériques communs que le serveur de console peut gérer sont les serveurs, les PDU, les pare-feu, les commutateurs KVM IP, les routeurs, etc.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
- Wiki
- Mise en Réseau
- Switchs
- Câblage Cuivre et Fibre
- Périphériques Réseau
- Général
- Guide d'Achat
- Communication par Fibre Optique
- Optiques et Transceivers
- Comment
- Câbles Ethernet
- Systèmes en Cuivre
- LAN
- Routeurs
- Réseau PoE
- Réseau Gigabit
- Fibre Multimode
- Réseau Optique
- Jarretière Fibre Optique
- Switch PoE