SD-WAN et MPLS : Avantages et Inconvénients
Alors que la demande d'applications basées sur le cloud et les besoins en bande passante continuent de croître et que les succursales se développent, certaines entreprises et certains fournisseurs de services commencent à déployer des services de réseau étendu (WAN). MPLS et SD-WAN sont les deux technologies les plus importantes en matière de services WAN. Dans cet article, nous allons comparer MPLS et SD-WAN pour vous donner une idée de la technologie qui vous convient le mieux.
Notions fondamentales de MPLS
MPLS (Multiprotocol Label Switching) est un protocole permettant d'assurer un flux de trafic réseau efficace entre plusieurs sites. MPLS fonctionne de la même manière sur les switchs et les routeurs Ethernet, entre les couches 2 et 3 du réseau. MPLS utilise des étiquettes contenant des informations importantes afin que le trafic puisse être acheminé vers sa destination sans que les routeurs aient à procéder à une analyse approfondie des paquets. Cela permet une transmission et un routage rapides des paquets au sein d'un réseau, éliminant ainsi les inefficacités du routage Internet traditionnel. Dans le réseau MPLS, le commutateur MPLS transfère les données en retirant son étiquette et en envoyant le paquet à l'étiquette du commutateur suivant dans la séquence. Le réseau MPLS fournit aux clients une méthode de hiérarchisation du trafic, apportant ainsi un sentiment de prévisibilité du trafic au sein du réseau. Les utilisateurs peuvent ainsi exploiter une seule connexion réseau pour plusieurs applications, offrant une connectivité performante et fiable pour le trafic des applications critiques.
Comme l'illustre la figure, les applications sensibles aux délais, telles que la vidéo et la voix, peuvent avoir la priorité la plus élevée, tandis que les applications moins critiques auront la priorité la plus basse tout en continuant à fonctionner correctement.
Notions fondamentales de SD-WAN
Les centres de données et les entreprises exigent des technologies WAN plus flexibles, ouvertes et basées sur le cloud, plutôt que des technologies WAN propriétaires ou spécialisées qui impliquent souvent des circuits fixes coûteux ou du matériel propriétaire. C'est pourquoi le SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) a été développé et largement appliqué pour les connexions WAN. Le SD-WAN élimine les frontières géographiques, en permettant les communications entre différents points d'extrémité du réseau. Il convient donc parfaitement à la connectivité entre les succursales et les réseaux centraux des entreprises, ou entre les centres de données séparés par une distance géographique. Grâce à un déploiement sans contact, le SD-WAN simplifie la gestion et réduit les coûts récurrents du réseau.
Avec l'architecture SD-WAN, une entreprise peut bénéficier d'un cryptage de bout en bout sur l'ensemble du réseau, y compris le WAN sans fil, l'Internet et le MPLS privé. Tous les appareils et points d'extrémité sont entièrement authentifiés grâce à la fonctionnalité évolutive d'échange de clés et à la sécurité définie par logiciel des services en nuage dans l'architecture SD-WAN.
Avantages et inconvénients de MPLS
Avantages de MPLS :
-
Haute performance : MPLS prédétermine les chemins du réseau et transporte le trafic uniquement le long de ces chemins. Il utilise des étiquettes pour isoler les paquets et attribuer une priorité plus élevée au trafic réseau important, ce qui élimine la complexité de l'acheminement du trafic et offre de meilleures performances.
-
Fiabilité : MPLS assure une livraison fiable des paquets et maintient la qualité des protocoles en temps réel.
Inconvénients de MPLS :
-
Déploiement long et fastidieux : La configuration et le déploiement des circuits MPLS est un processus lent. Les entreprises qui utilisent MPLS ont du mal à réagir rapidement aux augmentations soudaines de la demande de bande passante.
-
Coût : Avec MPLS, le prix de la bande passante est beaucoup plus élevé que celui d'une connexion Internet à large bande.
-
Accessibilité: Il est conçu exclusivement pour la connectivité point à point, ce qui signifie que les applications en nuage et les SaaS ne sont pas accessibles directement par MPLS.
Avantages et inconvénients de SD-WAN
Avantages de SD-WAN :
-
Performance : Le SD-WAN augmente la flexibilité de l'entreprise et garantit la performance des applications.
-
Coûts : Le SD-WAN supprime le matériel de routage coûteux et offre aux utilisateurs la liberté de choix sans contrainte de dépendance vis-à-vis du fournisseur, ce qui permet de réaliser des économies substantielles. De plus, il peut exploiter des services à moindre coût pour réduire les dépenses de connectivité WAN.
-
Aucune restriction géographique : Le SD-WAN élimine les frontières géographiques et permet d'ajouter et de supprimer des connexions sur n'importe quel site en fonction des besoins de l'entreprise.
-
Visibilité et contrôle : Le SD-WAN peut contrôler le réseau de manière plus proactive et permettre aux entreprises de répartir les connexions en fonction des priorités de contenu.
-
Fonctionnement : Le SD-WAN simplifie les opérations grâce à un déploiement sans contact et à une gestion basée sur le cloud.
Inconvénients de SD-WAN :
-
Sécurité : Le SD-WAN ne dispose pas de fonctions de sécurité sur site. Le SD-WAN fait en sorte que chaque succursale soit connectée à Internet, laissant chaque site ouvert aux attaques. Et une violation de données sur un site pourrait affecter l'ensemble de la structure.
-
Erreurs : Les réseaux SD-WAN peuvent subir de la gigue et des pertes de paquets.
SD-WAN et MPLS : Principales différences
Après avoir examiné les avantages et les inconvénients de SD-WAN et MPLS, les différences pourraient être beaucoup plus évidentes. Pour vous aider à bien comprendre ces deux technologies, MPLS et SD-WAN sont comparés dans trois domaines clés : le coût, la fiabilité et la sécurité.
Coût
La gestion des coûts des liaisons WAN est un défi pour les entreprises internationales. Comme nous l'avons déjà mentionné, les réseaux MPLS traditionnels se sont avérés très coûteux, et les nouvelles solutions SD-WAN présentent des avantages convaincants en termes de prix et de performances. Comme les réseaux MPLS contiennent des éléments multimédias à forte consommation de bande passante, tels que des vidéos et des AR/VR, le coût élevé par mégabit requis pour MPLS n'est pas réaliste. En revanche, le SD-WAN fournit une connectivité multipoint optimisée par des points d'échange et de contrôle du trafic de données distribués et privés, ce qui réduit efficacement les coûts.
Fiabilité
La fiabilité du trafic qui circule pour les entreprises est une préoccupation majeure des établissements. Le SD-WAN tend à fournir une connexion WAN de catégorie professionnelle, sécurisée et simple, basée sur le cloud, avec une technologie ouverte et logicielle. La technologie MPLS, quant à elle, offre une connectivité fiable et performante sur des circuits réseau dédiés. Et elle peut éviter efficacement la perte de paquets. La fiabilité de ces deux technologies est particulièrement importante pour maintenir la qualité des dispositifs en temps réel, tels que la téléphonie VoIP, la vidéoconférence ou les bureaux à distance.
Sécurité
MPLS ne fournit pas de fonctionnalité de sécurité intégrée ni aucune sorte d'analyse des données. Pour la connectivité MPLS, le trafic doit être inspecté pour détecter les logiciels malveillants ou d'autres vulnérabilités, ce qui nécessite le déploiement de pare-feu de réseau et de fonctions de sécurité supplémentaires aux extrémités de la connexion. À vrai dire, de nombreuses solutions SD-WAN souffrent du même problème. Mais certaines solutions SD-WAN incluent une sécurité intégrée en unifiant la connectivité sécurisée.
Est-ce que le SD-WAN peut remplacer le MPLS ?
Bien que SD-WAN et MPLS présentent des avantages et des inconvénients sous différents aspects, SD-WAN peut offrir des performances et une fiabilité similaires à celles des circuits MPLS dédiés.
Le SD-WAN permet aux entreprises d'économiser sur leurs investissements réseau en utilisant des liens réseau relativement peu coûteux pour la plupart du trafic. Le réseau SD-WAN améliore également la flexibilité du réseau étendu de l'entreprise en éliminant les limites des circuits MPLS. Le SD-WAN prend en charge l'expansion de la bande passante en fonction des besoins des organisations, sans les délais associés à la configuration MPLS. Il optimise le routage afin que le trafic puisse être acheminé efficacement vers sa destination, sans se limiter aux chemins de circuit MPLS prédéfinis. Et le trafic SD-WAN peut être acheminé partout, indépendamment de la restriction géographique dont est victime le réseau MPLS. C'est pourquoi SD-WAN peut remplacer MPLS dans une certaine mesure.
Est-ce que SD-WAN et MPLS peuvent fonctionner ensemble ?
SD-WAN et MPLS présentent des avantages complémentaires. Les deux technologies peuvent travailler ensemble pour remédier à certaines de leurs limites. Le SD-WAN est une technologie de superposition définie par logiciel, et MPLS se situe en dessous pour fournir des services de transport.
Vous n'avez pas à choisir entre SD-WAN et MPLS. En fait, vous pouvez les utiliser ensemble afin de fournir une architecture réseau libre pour soutenir votre activité actuelle et future.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)