Choisir le bon gestionnaire pour câblage horizontal
Une mauvaise gestion des câbles peut facilement entraîner leur endommagement et leur détérioration, ce qui se traduira par des erreurs de transmission de données et des problèmes de performance, ainsi que par des interruptions du système. L'une des choses importantes dont il faut s'occuper après avoir monté tous les périphériques réseau dans le rack de serveurs, est la gestion des câbles. Les gestionnaires de câbles verticaux et horizontaux sont deux éléments essentiels pour la gestion des câbles des baies et armoires de centres de données. Ce post est consacré principalement au gestionnaire de câbles horizontaux. Pour plus de détails sur la gestion des câbles verticaux, veuillez consulter l’article “Solutions efficaces de gestion des câbles verticaux dans les baies".
![gestionnaire pour câblage horizontal](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2018/07/horizontal-cable-manager.jpg)
Principes fondamentaux de la gestion du câblage horizontal
Le système de gestion horizontale des câbles est généralement installé à l'intérieur des racks ou des armoires. Il est couramment utilisé pour gérer les câbles sur les racks frontaux et éloigner les câbles des équipements de manière ordonnée. Sa hauteur est généralement de une ou deux unités de rack, mais elle peut être plus élevée si nécessaire. Le gestionnaire horizontal est utilisé, le plus souvent, avec un panneau de brassage ou un dispositif monté en rack pour gérer les câbles qui passent dans le gestionnaire vertical. Il peut gérer presque tous les types de câbles - fibre, coaxial, câbles de raccordement, câblage en cuivre et plus encore, en veillant à ce que les câbles des racks soient bien organisés et protégés.
Avantages du gestionnaire pour câblage horizontal
Réduit les temps d'arrêt
Lorsque les câbles des racks ne sont pas organisés, un technicien peut passer des heures à tracer les fils quand un problème survient. Dans la plupart des cas, nous ne pouvons pas nous permettre de rester hors ligne pendant qu'un technicien démêle un noeud de câbles emmêlés. Le gestionnaire de câbles horizontal peut éviter cette situation, car il organise les câbles avec efficacité. Cela permet au technicien d'identifier et d'accéder facilement à la source du problème et de procéder à la réparation en moins de temps.
Bon pour la circulation de l'air et le refroidissement
Comme le gestionnaire de câbles horizontal permet de rassembler les câbles de manière ordonnée dans le rack, il y a moins de risque que le flux d'air soit obstrué. Cela permet de garantir le bon fonctionnement du centre de données, car les ventilateurs et les unités de climatisation ne seront pas contraints à effectuer des efforts supplémentaires pour refroidir les équipements.
Favorise la croissance
Grâce à la gestion horizontale des câbles, nous pouvons facilement consolider les équipements dans les racks ou ajouter des racks supplémentaires sans perturber les câbles. Et comme les faisceaux et les câbles individuels sont facilement identifiables, il n'y a pas de risque de perdre du temps à déterminer la destination des câbles lors d'un changement. Et nous pouvons ajouter de nouveaux ports et câbles sans créer de problèmes.
Les câbles ont une durée de vie plus longue
Le gestionnaire de câblage horizontal permet d'installer correctement les câbles de rack et de minimiser le risque de pliage excessif ou de soumettre les câbles à des sources de chaleur ou à des angles forts. Ainsi, celui-ci diminue les risques de dommages et augmente la durée de vie des câbles.
Choisir le bon gestionnaire de câblage horizontal
Il existe plusieurs types de gestionnaires de câbles horizontaux sur le marché, chacun ayant ses propres avantages pour différentes applications. Pour améliorer les systèmes de gestion du câblage horizontal, vous devez choisir et acheter un système adapté à votre cas. Nous présentons ici trois types habituels de gestionnaires pour le câblage horizontal en détail pour votre référence :
Gestionnaire de câblage horizontal avec rainures
Le gestionnaire pour câblage horizontal avec rainures ou goulottes est l'une des solution de gestion de câblage horizontal les plus populaires sur le marché. Il offre une série d’orifices et de rainures de passage pour acheminer les câbles du rack et réduire les tensions. Il dispose également d'un couvercle supérieur amovible qui permet d'ajouter ou de retirer rapidement les câbles groupés. Le gestionnaire pour câblage horizontal avec rainures est généralement utilisé avec les baies et armoires de serveurs, les armoires de câblage structuré et le câblage de distribution de réseau pour garder les câbles bien rangés.
Gestionnaire de câblage horizontal avec anneau en D
Contrairement au gestionnaire de câblage avec rainures, le gestionnaire de câblage horizontal avec anneau en D est un outil de gestion à accès ouvert, ce qui signifie que les anneaux en D offrent un moyen "ouvert" et efficace de gérer les câbles sur le rack. La conception modulaire des anneaux en D offre également une grande flexibilité. Ainsi, les composants et les câbles peuvent être facilement ajoutés à mesure que les exigences du système augmentent. Le gestionnaire de câbles horizontal avec anneaux en D peut être utilisé dans des applications multimédias avec tous les câbles coaxiaux, en cuivre et en fibre optique.
Gestionnaire de câblage horizontal avec bande de brosse
Le gestionnaire de câblage horizontal avec brosse est souvent conçu dans un matériau en acier et avec des poils en nylon. Il est principalement utilisé pour permettre le passage des câbles de l'avant à l'arrière du rack, avec l'avantage de favoriser une bonne circulation de l'air dans le rack et d'empêcher la poussière et autres éléments d'entrer dans le rack.
Conclusion
Le gestionnaire de câblage horizontal offre un moyen efficace de gérer les câbles haute performance en cuivre, fibre optique ou coaxiaux dans les racks de serveurs. Il est généralement utilisé dans les applications où les déplacements, ajouts et modifications (MAC) sont fréquents. FS.com propose une large gamme de dispositifs de gestion de câblage dans de multiples configurations. Notre système pour la gestion horizontale du câblage comprend un gestionnaire de câblage horizontal à rainures simple ou double face, un panneau à anneaux en D métallique horizontal, etc. Si vous avez besoin de réorganiser le câblage de votre rack de serveur, n'hésitez pas à visiter www.fs.com.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)