Quelle est la différence entre la fibre monomode OS1 et OS2 ?
Comme nous le savons, la fibre multimode est généralement classée en différents types de fibres; OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5. Et la fibre monomode est classée en OS1 et OS2 qui sont deux spécifications de câblage différentes. Dans cet article, nous allons comparer les fibres OS1 et OS2 et vous expliquer comment choisir le câble de fibre optique le mieux adapté à vos applications.
Qu’est-ce que la fibre monomode ?
Dans la technologie de la fibre optique, la fibre monomode est conçu pour la transmission d’un seul rayon ou mode de lumière en tant que transporteur. Généralement, un câble monomode a un diamètre central étroit de 8 à 10µm (micrometres), qui peut se propager a une longueur d’onde de 1310nm et 1550nm. La petite taille du centre de la fibre monomode et l’émission lumineuse unique élimine pratiquement toute distorsion qui pourrait être le résultat de la superposition des impulsions lumineuses. Par conséquent, les câbles à fibre optique monomodes offrent une atténuation de signal plus faible et des vitesses de transmission plus élevée que les autres types de câbles à fibre optique. Pour ces raisons, la fibre optique monomode est le meilleur choix pour la transmission de données sur de longues distances.
Quelle est la différence entre la fibre monomode OS1 et OS2 ?
La fibre monomode peut-être classée en OS1 et OS2, qui sont des spécifications de fibre SMF câblées. La fibre monomode OS1 correspond à la norme ITU-T G.652B ou ITU-T G.652B. En outre, les fibres a faible débit de pointe définies par ITU-T G.652C et G.652D appartiennent également aux fibres monomode OS1. C’est-à-dire que le OS1 est conforme aux spécifications de ITU-T G.652. Cependant, la fibre monomode OS2 n’est conforme qu’à la norme ITU-T G.652C ou ITU-T G.652D. Cela signifie que le OS2 est explicitement appliqué aux fibres à faible débit de pointe, qui sont généralement utilisées pour les applications CWDM (Multiplexage par Répartition en Longueur d’Onde Brute).
À part les normes, la différence principale entre les fibres monomodes OS1 et OS2 est la construction du câble. La fibre OS1 a une structure serrée conçu normalement pour les applications intérieures (telles que les campus où centre de données) où la distance maximale est de 10 km. La fibre OS2 est un câble desserré conçu pour les aménagements extérieurs (rue, souterrain ou enterrement) où la distance maximale peut-être de 200 km. La fibre OS1 pour intérieur a une plus grande perte par kilomètre que la fibre pour extérieur OS2. En général, l’atténuation maximale pour OS1 est 1.0 db/km et 0.4 db/km pour OS2. Les deux types de câbles à fibre optique OS1 et OS2 permettent une distance d’un gigabit à 10G Ethernet. En outre, la fibre OS2 peut supporter les réseaux Ethernet 40G et 100G. OS1 est nettement moins cher que OS2. Le tableau suivant explique les différences entre OS1 et OS2.
En connaissant mieux les différences entre les câbles à fibres optiques monomodes OS1 et OS2, lequel devriez-vous choisir ? Tout d’abord, si vous souhaitez l’utiliser pour une application intérieur, OS1 est votre meilleur choix. Cependant, si vous l’utiliser pour une application extérieur, vous devriez choisir OS2. Deuxièmement, il n’y a aucun avantage si à utiliser un câble OS2 pour une distance de moins de 2 kms. OS2 est meilleur pour ces distances. Enfin, vous devriez noter que la fibre OS1 est moins cher que le OS2. Afin de réduire les frais, si la fibre OS1 suffit à votre application, il n’est pas nécessaire d’utiliser le OS2. Fiberstore propose des câbles à fibres monomodes OS1 et OS2 ainsi que tout types de câbles à fibres multimodes.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)