- Anglais
- Allemand
- Français
- Espagnol
- Japonais
- Italien
- Chinois
- Chinois traditionnel
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Type de Blog
- Produits
- Sujet
Communication par Fibre Optique (13)
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
-
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Français
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
La bande passante et la fenêtre du câble à fibre optique
La bande passante et la fenêtre du câble à fibre optique
Pour le câble à fibre optique, en théorie, sa largeur de bande est infiniment élevée, et sa capacité et distance de transmission sont infiniment grandes. Le câble à fibre optique est également léger, et toutes ces caractéristiques en font un support idéal pour la transmission de données, capable de transmettre un nombre illimité de signaux téléphoniques et TV. Cependant, dans l'application actuelle du câble optique, le résultat est loin de la théorie. Indépendamment des propriétés physiques fragiles du silicium, la capacité de transmission du câble à fibre optique a ouvert quelques fenêtres.
Quelle est la bande passante et la fenêtre du câble à fibre optique ?
En mai 2002, l'UIT-T a divisé le système de communication par fibre optique en six bandes : O, E, S, C, L et U6. La fibre optique multimode à 850nm est connue comme la première fenêtre, la fibre optique monomode à la bande O est appelée la seconde bande. La bande C est appelée la troisième fenêtre, la bande L est la quatrième fenêtre et la bande E est la cinquième fenêtre. Le tableau suivant montre les bandes de longueur d'onde des câbles à fibre optique multimode et monomode.
Bande de fréquences | Fenêtre | Portée de longueur d'onde (nm) | Portée de fréquence (THz) |
---|---|---|---|
/ | 1 | 850(770-910) | / |
Bande originale | 2 | 1260-1360 | 237.9-220.4 |
Bande prolongée | 5 | 1360-1460 | 220.4-205.3 |
Bande de longueur d'onde courte | / | 1460-1530 | 205.3-195.9 |
Bande conventionnelle | 3 | 1530-1565 | 195.9-191.6 |
Bande de longueur d'onde plus large | 4 | 1565-1625 | 191.6-184.5 |
Bande de longueur d'onde ultra-longue | / | 1625-1675 | 184.5-179.0 |
La portée de fréquence dans le tableau ci-dessus se réfère à la fréquence de la lumière. Selon la formule vitesse = longueur d'onde x fréquence, on peut facilement calculer la fréquence de la lumière. Sa relation avec la perte de transmission du câble à fibre optique et la longueur d'onde a été illustrée de la manière suivante :
Dans les débuts de la communication par fibre optique, le LED était utilisée comme source lumineuse en raison de son bas prix. Les câbles à fibre optique multimode qui fonctionnent à 850 nm et 1300 nm sont devenus le premier choix pour la construction d'un petit réseau, tandis que les câbles à fibre optique monomode, fonctionnant à 1310 nm et 1550 nm avec le laser comme source lumineuse, étaient les éléments essentiels pour construire un réseau plus vaste. S'il y avait davantage de fenêtres disponibles pour le câble optique monomode, un câble à fibre optique atteindrait une transmission à très haute vitesse en transmettant des signaux à différentes longueurs d'onde en même temps en utilisant la technologie WDM (multiplexage par répartition en longueur d'onde), maximisant ainsi le potentiel des fibres monomodes. Le téléphone et le réseau peuvent être utilisés en même temps via un modem ADSL (ligne d'abonné numérique asymétrique). C'est parce que les transmissions audios et les données utilisent des fréquences différentes. Et ce principe est similaire à celui de la technologie WDM et ADSL, qui sont généralement appliquées dans les réseaux principaux qui utilisent une bande passante supérieure.
La bande passante et la fenêtre du câble à fibre optique en application
Pour bâtiments intelligents, les câbles à fibres optiques principalement adoptés sont des câbles multimodes qui supportent la transmission à courte distance, tels que les câbles à fibres optiques multimodes qui fonctionnent à 850 nm ou 1300 nm avec LED comme source lumineuse, ou les câbles à fibres optiques multimodes fonctionnant à 850 nm avec laser VCSEL. Le câble à fibre optique monomode est souvent adopté dans les bâtiments qui sont éloignés les uns des autres.
Dans les applications intelligentes de bâtiments, le câble à fibres optiques est souvent proche de la prise en charge multimode, tel qu'un câble à fibres optiques multimode avec une longueur d'onde d'émission de 850 nm ou 1300 nm, ou un faisceau laser 850 nm VCSEL. Le câble à fibre optique monomode avec longueur d'onde d'émission 1310nm ou 1550nm FP ou DFB laser est utilisé dans les installations de systèmes longue distance, ce qui signifie que la plupart du câble à fibre optique est seulement ouvert sur une fenêtre. Le câble à fibre optique monomode fonctionne avec les câbles FP ou DFB qui transmettent des longueurs d'onde de 1310nm ou 1550nm. C'est-à-dire que la plupart des câbles optiques n'ouvrent qu'une seule fenêtre.
Conclusion
Que les fenêtres optique de transmission puissent être ouvertes ou non et combien de fenêtres peuvent être ouvertes sera soumis à plusieurs facteurs tels que la dispersion, la perte, le WDM ainsi que la source lumineuse et l'équipement réseau. À long terme, les câbles à fibre optique qui prennent en charge plusieurs fenêtres seront certainement plus pratiques, plus compatibles et plus évolutifs.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)