Français

Le Rôle de l'IEEE/ITU/OIF dans le Processus de Normalisation de l'Ethernet 100G

Mis à jour depuis le 18 mars, 2023 by
762

Émetteurs-récepteurs FS 100G QSFP28

Les émetteurs-récepteurs 100G jouent un rôle important au sein des réseaux 100 Gigabit Ethernet et des réseaux de transmission optique à haute capacité. En tant que composant essentiel, les émetteurs-récepteurs 100G sont standardisés pour répondre au débit de données de 100Gpbs et garantir la qualité et la fiabilité. IEEE, ITU et OIF sont des organismes de normalisation dont la tâche est de formuler les standards 100G Ethernet. Cet article examine le rôle de l'IEEE/ITU/OIF dans la mise au point des normes des émetteurs-récepteurs 100G et le développement des normes Ethernet 100G.

Qu'est-ce que IEEE/ITU/OIF ?

Avant d'aborder les modalités de leur contribution à la normalisation des émetteurs-récepteurs 100G et à la définition des normes Ethernet 100G, examinons brièvement les organismes concernés, IEEE, l'UIT et l'OIF.

Norme IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a été créé par AIEE (American Institute of Electrical Engineers) et IRE (American Institute of Radio Engineer) en 1963. Il compte environ 430 000 membres dans quelque 160 pays pour développer l'innovation et l'excellence technologiques. En outre, l'IEEE exerce ses fonctions d'élaboration et de maintien des normes par l'intermédiaire de l'IEEE Standards Association (IEEE-SA).

IEEE

Norme IEEE

Norme UIT

UIT, ou ITU en anglais, originellement l'Union Télégraphique Internationale, est responsable des sujets qui concernent les technologies de l'information et de la communication. Comme le montre la figure suivante, l'UIT comprend trois secteurs (UIT-R, UIT-T et UIT-D). Chaque secteur gère un aspect différent des questions traitées par l'Union. Créée en 1865, l'UIT est l'une des 15 institutions spécialisées des Nations unies. Elle compte 193 États membres et environ 700 secteurs publics et privés.

ITU

Norme OIF

En tant qu'organisation à but non lucratif fondée en 1998, OIF (Optical Internetworking Forum) est chargé de promouvoir le développement et le déploiement de produits et de services de réseaux informatiques interopérables par le biais d'accords de mise en œuvre pour les produits de réseaux optiques, les éléments de traitement de réseau et les technologies de composants. L'OIF a créé le groupe de travail 100G en 2004 et le groupe de travail 400G en 2014.

OIF

Comment l'IEEE/ITU/OIF Contribuent-ils au Développement de la Norme Ethernet 100G ?

L'image suivante illustre la solution la plus populaire de réseau d'émetteurs-récepteurs 100G, qui se divise principalement en trois parties : côté client 100G, mappage de trame 100G et côté ligne 100G. C'est la base des rôles que jouent l'IEEE, l'UIT et l'OIF dans la normalisation des émetteurs-récepteurs 100G et la définition des normes Ethernet 100G.

Architecture de transmission 100G

Comme indiqué plus haut, l'IEEE, l'UIT et l'OIF sont respectivement responsables des émetteurs-récepteurs 100G côté client, du mappage de trame 100G et du côté ligne 100G. Plus précisément, l'IEEE définit les normes IEEE pour les émetteurs-récepteurs côté client, l'UIT définit les normes UIT pour le mappage de trame et l'OIF définit les normes OIF pour les émetteurs-récepteurs côté ligne.

IEEE/ITU/OIF

IEEE - UIT - OIF : Normes Concernant les Émetteurs-Récepteurs 100G

Nous savons que les normes IEEE s'appliquent au côté client, les normes UIT au mappage des trames et les normes OIF au côté ligne. Nous allons maintenant examiner plus en détail comment l'IEEE, l'UIT et l'OIF jouent un rôle différent dans la définition des normes Ethernet 100G.

Les normes IEEE sont appliquées aux émetteurs-récepteurs 100G côté client qui sont généralement remplaçables à chaud et sont utilisés pour les ports externes des réseaux de transport optique (OTN). En général, le côté client fait référence aux courtes distances, de 50 m à 10 km, avec un seul émetteur-récepteur connecté à une fibre, de sorte qu'aucun DWDM n'est nécessaire. Bien que la distance de transmission soit relativement courte, la norme IEEE permet d'utiliser les émetteurs-récepteurs 100G avec un câble à fibre optique G652 ou un câble à fibre optique multimode.

Les normes OIF sont appliquées aux émetteurs-récepteurs 100G côté ligne. Le WDM, le multiplexage par polarisation, la modulation cohérente et d'autres technologies sont largement utilisés. Le côté ligne fait référence à des distances de transmission beaucoup plus longues, à savoir 80 km, et utilise le DWDM de sorte que chaque émetteur-récepteur ne puisse utiliser qu'un seul canal de longueur d'onde. Bien que les normes OIF permettent aux émetteurs-récepteurs 100G côté ligne d'avoir une haute capacité et une longue distance de transmission, ces émetteurs-récepteurs sont relativement plus chers que les émetteurs-récepteurs 100G côté client.

Les normes de l'UIT concernent le mappage des trames 100G. Il s'agit en fait du mappage de la trame OTUC (Fully standardized Optical Transport Unit) en trame FlexO (Flexible OTN). L'OTUCn, basé sur la norme UIT-T G. 709 et les documents complémentaires, permet le transport de services au-delà de 100G, et la mise en place de structures de transmission côté ligne au-delà de 1Tbps.

client side & line side

Conclusion

Les émetteurs-récepteurs 100G constituent un moyen idéal d'obtenir une plus grande largeur de bande à un coût par bit réduit. Les normes IEEE, UIT et OIF s'efforcent de formuler des standards Ethernet 100G. Bien que ces normes concernent des aspects différents, chacune d'entre elles joue un rôle indispensable dans le développement rapide et régulier des réseaux optiques modernes, notamment des émetteurs-récepteurs optiques.

Note :

ITU-R : Secteur des Radiocommunications des Télécommunications de l'UIT

ITU-T : Secteur de la Normalisation des Télécommunications de l'UIT

ITU-D : Secteur du Développement des Télécommunications de l'UIT

WTSA : Assemblée Mondiale de Normalisation des Télécommunications

WCIT : Conférence Mondiale des Télécommunications Internationales

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.3k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.8k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.9k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.9k