Français

Comment Sélectionner les Câbles d'Alimentation des Centres de Données

Publié le 27 mai, 2020 by
409

Dans la conception du système d'alimentation d'un centre de données, les équipements d'alimentation sont souvent prioritaires, tandis que les câbles d'alimentation sont généralement négligés. En fait, le bon choix de câbles d'alimentation pour centre de données a une influence non seulement sur le coût de l'installation du centre de données, mais aussi sur ses performances. Cet article vous permettra de connaître quelques points essentiels pour le choix des câbles d'alimentation des centres de données.

 

1. Connaissez l'Équipement Auquel Vous Brancherez les Câbles d'Alimentation.

La première chose à faire est de déterminer la tension d'alimentation maximale de l'équipement. Si vous comptez connecter plusieurs appareils, pensez à calculer la puissance totale et choisissez ensuite les fiches de connexion en conséquence. Vient ensuite le type de connecteur de l'équipement, qui détermine le type de câble d'alimentation. Les normes relatives aux connecteurs des équipements électriques et aux câbles d'alimentation varient selon les pays: la norme internationale IEC 60320, NEMA pour l'Amérique du Nord, CEE pour l'Europe et autres, lesquelles contiennent différents types de connecteurs avec différentes spécifications. Prenons par exemple les câbles d'alimentation conformes aux normes CEI. Il existe des câbles couramment utilisés pour les centres de données, tels que les câbles d'alimentation C14 à C13, les câbles d'alimentation C14 à C15 et les câbles d'alimentation C20 à C19.

Figure 1: fiche du câble d'alimentation IEC C14 et IEC C15

 

2. Des Câbles de Différentes Couleurs Facilitent le Traçage des Fils.

Il est toujours conseillé d'utiliser des câbles de couleurs différentes pour organiser et gérer plus facilement le câblage de haute densité. C'est une bonne pratique pour simplifier la gestion des câbles, qui permet de configurer des couleurs différentes pour les câbles d'alimentation ou les câbles de données, de différencier les câbles d'alimentation du côté A des câbles d'alimentation du côté B, ou la ligne d'alimentation principale des lignes d'alimentation redondantes. Utilisée avec des étiquettes de câbles, cela évitera au gestionnaire du centre de données de perdre du temps à tracer les câbles du centre de données ou de provoquer des déconnexions inattendues lors du déplacement des équipements.

Figure 2: Câbles électriques de différentes couleurs

 

3. Sélectionnez la Longueur et le Calibre de Câble.

Le calibre et la longueur du câble déterminent la capacité de charge de la rallonge, c'est-à-dire sa capacité à transporter du courant. Le calibre du fil désigne la taille du câble en fonction de sa section transversale. Aux États-Unis, la méthode de notation habituelle est AWG (American Wire Gauge). Un numéro AWG inférieur indique une plus grande taille du fil ainsi qu'une plus grande capacité du câble. Par exemple, les câbles d'alimentation 14AWG sont plus épais que les câbles d'alimentation 16AWG et peuvent transporter plus de courant que ces derniers. Les câbles de calibre plus épais sont également considérés comme des solutions plus durables pour les centre de données.

Semblable au calibre du câble, la longueur contribue à l'ampérage nominal du câble d'alimentation du centre de données. Les rallonges électriques peuvent aller de 1 à 10 mètres, voire plus, mais ne doivent pas dépasser 30 mètres pour éviter les pertes de puissance et les surchauffes. Quant à la longueur du câble, plus elle est longue, plus la puissance que le câble peut délivrer aux appareils connectés est faible. Il est préférable d'utiliser un câble d'alimentation plus court pour réduire les pertes de puissance, en particulier lorsque vous utilisez des appareils à fort ampérage. Si la distance à couvrir est importante, il faut augmenter la longueur du câble d'alimentation.

 

4. Un Matériau Approprié pour la Gaine du Câble.

La gaine assure la protection du blindage et du conducteur dans un câble d'alimentation. Le choix d'une gaine pour câble d'alimentation dépend des exigences de l'environnement, de la température et des facteurs de flexibilité. En Amérique du Nord, les types de gaine les plus courants sont SJT, SJTW, SJOW, etc. Ces différents types de gaines sont fabriqués à partir de divers matériaux conçus pour de multiples applications. Prenons l'exemple du type SJT, dont le conducteur et la gaine sont isolés au PVC et qui est principalement utilisé pour les applications intérieures.

 

5. Choisir le Bon Matériau Conducteur.

Le conducteur à l'intérieur d'un câble électrique fournit le canal pour le courant. Le marché des matériaux conducteurs est aujourd'hui dominé par le cuivre sans oxygène (OFC) et l'aluminium plaqué de cuivre (CCA). Ces matériaux conducteurs ont la même apparence, mais leurs performances sont différentes. Le CCA conduit mieux l'électricité que les câbles électriques fabriqués en aluminium pur, mais il n'est pas aussi efficace que le cuivre. Vu sous de multiples aspects, les câbles OFC sont en principe meilleurs que les câbles à revêtement en cuivre ou en aluminium pur pour les applications des systèmes d'alimentation des centres de données. Bien que l'ACC soit moins cher que l'OFC, il est toujours préférable de privilégier la stabilité et la sécurité de l'entreprise pour obtenir des avantages à court terme. Par conséquent, il est suggéré d'utiliser des câbles OFC dans les centres de données au lieu de câbles CCA pour obtenir une alimentation de meilleure qualité et plus fiable.

 

6. Des Connecteurs à Angle Permettent d’Économiser de l'Espace.

Pour les centres de données disposant d'espaces limités, les connecteurs à angle, ou fiches, jouent leur rôle en permettant de gagner de l'espace et d'améliorer la circulation de l'air vers les serveurs. Il existe des options d'angle vers le haut, le bas, la gauche, la droite et même 45 degrés pour les connexions dans les racks à haute densité. C'est aussi un bon moyen de réduire les risques de débranchement d'un câble d'alimentation si vous travaillez dans un espace à forte densité de câblage.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k