Français

Deux types de terminaison de la fibre optique : Connecteur et épissure

Mis à jour depuis le 29 juil, 2021 by
4.6k

La terminaison de la fibre optique fait référence à une connexion physique de la fibre ou du fil à un dispositif. Il s'agit d'une étape nécessaire à l'installation d'un réseau de fibres optiques, qui fournit des moyens faciles pour la connexion croisée des fibres et la distribution des signaux d'ondes lumineuses. Il y a généralement deux façons de terminer les câbles en fibre optique, en utilisant des connecteurs ou des épissures.

 

Terminaison avec connecteurs

Les connecteurs peuvent être placés à l'extrémité d'un brin de fibre optique lors de la terminaison d'un câble à fibre optique. Depuis l'introduction de la technologie de la fibre optique il y a plusieurs décennies, de nombreux styles de connecteurs tels que SC, FC ou LC ont été développés. Un connecteur de fibre optique se compose de trois éléments principaux : la virole, le connecteur et le mécanisme de couplage. Des informations plus détaillées sont fournies dans Tutoriel sur les connecteurs de fibres optiques.

Connecteurs de fibres avec époxy et polissage

Les connecteurs de fibres en époxy ou polis sont des connecteurs très traditionnels et largement utilisés. La plupart des connecteurs fabriqués en usine sont de type époxy ou polis, car ce type de connecteur est relativement fiable, peu coûteux et à faible perte, en raison de plusieurs facteurs. La fibre est collée dans le connecteur avec de l'époxy et l'extrémité est polie avec un film de polissage spécial. Ces connecteurs traditionnels en époxy et en fibre polie sont nécessaires pour les applications où un grand nombre de connecteurs seront utilisés.

Connecteurs pour fibres optiques à terminaison rapide

Pour les connecteurs à fibre optique à terminaison rapide, un bout de fibre est intégré dans la virole, et la face terminale de la virole est polie pour obtenir une finition PC/UPC/APC. L'autre extrémité de la fibre est coupée et se place à l'intérieur du corps du connecteur. Cette solution est plus coûteuse que les connecteurs de fibres époxy et polis. La figure suivante montre les assemblages de connecteurs de fibres optiques à terminaison rapide de FS.

Connecteur FS fibre SC sur mesure.jpg

Figure 1 : Connecteur FS fibre SC sur mesure

Il est recommandé de surveiller la perte à l'aide d'un localisateur visuel de défauts lors de leur terminaison, car si un problème survient dans le processus de terminaison, le connecteur et les deux épissures seront perdus. Ce système est applicable dans les situations où le nombre de connecteurs utilisés est réduit et lorsqu'il est fréquent de déplacer, ajouter, modifier ou tester.

 

Type de terminaison d'épissure

L'épissure est un autre type de terminaison couramment utilisé dans les terminaison sans aucun connecteur. Elle peut être subdivisée en épissage mécanique et épissage par fusion.

Épissure mécanique

L'épissure mécanique est une jonction de deux ou plusieurs fibres optiques, qui sont alignées avec précision et maintenues en place par un assemblage mécanique. Il convient de noter que les fibres qui sont épissées mécaniquement ne sont pas jointes de façon permanente, mais simplement maintenues ensemble avec précision pour permettre à la lumière de passer d'une fibre à l'autre.

L'ensemble du processus d'épissage mécanique étant relativement rapide et facile, il est normalement utilisé lorsque le temps et les compétences professionnelles sont limités. Pour les câbles de transmission intérieurs, les techniciens de fibre optique utilisent souvent l'épissure mécanique.

Épissage par fusion

L'épissage par fusion assure la terminaison de la fibre optique grâce à la chaleur générée par un arc électrique, également appelée fusion par arc. Différente de l'épissure mécanique, l'épissure par fusion nécessite une épissureuse par fusion, ce qui signifie qu'elle est plus coûteuse. Lorsque le processus d'épissage par fusion commence, il faut retirer tous les revêtements de protection des extrémités de chaque fibre optique, puis séparer les fibres à l'aide de coupe-fibres de haute précision et aligner les extrémités des fibres à l'aide d'une machine d'épissage par fusion, et enfin, les "fusionner" ou "souder" à l'aide de l'arc électrique. L'image suivante montre une épissureuse à fusion de FS.

épisseur à fusion.jpg

Figure 2 : épisseur à fusion

L'épissure par fusion est généralement utilisée pour les réseaux monomodes extérieurs, longue distance et haute performance. Les épissures par fusion sont également nécessaires dans les usines où les dispositifs à fibres optiques, tels que les lasers et les amplificateurs à fibres, sont fabriqués. Les deux méthodes d'épissure et leurs comparaisons sont disponibles dans l’article Épissure par fusion et épissure mécanique.

 

Terminaison par connecteurs ou par épissure : Quelle est la meilleure solution ?

Il n'existe pas de norme universelle permettant de déterminer laquelle des terminaisons, par connecteurs ou par épissures, est la meilleure. Le choix de la solution dépend de plusieurs éléments. Pour vous aider, vous pouvez utiliser comme référence les avantages et les inconvénients listés ci-dessous.

Quels sont les avantages et les inconvénients de la terminaison par connecteurs ?

Avantages

Par rapport à la terminaison par épissure, l'utilisation de connecteurs est plus facile à utiliser et permet de gagner du temps et de l'argent sans la nécessité d'une machine à épissure.

Inconvénients

La perte optique en utilisant la terminaison par connecteurs est plus élevée que celle de la terminaison par épissure.

Quels sont les avantages et les inconvénients de la terminaison par épissure ?

Avantages

 

  • Par rapport à l'utilisation de connecteurs, l'épissage permet non seulement d'obtenir un joint plus solide et plus fiable, mais aussi de réduire considérablement la perte d'insertion.

  • L'épissage peut être utilisé pour mélanger plusieurs types différents de câbles à fibres optiques, par exemple, en connectant un câble de 48 fibres à six câbles de 8 fibres.

Inconvénients

 

  • L'épissage requiert des techniciens dotés de compétences spécialisées et les dépenses liées à l'assemblage de l'épissage peuvent être élevées.

  • La capacité de stockage de la batterie étant limitée, l'appareil n'est pas très pratique pour travailler en extérieur.

 

Conclusion

En plus des deux types de terminaisons sur le terrain pour câbles à fibres optiques, les câbles à fibres optiques préterminés gagnent de plus en plus en popularité car ils permettent une installation immédiate au lieu de nécessiter une terminaison et un test sur le terrain. Néanmoins, dans certaines circonstances, par exemple pour les transmissions à longue distance ou lorsque le câblage est caché dans un mur, la terminaison sur site semble préférable en raison de sa plus grande flexibilité. Dans l'ensemble, veuillez prendre en compte des facteurs tels que la main-d'œuvre, les outils, les coûts, etc., et décider ensuite de ce qui convient le mieux à votre projet.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k