Types de RAM pour Serveurs : Quelles sont les différences ?
Le RAM du serveur, ou mémoire du serveur, est souvent le facteur pris en compte lors du choix du matériel pour les serveurs. Il agit comme une mémoire temporaire à court terme, traitant les données des disques durs ou des lecteurs à semi-conducteurs vers l'unité centrale pour un accès rapide et facile. Le RAM destinée aux serveurs est disponible en différents types avec leurs performances uniques. Comprenons les types de RAM pour serveurs vous aidera à choisir la bonne mémoire pour votre serveur et donc à dynamiser votre réseau.
Types de RAM pour serveurs : SRAM et DRAM
Tout d'abord, jetons un coup d'œil à la classification de la mémoire informatique présentée dans la figure suivante. Il existe deux types de mémoire de base : la RAM statique (SRAM) et la RAM dynamique (DRAM), qui traitent les données de manière différente.
La SRAM stocke les données à l'aide de cellules de mémoire à six transistors, tandis que la DRAM se compose de deux éléments : un transistor et un condensateur, qui sont disposés dans un circuit intégré.
-
Comme le nombre de transistors détermine la capacité, la SRAM est limitée en termes de capacité de stockage. Au contraire, il est plus facile d'atteindre une densité et une capacité de stockage élevées, ce qui permet aux utilisateurs de créer un grand système de RAM lorsqu'ils utilisent la DRAM.
-
Étant donné que la SRAM utilise un plus grand nombre de transistors que la DRAM, l'assemblage de la SRAM est plus complexe alors que celui de la DRAM est simple. Par conséquent, la SRAM est plus chère que la DRAM.
-
Cependant, la SRAM a son avantage : c'est une mémoire vive à haute vitesse et la SRAM est beaucoup plus rapide que la DRAM qui doit être rafraîchie de temps en temps.
Le design de la DRAM vise à surmonter les inconvénients de la SRAM. Bien que la réduction des éléments de mémoire contribue à la réduction des coûts et à l'augmentation de la surface de stockage, elle ralentit la DRAM, et la plupart des RAM que nous utilisons aujourd'hui sont des DRAM.
Classification des DRAM : SDRAM, RDRAM et DDR SDRAM
Avec la croissance explosive du 5G, du cloud computing, de l'IoT et d'autres applications nécessitant un stockage massif de données, le besoin en DRAM est susceptible de croître considérablement.
En termes de technologie appliquée, les DRAM peuvent être classés en trois types : SDRAM, ROADM et DDR SDRAM. Ne pas confondre SRAM et SDRAM bien qu'ils se ressemblent.
SDRAM et DDR
SDRAM (Synchronous DRAM ou DRAM synchrone en français) est conçue pour se synchroniser avec le rythme du CPU. La vitesse de la mémoire de la puce SDRAM est synchronisée avec la vitesse d'horloge du CPU. Ainsi, le CPU peut exécuter plus d'instructions à la fois.
La SDRAM existe depuis de nombreuses années et est largement utilisée dans les ordinateurs et autres technologies. La DDR est en fait la nouvelle génération de DRAM synchrone, qui a des variantes de DDR1 à DDR2, DDR3, DDR4 et la dernière cinquième génération de DDR : DDR5. Elle est également appelée DDR SDRAM car elle possède un débit de données double de celui de la SDRAM.
Au fil du temps, la DDR a été remplacée par des générations plus récentes, mais elles fonctionnent toutes sur le même principe que la DDR. Jusqu'à présent, la DDR1 et la DDR2 ne sont plus utilisées, mais la DDR3, la DDR4 et la DDR5 sont toujours largement répandues sur le marché. Si vous êtes curieux de connaître la différence entre ces formats DDR relativement récents, vous pouvez consulter DDR3, DDR4 et DDR5 : Guide Pratique des Mémoires RAM pour Serveurs.
Revenons maintenant au SDRAM et à sa variante, le DDR. La figure suivante, qui compare la SDRAM et la DDR, vous aidera à mieux les distinguer :
SDRAM | DDR | |
---|---|---|
Version Intégrale | Mémoire dynamique synchrone à accès aléatoire | Mémoire vive dynamique à double débit de données |
Année de lancement | 1997 | 2000 |
Broches et encoches | 168 broches et 2 encoches au niveau du connecteur | 184 broches et 1 encoche au niveau du connecteur |
Vitesse de transfert | Vitesse inférieure à celle de la DDR | Près de deux fois la vitesse de la SDRAM |
Exigences en voltage | 3,3 Volts |
2,5 Volts (standard) 1,8 volts (basse tension) |
Vitesse d'horloge | Plage de 100MHz à 166MHz | Plage de 133MHz à 200MHz |
Taux de données | 0,8-1,3 GB/s | 2,1-3,2 GB/s |
Synchronisation du prefetch | 1ns | 2ns |
RDRAM
RDRAM (Rambus DRAM) était disponible comme alternative à la SDRAM dans le passé. En raison des coûts de fabrication et des frais de licence, le coût de la RDRAM est beaucoup plus élevé que celui de la SDRAM, généralement de deux à trois fois le coût de la SDRAM. Il a été lancé entre fin 1999 et 2002 et s'est appliqué aux systèmes PC et aux serveurs haut de gamme. Néanmoins, les chipsets et les cartes mères ont commencé à passer au DDR après la RDRAM, la RDRAM est moins susceptible de jouer un grand rôle dans la mémoire RAM des serveurs. La plupart des serveurs utilisent actuellement la DDR SDRAM, mais seule une petite quantité de RDRAM est utilisée.
DIMM et SIMM : les différents types de modules de mémoire
En termes d'apparence des broches installées sur les côtés de la DRAM, le module de mémoire en ligne simple (SIMM) et le module de mémoire en ligne double (DIMM) sont les deux types différents de DRAM en termes physiques. Ils sont différents en termes de brochage, de capacité de mémoire et de contour mécanique. Les SIMM ont une largeur de bus mémoire de 32 bits, tandis que les DIMM offrent le double de cette largeur, soit 64 bits, ce qui permet de prendre en charge jusqu'à 128 Go de mémoire. Les DIMM ont plus de broches que les SIMM, y compris des broches pour les connexions d'alimentation et de masse, alors que les SIMM n'en ont pas. Et les DIMM ont souvent une longueur plus importante que les SIMM car ils ont des broches de connexion des deux côtés alors que les SIMM n'ont qu'un seul côté de broches.
Avec la progression de la RAM vers la génération des SDRAM et DDR, le type de module mémoire passe de SIMM à DIMM. De nos jours, la plupart des serveurs utilisent encore des DIMM. La SIMM est vieillissante, mais elle est encore utilisée sur certains serveurs 32 bits plus anciens. Vérifiez les spécifications des serveurs de différents fournisseurs de serveurs, vous constaterez que de nombreux serveurs prennent en charge la RAM DDR4/DDR5 avec 1/2 DIMM par canal. Le nombre d'emplacements DIMM est souvent lié à la capacité de la RAM. Plus votre carte mère possède d'emplacements DIMM, plus vous pouvez installer de RAM.
Conclusion
Dans un avenir proche, l'augmentation de la vitesse accélérera encore l'adoption de la DDR SDRAM pour serveurs, en particulier les puces mémoire DDR4 et DDR5 et les modules mémoire DIMM seront encore largement utilisés sur le marché des serveurs.