Français

Émetteurs-Récepteurs 100G QSFP28 Dans la Transmission 100G

Mis à jour depuis le 29 août, 2023 by
519

FS 100G QSFP28 Transceivers

Étant donné que la demande de bande passante plus large et de vitesse de transmission plus rapide ne cesse d'augmenter, l'Ethernet 100G représente aujourd'hui une part importante du marché mondial. De plus en plus de réseaux d'entreprise et de centres de données sont passés à la transmission de données Ethernet 100G. Cet article explique en détail comment les différents types des modules QSFP28 100G améliorent la transmission 100G.

100G Ethernet data transmission

100G QSFP28 Pour une Transmission à 100G

100G QSFP28 SR4 pour la Transmission 100G

Le module QSFP28 100G SR4 est conçu pour les transmissions Ethernet 100G jusqu'à 100m sur une fibre multimode OM4 (MMF) utilisant une longueur d'onde de 850nm via un connecteur MTP/MPO-12. Il transmet ou reçoit des données via quatre canaux indépendants, chaque canal supportant un débit de 25 Gbps. La distance de transmission maximale est de 70m sur la fibre OM3 et de 100m sur la fibre OM4.

Le module QSFP28 100G SR4 utilise la matrice de couches à l'extrémité de la transmission pour convertir les signaux électriques parallèles d'entrée en signaux optiques parallèles qui sont convertis en signaux électriques par la matrice PIN à l'extrémité de la réception.

100G QSFP28 SR4 for 100G Transmission

CFP 100G SR10 pour la Transmission 100G

Le module CFP 100G SR10 est également utilisé pour la transmission de données Ethernet 100G à courte portée. Il offre 10 canaux d'émission et 10 canaux de réception asynchrones fonctionnant jusqu'à 11.2 Gbps par canal. La distance de transmission maximale est de 100m sur la fibre OM3 et de 150m sur la fibre OM4.

Le côté émetteur du module consiste en un réseau de VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Lasers) et de circuits associés, qui convertit 10 entrées de données électriques parallèles en 10 signaux de sortie de données optiques parallèles et convertit également 10 signaux optiques parallèles en 10 signaux électriques parallèles par le biais d'un réseau de photodiodes PIN et de circuits associés.

100G CFP SR10 for 100G Transmission

QSFP28 100G PSM4 pour la Transmission 100G

L'émetteur-récepteur 100G QSFP28 PSM4 est utilisé pour les transmissions 100G sur fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur MTP/MPO-12. Les signaux sont également transmis par quatre canaux distincts. Le taux de transmission sur un seul canal est de 25Gbps.

Les signaux d'entrée électriques sont convertis en signaux optiques parallèles à travers le réseau de couches. Le signal optique parallèle est converti en un signal électrique parallèle, mais il est utilisé pour la fibre monomode, et non pour la fibre multimode comme dans le cas du QSFP28 100G SR4.

100G QSFP28 PSM4 for 100G Transmission

100G QSFP28 CWDM4 pour la Transmission 100G

Le module QSFP28 100G CWDM4 fournit un débit de données agrégé de 100G sur 2 km avec une fibre Monomode. Un module QSFP28 100G CWDM4 convertit les données électriques d'entrée en signaux optiques CWDM, et il y a quatre canaux indépendants de 25Gbps multiplexés en un seul canal de 100Gbps.

Quatre longueurs d'onde principales sont concernées : 1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm. Les quatre signaux optiques provenant des quatre longueurs d'onde sont multiplexés et couplés au SMF par l'intermédiaire d'un connecteur LC standard. Du côté de la réception, le démultiplexeur sépare les quatre longueurs d'onde.

100G QSFP28 CWDM4 for 100G Transmission

100G QSFP28 LR4 pour la Transmission 100G

Le module QSFP28 100G LR4 est principalement utilisé pour les transmissions Ethernet 100G longue distance pour une portée maximale de 10 km. L'émetteur-récepteur convertit le signal d'entrée optique en signal optique LAN WDM avec quatre canaux séparément à l'extrémité réceptrice, puis il convertit le signal optique en quatre canaux de sortie de signal de canal électrique.

Le QSFP28 100G ER4 est généralement connecté à la fibre monomode par l'intermédiaire d'un connecteur LC standard. Il peut multiplexer quatre longueurs d'onde (1295nm, 1300nm, 1305nm, 1310nm) de signaux optiques qui peuvent être agrégés sur une fibre Monomode pour réaliser une transmission 100G.

100G QSFP28 LR4 for 100G Transmission

100G QSFP28 ER4 pour la Transmission 100G

Le module QSFP28 100G ER4 est conçu pour une utilisation en Ethernet 100GBASE jusqu'à 40km sur fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex.

Le module QSFP28 100G ER4 peut multiplexer quatre longueurs d'onde (1295nm, 1300nm, 1305nm, 1310nm) de signaux optiques. Les quatre signaux optiques provenant des quatre longueurs d'onde sont multiplexés et couplés à la fibre Monomode via un connecteur LC standard pour réaliser une transmission 100G. Au niveau de la réception, le démultiplexeur sépare les quatre longueurs d'onde.

100G QSFP28 ER4 for 100G Transmission

Construire un Réseau de Transmission 100G avec les Émetteurs-Récepteurs 100G Personnalisés de FS

FS fournit des modules QSFP28 100G personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques et uniques de nos clients. Le facteur de forme, l'interface, le type, l'étiquette et la marque compatible peuvent tous être personnalisés en fonction de vos exigences particulières.

FS custom 100G QSFP28 transceivers

Très populaires auprès de nos clients, les modules QSFP28 100G personnalisés de FS contribuent à améliorer la transmission 100G et s'avèrent être un choix optimal pour les réseaux à haute performance. Pour plus d'informations sur les services personnalisés du module QSFP28 100G , veuillez nous contacter.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.3k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.8k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.9k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k