Comprendre la Polarité dans le Système MPO
La technologie MPO/MTP, qui se caractérise par la haute densité, la flexibilité, la fiabilité, et l’évolutivité, est l’un des facteurs qui a le plus contribué à la migration vers 40/100GbE. Cependant, les techniciens sont confrontés à un autre défi : comment assurer la polarité correcte de ces connexions de réseau en utilisant les composants MPO/MTP multi-fibres bout à bout. Maintenir la polarité correcte sur un réseau à fibres optiques peut garantir que le signal transmis par n’importe quel type d’équipment actif sera dirigé vers le port de réception d’un deuxième équipement actif et vice versa. Pour le bon fonctionnement du système MPO/MTP, la norme TIA 568 propose trois méthodes présentées ci-dessous dans cet article. Vous pouvez également consulter le document sur la polarité des fibres optiques afin de mieux connaître la polarité de nos produits.
Connecteur MPO/MTP et Polarité MPO/MTP
Le connecteur MPO/MTP est un connecteur à fibres optiques innovant de haute performance doté de propriété optiques et mécaniques améliorées. La conception spéciale du connecteur MTP/MPO (illustrée ci-dessous) garantit la précision de la polarité dans le système MTP/MPO.
Figure 1 : Connecteur MTP/MPO.
Mais qu’est-ce que la polarité ? Une liaison optique générale nécessite deux fibres optiques pour compléter le processus de transmission. Par exemple, le module optique possède une extrémité de réception (Rx) et une extrémité d’émission (TX). Lors de l’utilisation, il est nécessaire de s’assurer que ces deux extrémités sont interconnecté, et cette correspondance de la connection entre l'extrémité réceptrice et l'extrémité émettrice de la liaison optique est appelée polarité. Dans les systèmes de câblage courants, les connecteurs tels que LC et SC peuvent être connectés facilement. Il n’y a donc pas de problème de polarité. Toutefois, pour les systèmes de câblage MTP/MPO à haute densité, il faut faire attention à la polarité.
Trois Câbles pour Trois Méthodes de Polarisation
Les trois méthodes de polarité définies dans la norme TIA 568 sont présentées ci-dessous : Méthode A, Méthode B et Méthode C. Pour répondre à ces normes, trois types de fibres MPO avec des configurations différentes nommées Type A, Type B et Type C sont respectivement utilisés pour les trois méthodes de connection différentes. Dans cette partie, nous allons d’abord présenter les trois câbles différents, et puis les trois méthodes de connexion.
Câble Trunk MPO Type A : Un câble de type A, appelé câble droit, est un câble avec un connecteur MPO de key up à une extrémité et un connecteur MPO de key down à l'autre extrémité. Cela permet aux fibres situées aux deux extrémités du câble d’avoir la même position. Par exemple, une fibre située en position 1(P1) d’un connecteur rejoindra P1 à l’autre connecteur. La séquence de fibres d’un câble MPO de type A à 12 fibres est indiquée de la manière suivante :
Figure 2 : Câble Trunk MTP-12 Type A.
Câble Trunk MPO Type B : Un câble de type B (câble inversé) est utilisé avec deux connecteurs de key up aux deux extrémités. Ce type d’accouplement provoque une inversion, ce qui signifie que les positions des fibres sont inversées à chaque extrémité. La fibre en P1 à une extrémité rejoint P12 à l’extrémité opposée. L’image suivante montre la séquence de fibres d’un câble MPO à 12 fibres de type B.
Figure 3 : Câble Trunk MTP-12 Type B.
Câble Trunk MPO Type C : Un câble de type C ( câble à paire inversé) ressemble à un câble de type A avec un connecteur de key up et un connecteur de key down de chaque côté. Cependant, chaque paire de fibres à une extrémité est inversée à l’autre extrémité. Par exemple, la fibre en P1 à une extrémité est déplacée en P2 à l’autre extrémité du câble. La fibre en P2 à une extrémité est déplacée en P1 à l'extrémité opposée, etc. La séquence de fibres d’un câble de type C est illustrée dans l’image suivante.
Figure 4 : Câble Trunk MTP-12 Type C.
Trois Méthodes de Connection
Différentes méthodes de polarité utilisent différents types de câbles trunk MTP. Cependant, chaque méthode devrait utiliser un câble à fibres optiques duplex pour établir les circuits à fibres optiques. La norme TIA définit également deux types de câbles à fibres optiques duplex avec un connecteur LC ou SC pour compléter une connexion en fibre optique bout à bout : un câble à fibre optique de type A-A ---- câble inversé et un câble à fibre optique de type A-B ---câble droit.
Figure 5 : Deux Types de Câbles à Fibres Optiques Duplex.
La partie suivante illustre comment les composants du système MPO sont utilisés ensemble pour maintenir une connectivité de polarisation appropiée, ce qui est définie par la norme TIA.
Méthode A : La méthode A est présentée dans l’image suivante. Un câble trunk de type A connecte un module MPO de chaque côté. Selon la méthode A, deux types de câbles à fibres optiques sont utilisés pour corriger la polarité. A gauche, c’est le câble à fibre optique duplex standard de type A-B, tandis que le côté droit utilise un câble à fibre optique de type A-A.
Figure 6 : Méthode de Connectivité A.
Méthode B : La méthode B utilise un câble trunk de type B pour connecter les deux modules de chaque côté de la liaison. Comme indiqué ci-dessus, les positions des fibres de type B sont inversées à chaque extrémité. Par conséquent, les câbles à fibres optiques duplex standard de type A-B sont utilisés des deux côtés.
Figure 7 : Méthode de Connectivité B.
Méthode C : le câble trunk inversé par paire est utilisé dans la méthode C pour connecter les modules MPO de chaque côté. Les câbles utilisés aux deux extrémités sont des câbles duplex standard de type A-B.
Figure 8 : Méthode de Connectivité C.
Solution de Polarité MPO/MTP à 24 Fibres
Avec des développements technologiques en constante évolution, la transmission de 40/100GbE devient la tendance. Pour faciliter la migration vers un réseau 100G, un câble MTP/MPO à 24 fibres est recommandé. Cependant, la maintenance de la polarité du câblage MTP/MPO à 24 fibres est compliqué. Actuellement, il n'existe aucune norme dans l'industrie pour définir les types de câbles MTP / MPO à 24 fibres. Nous recommandons le câble trunk MTP/MPO de Type A (key-up à key-up). Avec nos cassettes de type A et de type AF, le câble de type A-A n’est plus nécessaire. La méthode complète est montrée dans l’image suivante.
Figure 9 : Méthode de Connectivité A pour Une Cassette MTP/MPO 24 Fibres.
Maintenir les Règles de Polarité MPO / MTP Lors de l'Établissement d'une Connexion
En raison des polarités différentes des câbles à fibres optiques, les techniciens informatique doit faire très attention lors du remplacement des câbles à fibres optiques sur le terrain. S’il y a un manque de connaissances au sujet de la polarité ou si l’équipement est installé en vitesse, un câble à fibre optique incorrect pourrait être utilisé et cela peut affecter la transmission du signal.
Règles de Connexion des Câbles MPO / MTP et des Câbles à Fibres Optiques
Avec des câbles à fibre optique de type A-A et de type A-B, il existe trois types généraux de composants de câbles multi-fibres. Il est à noter que les broches d’alignement sur les connecteurs MPO/MTP sont importantes pour maintenir une polarité correcte. Par conséquent, il est nécessaire de s’assurer de la position correcte des broches avant de connecter la fibre MPO / MTP et la fibre à cable optique.
Le câble à fibre optique duplex LC/SC de type A-B est le câble croisé standard qui transmet le signal de l’extrémité Tx à l’extrémité Rx. A travers l’inversion, un câble à fibre optique de type A-B maintient la polarité correcte. Le câble trunk MPO de type B inverse les positions des fibres à chaque extrémité (1 à 12 et 12 à 1) et tous les connecteurs sont key-up. Ce type de connexion par câble est recommandé pour maintenir la polarité correcte.
Règles pour la Connexion du Câble et Cassette MPO/MTP
La sélection de la cassette MPO / MTP déterminera également le choix du câble MPO / MTP. Le mieux serait de choisir une cassette avec les broches d’alignement appropriées, afin que les cassettes MPO/MTP puissent être parfaitement connectées avec les connecteurs MPO / MTP à une extrémité des câbles MPO / MTP. De plus, l’arrière de l’adaptateur monté sur la cassette le determine comme la méthode A ou B pour correspondre à la norme TIA. Notre recommandation est de toujours utiliser des cassettes MPO femelles et des câbles trunk MPO de type B mâle à mâle. Étant donné que les câbles à fibres optiques MPO femelles à femelles sont nécessaires pour éviter d'endommager l'émetteur-récepteur, les cassettes MPO / LC doivent être femelles. Il faut donc utiliser des câbles trunk MPO de type B mâle à mâle.
Conclusion
Les techniciens utilisent des composants MPO/MTP pour répondre à l’exigence croissante d’une vitesse de transmission plus élevée, au cours de laquelle l'un des problèmes majeurs, la polarité, peut être résolu en sélectionnant les types corrects de câbles MPO, de connecteurs MPO, de cassettes MPO et de câbles à fibres optiques. Les trois méthodes de polarisation différentes peuvent être appliquées selon les exigences à satisfaire dans différentes situations. Pour plus d'informations sur la polarité dans les systèmes MPO et les solutions de polarité de transmission 40/100GbE, veuillez consulter “Polarité et technologie MPO dans la transmission 40/100GbE”.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)