Introduction au convertisseur de média PoE
Il arrive souvent que des convertisseurs de média soient déployés pour connecter le cuivre à la fibre optique, ce qui permet aux administrateurs de réseau de surmonter la limitation de la distance de transmission du câblage Ethernet traditionnel en cuivre. Comme un type de convertisseur de média fibre optique, le convertisseur de média PoE fonctionne également dans ces situations. Comment fonctionne un convertisseur de média PoE exactement et comment l'utiliser ?
Qu'est-ce qu'un convertisseur de média PoE ?
Traditionnellement, les convertisseurs de média à fibre optique ne peuvent transmettre que des données, tandis que les convertisseurs de média PoE peuvent non seulement aider les utilisateurs à créer une liaison Ethernet-fibre optique, mais aussi servir d’équipement d'alimentation électrique (PSE) pour alimenter un ou deux dispositifs alimentés (PD) par le câble réseau UTP.
L'utilisation du convertisseur de média 10/100/1000M PoE comme illustré ci-dessous fournit une solution flexible et économique pour implémenter et optimiser les liaisons fibre optique. En outre, les convertisseurs de média PoE comme tous les autres convertisseurs de média Ethernet, éliminant la limitation de distance des câbles Ethernet, étendent la distance réseau via fibre optique jusqu'aux PD (Dispositifs Alimentés) distants tels que les téléphones VoIP originaux, points d'accès sans fil, caméras de sécurité et terminaux POS (point of sale) des systèmes de contrôle de température et même les systèmes de divertissement en vol.
Comment fonctionne un convertisseur de média PoE ?
Il y a deux applications dans lesquelles le convertisseur de média PoE fonctionne : il ne fournit que des données ou il fournit à la fois des données et l’alimentation. L'image ci-dessous illustre comment le convertisseur de média PoE fournit des connexions fibre-cuivre entre le switchs fibre et le point d'accès sans fil et alimente simultanément le point d'accès.
La fibre est acheminée sur une longue distance jusqu'au convertisseur de média PoE situé près d'une source d'alimentation AC ou DC, où elle effectue la conversion fibre-cuivre. A l'autre extrémité du câble UTP se trouve le point d'accès sans fil, situé jusqu'à 100 mètres du convertisseur de média PoE.
Comment utiliser un convertisseur de média PoE ?
Il existe trois applications principales des convertisseurs de média PoE : la fibre optique vers les caméras IP, la fibre optique vers les points d'accès sans fil et la fibre vers le bureau. Ici, comme exemple, nous prenons la fibre optique vers les caméras IP pour montrer l'application du convertisseur de média PoE.
Avant de commencer le processus de déploiement, assurez-vous d'avoir accès aux périphériques suivants : un switch fibre Gigabit, un convertisseur de média 10/100/1000M PoE, une caméra IP, un câble réseau (Cat5e/Cat6), un câble de raccordement fibre (OS2/OM4) et deux modules SFP fibre optique.
1ère étape : Insérez un module SFP dans le port fibre du convertisseur de média PoE et un module SFP dans le port SFP du switchs.
2ème étape : Connectez un câble à fibre optique au module SFP du convertisseur de média PoE et l'autre extrémité du câble au switch.
3ème étape : Connectez les ports RJ45 du convertisseur de média PoE et la caméra IP en utilisant un câble Ethernet UTP.
La vidéo ci-dessous vous aidera à vous familiariser avec les convertisseurs de média PoE.
Guide d'achat du convertisseur de média PoE
Comment choisir le convertisseur de média PoE le plus adapté aux besoins de votre réseau ? Il y a certains éléments à prendre en considération.
Débit de données : le débit de données du convertisseur de média PoE est la première chose à considérer. Il existe sur le marché des convertisseurs PoE 10M, 100M, 1000M, 10/100M et 10/100/1000M que vous pouvez sélectionner selon vos besoins.
Numéro et type de port : dans la plupart des cas, un convertisseur de média PoE dispose d'un port fibre et d'un port RJ45, mais il existe encore des convertisseurs de média PoE qui ont plusieurs ports, comme un ou deux ports fibre et quatre ports RJ45.
Monomode ou multimode : selon le moyen de transmission, le convertisseur de média PoE peut être classé en convertisseur monomode et multimode, ce qui affecte la distance de transmission et les transmetteurs à fibre optique qui peuvent être utilisés.
Mode Duplex : comme certains convertisseurs de média PoE ne peuvent être utilisés qu'en duplex intégral et pas en semi-duplex, une perte de paquets peut se produire lorsqu'ils sont connectés avec le switchs ou le hub qui supporte le semi-duplex. Assurez-vous donc qu'il supporte le full et le half duplex.
Température opérationnelle : il convient de noter lorsque vous avez besoin d'un convertisseur de média PoE industriel. N'oubliez pas de vérifier la température de fonctionnement du convertisseur de média pour voir s'il peut fonctionner sous une température prolongée (-40 °C à 125 °C).
Normes : en général, les convertisseurs de média PoE sont conformes aux normes IEEE802.3af, IEEE802.3at ou IEEE802.3bt. Confirmez que le convertisseur de média PoE que vous voulez supporte ces standards ou il peut y avoir des problèmes de compatibilité.
FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Chaque switch FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l'industrie et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
6 Choses que vous devez savoir sur les switchs PoE [FAQ]
Comment un switch PoE fournit-il l'électricité pour les périphériques PoE ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)