Comment utiliser un switch 25G pour une connexion switch-serveur
Alors que la demande de bande passante élevée augmente considérablement, le 10GbE a rencontré son goulot d'étranglement dans les connexions switch-serveur. Et l'Ethernet 25G est la nouvelle norme offrant des avantages significatifs en termes de densité, de coût et d'alimentation pour les liaisons entre serveurs et switchs. Cela a rendu les switchs 25G très populaires ces dernières années. Cet article explique comment utiliser un switch Ethernet 25G avec des liaisons montantes 100G pour déployer des liaisons switch-serveur.
Avantages de l'utilisation d'un switch 25G pour la connexion switch-serveur
L'Ethernet 25G a un large potentiel commercial dans les applications d'interconnexion de serveurs. La partie suivante explique les avantages de l'utilisation d'un switch Ethernet 25G pour les connexions switch-serveur.
Une vitesse plus rapide
De nos jours, les centres de données se développent à un rythme sans précédent, d'où la nécessité d'une bande passante plus large entre les serveurs et les switchs. Cela signifie que le 10GbE n'est plus assez rapide pour la connexion switch-serveur. Par conséquent, plusieurs fournisseurs de grands centres de données et de cloud computing (Google, Microsoft, Broadcom, Arista, Mellanox, etc.) ont formé le 25 Gigabit Ethernet Consortium. IEEE a également formé un groupe d'étude 25G Ethernet.
Rentabilité du passage au 100G
Bien que le chemin de mise à niveau de la vitesse Ethernet du centre de données soit défini comme 10G→40G→100G, le chemin de mise à niveau le plus récent pour les connexions de serveurs est 10G→25G→100G. En effet, la mise à niveau de 10GbE à 25GbE permet de réaliser des économies à la fois en termes de CapEx et d'OpEx pour la rétrocompatibilité. Le 25GbE offre également une voie plus simple vers les futurs débits Ethernet de 50 Gbps, 100 Gbps et au-delà.
Comparaison des switchs 25G couramment utilisés
Le tableau suivant présente une liste de switchs 25GbE avec liaisons montantes 100G, et compare leurs caractéristiques et leurs prix :
Ports | Capacité de commutation | Classe de switchs | Prix (sur internet) | |
---|---|---|---|---|
FS N8560-48BC | 48 ports SFP28 25G & 8 ports QSFP28 100G | 4Tbps | Switch ToR/Leaf | US$ 6200.00 |
Cisco Nexus 93180YC-FX | 48 ports SFP28 25G & 6 ports QSFP28 100G | 3.6Tbps | Switch ToR/Leaf | US$ 11681.99 |
Mellanox MSN2410-CB2FC | 48 ports SFP28 25G & 6 ports QSFP28 100G | 4 Tbps | Switch ToR/Leaf | US$ 16910.00 |
Edgecore AS7312-54XS | 48 ports SFP28 25G & 6 ports QSFP28 100G | 1.8 Tbps | Switch ToR/Spine | Inconnu |
Comment utiliser un switch 25G pour établir une connexion switch-serveur ?
Lorsqu'on utilise un switch Ethernet 25G pour la connexion switch-serveur, l'architecture de commutation ToR est souvent appliquée. Et le switch 25G est déployé comme switch ToR qui prend en charge le 25GbE vers les serveurs avec des liaisons montantes 100 GbE.
En général, les câbles DAC SFP28 sont utilisés comme connexions serveur en cuivre à faible coût pour les switchs ToR 25G. Et la portée de ces câbles DAC devrait être presque la même que celle des câbles DAC passifs traditionnels, soit environ cinq mètres.
Pour les connexions longue portée entre switch et serveur, les émetteurs-récepteurs SFP28 sont souvent utilisés. Ces modules utilisent un canal de 28Gbps spécifiquement pour la connectivité des switchs ToR aux serveurs. Pour plus d’informations sur le SFP28 25G, veuillez consulter cet article : Analyse approfondie de la norme SFP28 25G.
Le module 25GBASE-T (transceiver) est une autre alternative au câble en cuivre 25G de 3 à 5 m pour les liaisons plus longues entre switch et serveur. Il constitue une solution rentable pour les switchs ToR 25G se connectant aux serveurs.
Conclusion
Les espaces de stockage commencent à avoir besoin de plus de vitesse, donc un switch 25G pour la connexion switch-serveur sera inévitable à l'avenir. Le 25GbE permet également une utilisation plus efficace du matériel et une mise à niveau plus logique vers un réseau 100G.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)