Comment ajouter un switch PoE au système de surveillance IP ?
Les caméras IP étaient autrefois abordables uniquement pour les grandes entreprises, mais elles sont maintenant présentent partout dans notre vie quotidienne. Cela est dû au fait que les prix des caméras IP et des switchs PoE ont considérablement baissé. Dans ces circonstances, de nombreux utilisateurs tentent de mettre en place des systèmes vidéosurveillance IP par eux-mêmes. Comment utiliser un switch PoE pour les caméras de surveillance IP ? Cet article donnera des informations détaillées.
Les applications principales du switch PoE pour les caméras de surveillance IP
Les caméras IP connectées à un switch PoE sont utilisées dans de nombreux endroits, ce qui permet une large variété d'applications. Elles peuvent principalement être utilisées à domiciles, dans les bureaux intelligents, les applications PoE commerciales, les applications d'environnement dans le secteur de la santé et les applications PoE industrielles sans avoir à installer de prises électriques supplémentaires. Le texte suivant vous expliquera par étapes, comment utiliser un switch PoE pour les caméras IP.
Comment installer des caméras IP avec un switch PoE ?
Nous prenons la connexion et l'utilisation des caméras IP et d'un switch PoE dans un réseau domestique comme exemple et expliquons cette question en détail.
1ère étape : Déterminez où vous voulez installer vos caméras IP.
Tout d'abord, les caméras de sécurité IP devraient être placées à des endroits qui permettent une bonne visibilité et une alimentation électrique stable (préférable à moins de 100 mètres du switch PoE). Normalement, vous devriez installer les caméras de surveillance IP dans des emplacements relativement élevés pour obtenir une visibilité plus claire et étendue.
Deuxièmement, évitez de diriger votre caméra directement vers une source de lumière. Le fait de pointer vers la source lumineuse entraînerait une légère sous-exposition des vidéos et des images capturées.
Troisièmement, il est préférable de ne pas installer de caméras IP sous les fenêtres. Sinon, les réflexions infrarouges peuvent provoquer une surexposition des images et des vidéos.
2ème étape : Installez vos caméras IP domestiques sur le mur.
Percez des trous pour installer les caméras IP au mur, au plafond et à d'autres emplacements que vous avez déterminés. Ensuite, placez votre caméra dans la bonne position et le bon angle pour une bonne visibilité.
3ème étape : Organiser les câbles réseau pour l'installation de la caméra IP.
Percez des trous à l'endroit où les câbles Ethernet doivent passer, et envisagez le trajet le plus court si vous faites l'installation dans une maison à deux ou trois étages.
4ème étape. Connectez les caméras de sécurité et le switch PoE
Après le déploiement du câblage, l'étape suivante consiste à connecter votre système de surveillance IP domestique. Un système de surveillance IP est souvent composé d'un switch PoE, de caméras de surveillance IP, d'un enregistreur NVR et de câbles Ethernet. Le switch PoE peut à la fois transmettre des données, alimenter et gérer les caméras IP.
Prenons par exemple le switch PoE+ Gigabit à 8 ports FS S3150-8T2FP et trois caméras IP. (Vous pouvez utiliser plusieurs caméras IP et autres switchs PoE multi-ports correspondants en fonction de vos besoins spécifiques).
En fait, il y a quatre sous-étapes pour connecter le switch PoE pour les caméras IP :
-
Alimentez le switch PoE avec son cordon d'alimentation fourni par le vendeur.
-
Connectez votre routeur et le switch PoE avec un câble Ethernet.
-
Connectez les caméras IP et le switch PoE à l'aide de câbles réseau.
-
Connectez le switch PoE à un enregistreur NVR qui est connecté à un ordinateur pour la visualisation de la caméra.
5ème étape. Installez votre système de vidéosurveillance IP auto-configuration
L'installation d'une caméra IP est la dernière étape d'un processus complet d'installation d'une caméra de sécurité résidentielle. Normalement, les fabricants de caméras offrent des applications et des logiciels de bureau pour accéder aux caméras. Vous pouvez configurer des paramètres tels que l'affichage en direct, la détection de mouvement, l'enregistrement vidéo, le zoom, et bien d'autres encore pour répondre à vos besoins.
Conclusion
Le switch PoE rend l'installation de vidéosurveillance plus simple, plus sûre et moins coûteuse. Si vous décidez de construire vous-même un système de vidéosurveillance IP fiable, il vous suffit de déployer un switch PoE approprié et plusieurs caméras IP dans votre réseau en suivant les consignes de cet article.
FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Chaque switch FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l'industrie et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
6 Choses que vous devez savoir sur les switchs PoE [FAQ]
Comment un switch PoE fournit-il l'électricité pour les périphériques PoE ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)