Français

VXLAN: L'Avenir des Réseaux de Centres de Données

Mis à jour depuis le 13 juil, 2022 by
3.2k

switchs pour centres de données

De nos jours, l'émergence et le développement rapide de nouvelles technologies, telles que le cloud computing, le big data et AI, poussent les centres de données à adopter des technologies de virtualisation et à améliorer la virtualisation de leurs serveurs pour fournir des services cloud. Les liaisons VLAN traditionnelles se sont avérées insuffisantes pour répondre aux exigences des centres de données cloud en matière de grande échelle et de flexibilité. Par conséquent, le VXLAN est apparu et est devenu une partie importante de l'architecture réseau des centres de données modernes.

Qu'est-ce que le VXLAN ?

Le VXLAN (Réseau Local Extensible Virtuel) est une technologie de superposition pour la virtualisation de réseau, qui établit un tunnel logique sur le réseau IP pour fournir des réseaux superposés de couche 2 au-dessus d'un réseau de couche 3. Le VXLAN utilise le point d'extrémité de tunnel VXLAN, qui peut être des hôtes finaux, des switchs réseau ou des routeurs, pour encapsuler et désencapsuler le trafic de couche 2.

Le VXLAN est conçu pour fournir des services de réseau de centres de données fiables et évolutifs aux clients de services gérés et est une technologie pour la construction de centres de données de de la prochaine génération.

VXLAN

Quel problème le VXLAN résout-il ?

Le VXLAN peut offrir les mêmes services que le VLAN, mais répond aux défis d'évolutivité dans les réseaux de centres de données, en particulier dans un grand réseau de couche 2. À mesure que les centres de données se développent, le nombre de locataires augmente considérablement, ce qui nécessite l’isolement des locataires massifs. Grâce à sa conception unique, le VXLAN répond également aux exigences d'un centre de données multi-locataires. Les fonctions spécifiques et les avantages importants de VXLAN sont les suivants.

  • Réduire le nombre d'adresses MAC (Media Access Control) apprises par les appareils

À l'exception des périphériques réseau VXLAN, les autres n'ont pas besoin d'identifier les adresses MAC des machines virtuelles, ce qui soulage la pression d'apprentissage des adresses MAC des périphériques réseau, en particulier les switchs de centre de données, et améliore les performances des périphériques.

  • Isolement de réseau plus logique

Avec une identité de segment 24 bits, appelé l'identifiant de réseau VXLAN (VNID), le VXLAN prend en charge jusqu’à 16 millions de segments VXLAN dans un domaine administratif (par rapport à 4094 VLAN). L'isolement et l'identification des utilisateurs ne sont plus limités, ce qui permet aux centres de données d'accueillir un nombre important de locataires.

  • Activer la migration de machines virtuelles sur de grands réseaux de couche 2

En utilisant l’encapsulation MAC-in-UDP, VXLAN découple le réseau virtuel du réseau physique, permettant une allocation dynamique des ressources au sein des centres de données ou entre eux. Cela permet la migration de machines virtuelles dans de grands domaines de couche 2 sans tenir compte des restrictions du domaine de diffusion et de l'adresse IP dans le réseau physique.

VM Migration

Le VXLAN pour construire des réseaux de centres de données

Le développement de la virtualisation des serveurs et de cloud computing, ainsi que l'essor de la convergence des réseaux, ont exigé des réseaux de centres de données plus rapides et plus efficaces. Le VXLAN, en tant que technologie avancée de virtualisation des réseaux, peut contribuer efficacement à la création de réseaux de centres de données.

Performances de réseau améliorées

Les 16 millions de segments VXLAN, bien plus que les 4 094 VLAN, permettant une isolation massive entre locataires, permettent aux centres de données de gérer un grand nombre de trafic dans l'environnement cloud avec des liens et une capacité suffisants.

De plus, le VXLAN garantit une topologie de réseau cohérente sur toute la ligne, ce qui réduit la complexité du réseau et améliore ses performances. À l'aide de VXLAN, les réseaux de centres de données peuvent prendre en charge des déploiements à grande échelle de services cloud et répondre aux besoins des centres de données cloud.

Grande évolutivité des centres de données

Le VXLAN, combiné à l'EVPN, peut augmenter fortement la capacité d'extension du réseau des centres de données. EVPN-VXLAN permet même d'étendre des réseaux identiques à plusieurs centres de données par le biais d'une seule superposition, afin qu'ils se comportent comme un seul et même réseau.

De plus, les VTEP matériels minimisent la surcharge de latence des implémentations VXLAN, ce qui permet de construire un réseau de centre de données évolutif et robuste sans sacrifier les performances.

Augmenter la fiabilité du réseau

Une fois que le VXLAN atteint la couche d'accès, il élimine les pannes de réseau et garantit un fonctionnement ininterrompu des serveurs. Et le mode de configuration de VXLAN peut réduire considérablement la possibilité de commettre de graves erreurs. Vous pouvez également tester toute modification apportée au VXLAN dans un laboratoire virtuel avant de le mettre en service. Grâce à ces caractéristiques, le VXLAN est bénéfique pour la fiabilité du réseau du centre de données.

Simplifier la gestion du réseau

Le VXLAN peut utiliser des tunnels pour construire des réseaux virtuels de couche 2 sur plusieurs réseaux de couche 3, et les machines virtuelles peuvent migrer entre différents centres de données, ce qui rend le déploiement des machines virtuelles plus flexible et pratique. En conséquence, les réseaux VXLAN simplifient considérablement la gestion et la configuration des réseaux des centres de données. Et le VXLAN fournit une topologie de réseau à plusieurs niveaux et une sécurité de niveau entreprise qui peut économiser le temps de déploiement et d'approvisionnement de plusieurs semaines à quelques heures.

Solutions de FS VXLAN

FS.com Les switchs de centre de données de la série N, comme N5860-48SC et N8560-48BC, prennent en charge le VXLAN et d'autres fonctions avancées, conçus pour offrir des hautes performances et fiabilité pour les réseaux de centre de données de niveau 2/3.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k