Que signifie "Combo Port" pour un switch Ethernet ?
"La première fois que j'ai vu un commutateur Ethernet, je ne comprenais pas bien les différents ports qu'il comportait, surtout les ports combinés.” De nombreux utilisateurs inexpérimentés peuvent être confus par les ports combinés, car l'apparence de leurs interfaces est similaire à celle des ports Ethernet courants. Qu'est-ce que un port combiné? Comment le différencier des ports Ethernet sur un commutateur Ethernet et comment l’utiliser? Il y a quelques questions au sujet de ces ports. Dans cet article, nous allons faire une introduction complète au port combo et vous donner toutes les réponses.
Qu'est-ce qu’un port combiné ?
Un port combiné, également appelé interface de multiplexage optoélectronique, est le port composite photoélectrique (panneau) avec deux types d'interfaces Ethernet (port RJ45 et port SFP) sur un commutateur Ethernet. En d'autres termes, il s'agit d'un port composé qui peut supporter deux dispositifs physiques différents et partager la même matrice de commutation et le même numéro de port. Ce qui différencie ces ports, c'est qu'ils sont liés à la même structure de commutation. Toutefois, les deux ports différents ne peuvent pas être utilisés simultanément. C'est-à-dire que lorsque le port RJ45 est activé, le port SFP est automatiquement désactivé et vice versa.
Le port RJ45 est connecté par les paires torsadées tandis que le port SFP nécessite des modules en cuivre ou optiques et des câbles de raccordement. Le bénéfice évident de l'interface mixte (combinée) est que vous disposez toujours d'une plus grande flexibilité pour choisir votre type de connectivité réseau sans occuper trop d'espace. Prenez l'exemple du commutateur FS S3900-24F4S, il dispose de 20 ports SFP 1000BASE-X et de 4 ports combo. Par conséquent, le commutateur peut être configuré pour avoir 24 ports SFP ou 20 ports SFP et 4 ports RJ45.
Figure 1 : Ports combinés sur le commutateur S3900-24F4S
Types de ports combinés
Il existe deux types d'interfaces combo, le port combo unique et le port combo double, conçus pour une gestion simple du réseau Ethernet.
Port combiné unique
Port combiné unique : les deux ports Ethernet sur le panneau de l'appareil correspondent à un seul affichage de port. L'utilisateur effectue l'opération de commutation entre les deux ports dans la même interface. Une interface combinée unique peut être une interface Ethernet de couche 2 ou de couche 3.
Port combiné double
Port combiné double : les deux interfaces Ethernet sur le panneau de l'appareil correspondent aux deux interfaces différentes. L'utilisateur peut changer le statut des deux ports sur mode port optique ou électrique. Toutefois, cette interface combinée double ne peut être qu'une interface Ethernet de couche 2.
Port Combo vs. Port SFP
L'interface combinée dispose d'un port électrique et d'un port optique. Le port électrique et son port optique correspondant sont logiquement multiplexés. Les ports Ethernet RJ45 sont généralement utilisés pour connecter des commutateurs à une distance inférieure à 100 m, tandis que les ports SFP sont destinés à des connexions à fibre optique sur des distances plus longues selon les types de fibre. Vous pouvez choisir celui qui convient le mieux en fonction de vos besoins spécifiques en matière de réseau.
Le port SFP (small form-factor hot-pluggable),aussi appelé port mini-GBIC, est conçu pour la transmission de données Gigabit. Les ports SFP peuvent prendre en charge les liaisons cuivre et optiques. Quel que soit le port optique ou la liaison électrique, la seule différence est la couche physique. Lorsque le module SFP en cuivre est inséré dans le port SFP, des câbles Ethernet en cuivre (Cat5/Cat5e/Cat6) sont généralement déployés pour la transmission des données. Un module SFP en fibre et un câble de raccordement ou jarretière LC sont également nécessaires pour la transmission par fibre optique sur de longues distances.
Règles d'utilisation des ports combo
1. Il est possible d'utiliser soit les ports optiques, soit les ports électriques des ports combinés, mais pas les deux en même temps.
2. Le port SFP devient prioritaire lorsque vous connectez à la fois le port à paire torsadée et le port SFP d'une paire d'interface combinée à des périphériques réseau.
3. Le port SFP devient actif lorsque l'émetteur-récepteur SFP établit une liaison avec un appareil du réseau.
4. Le port de paire torsadée et SFP des ports combinés partagent les mêmes paramètres, tels que les affectations VLAN (Virtual Local Area Network), les listes de contrôle d'accès et Spanning Tree.
Conclusion
En ce qui concerne les ports combinés d’un commutateur Ethernet, il convient de souligner à nouveau que les ports optiques ou électriques ne peuvent pas être utilisés en même temps. Normalement, les ports combinés sont signalés par les vendeurs. Si vous avez des doutes, vous pouvez identifier un port combiné en vous basant sur l'identifiant de l'interface sur le panneau de commutation. Si deux ports ont la même ID mais se connectent à des supports de transmission différents, ces deux ports sont multiplexés comme port combiné. A partir des informations ci-dessus, nous espérons que vous aurez une meilleure comprehension sur les ports combinés.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)