Avez-vous Besoin d'Ethernet 10gbit ? : Tout ce que Vous Devez Savoir
Qu'est-ce que le 10 Gigabit Ethernet ?
10 Gigabit Ethernet, également connu sous le nom de 10GbE, est une technologie de télécommunication qui offre des vitesses de données allant jusqu'à 10 milliards de bits par seconde, ce qui est 10 fois plus rapide que la norme Gigabit Ethernet traditionnelle. Avec une telle vitesse, il est possible de gérer efficacement n'importe quel équipement réseau. Et c'est aussi la raison pour laquelle de nombreuses entreprises et de nombreux foyers passent au 10GbE.
La Différence entre Gigabit Ethernet et 10G Ethernet
Bien que le 10GbE présente certaines similitudes avec le Gigabit Ethernet traditionnel, il offre une approche plus efficace et moins coûteuse du transfert de données sur les connexions dorsales entre les réseaux, car il tire parti du protocole duplex intégral, dans lequel les données sont transmises dans les deux sens simultanément en utilisant un switch réseau pour relier les périphériques.
Le format de la trame de données du 10GbE est également le même que celui des autres versions d'Ethernet, ce qui signifie que la technologie 10GbE est totalement interopérable avec les protocoles Ethernet existants et peut être facilement déployée dans les réseaux existants.
En quoi l'Ethernet 10G est-il normalement utilisé?
Réseaux de PME et entreprises
Le 10GbE est destiné aux petites et grandes entreprises qui doivent déplacer de grands ensembles de données. Dans ce monde de plus en plus digitalisé, où de plus en plus d'applications intensives fonctionnent sur serveurs et services en nuage, l'internet à haut débit devient un aspect de plus en plus important pour les entreprises. Le 10GbE élimine tous les goulots d'étranglement qui pourraient survenir lors de l'utilisation du 1Gbit/s. Il fournit des moyens rentables pour répondre aux exigences de vitesse et de faible latence des nouvelles applications informatiques, telles que la vidéo, streaming, sauvegardes régulières de données, etc.
Dans un réseau 10G, les switchs 10 Gigabit sont également vitaux pour la plupart des entreprises. En général, les entreprises utilisent les switchs 10Gb pour fournir un réseau de couche 2 pour leurs applications réseau à haut débit, notamment au sein d'une salle de serveurs ou d'un centre de données.
Réseaux de centres de données
La virtualisation étant largement utilisée dans les centres de données, de nombreuses entreprises ont adopté la virtualisation des serveurs afin de mieux exploiter le matériel et d'augmenter l'efficacité, et passent ensuite à la virtualisation du stockage et des postes de travail. Et comme l'utilisation de la virtualisation augmente, cette taxe sur les ressources du réseau est multipliée par un facteur et la mise à niveau vers un 10GbE permettra d'atténuer ces impacts.
Et aujourd'hui, de nombreux fabricants de plateformes de serveurs et de stockage les fournissent avec des E/S 10GbE afin d'atténuer les goulots d'étranglement causés par l'augmentation du trafic E/S de processeurs plus puissants et multicœurs. Il est logique de tirer pleinement parti de ces E/S à plus grande vitesse en passant au 10GbE.
Réseaux domestiques
Pour les réseaux domestiques ou de studio à petite échelle, des dispositifs comme le stockage en nuage facilitent la collaboration. Cependant, lorsque les fichiers deviennent plus volumineux, les barrières entre les appareils émergent à cause du délai d'attente. Avec le 10GbE, le stockage unifié devient plus réalisable. Stockez vos films ou votre musique à toute vitesse et diffusez-les à partir de n'importe quel appareil autorisé ; ouvrez un fichier volumineux en quelques secondes et collaborez facilement avec vos amis ou collègues ; ou sauvegardez vos activités informatiques en quelques minutes via le réseau, sans avoir recours à une clé USB, etc. Avec un réseau 10 Gbps, toutes ces tâches nécessitent seulement un dixième du temps par rapport à un réseau Gigabit, et un centième du temps sur un réseau 100 Mbps.
Avez-vous besoin d'Ethernet 10G?
Après l'introduction ci-dessus sur l'Ethernet 10G, ceux qui utilisent actuellement le 1GbE peuvent envisager de passer au 10GbE. Toutefois, si 1GbE suffit à répondre aux besoins actuels de vos applications, il est inutile de passer à 10GbE. Voici les situations qui indiquent que vous devez mettre votre réseau à niveau.
Pour particuliers:
-
Si vous faites du montage vidéo, du streaming, de la production audio, etc., qui consomme une grande quantité de données.
-
Si votre flux de travail est constamment ralenti en raison de la lenteur des transferts.
Pour sociétés ou entreprises:
-
Si votre entreprise utilise fréquemment le streaming HD, et doit souvent gérer des fichiers de grande taille.
-
Si votre entreprise se développe et que le nombre d'employés augmente, ce qui provoque une congestion d’utilisateurs sur le réseau.
-
Si la baie de réseau commence à être saturée, il est logique de remplacer vos switchs 1Gb par des switchs 10 Gigabit, ce qui permet de gagner de la place tout en ajoutant de la connectivité.
Conclusion
De plus en plus d'utilisateurs de réseaux souhaitent désormais être en mesure de se connecter avec n'importe quel appareil, en tout lieu et à tout moment, avec des connexions de haute qualité, ultra-rapides et sans temps d'arrêt. La technologie Ethernet 10G fournit cette possibilité. Et pour passer à un réseau 10GbE, vous aurez également besoin d'autres dispositifs tels que des switchs 10G, des transceivers, des câbles patch, etc. FS offre une variété de choix de dispositifs et de solutions de câblage de réseau. Visitez-nous sur FS.com pour plus d'informations.
Article connexe:
Solutions de câblage Ethernet 10G
Switch S5860-20SQ 26 ports : 25Gb/s (SFP28) et 40 Gb/s (QSFP+) à la portée de « tous »
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)