Qu'est-ce qu'un injecteur PoE et comment l'utiliser ?
La technologie PoE (Power over Ethernet) a acquis une grande réputation en améliorant l'agilité et l'évolutivité du réseau de manière efficace. Bien que cette technologie soit capable de fournir simultanément l'alimentation et les données sur un câblage Ethernet à paires torsadées, le PoE a également atteint une acceptation universelle dans des applications telles que les caméras IP, téléphones VoIP, points d'accès sans fil et systèmes de surveillance vidéo.
Il existe différents styles de dispositifs PoE, tels que le switch PoE Gigabit, l'injecteur PoE, le séparateur PoE et l'adaptateur PoE. Ici, nous allons nous concentrer sur les bases de l'injecteur PoE et comment nous pouvons en tirer profit.
Qu'est-ce qu'un injecteur PoE ?
Un injecteur PoE, ou “Midspan”, prend en charge les vitesses Gigabit tout en alimentant des périphériques compatibles sur un seul câble (Cat5e/Cat6/Cat6a). L'injecteur ajoute de l'énergie (provenant de l'alimentation externe) aux données provenant d'un switch non PoE au “Endspan " (caméras IP, points d'accès sans fil et éclairage LED). L'injecteur PoE est parfait pour les appareils de faible consommation qui doivent être installés dans des endroits où une prise de courant n'est pas disponible. Il permet ainsi une plus grande flexibilité en offrant l'accès à l'installation d'appareils dans des endroits difficiles d'accès, avec un impact minimal sur les structures et le budget existants. La vidéo ci-dessous présente les bases de l'injecteur PoE.
Voici quelques caractéristiques distinctes de l'injecteur PoE :
-
Permet la connectivité PoE aux périphériques de terminaux conformes à la norme 802.3af/802.3at
-
Permet d'installer des points d'accès sans fil à des endroits où l'alimentation externe n'est pas disponible.
-
Ajoute la fonctionnalité PoE à un switch ou routeur Ethernet non PoE
Et nous pourrions bénéficier de l'utilisation de l'injecteur PoE des manières suivantes :
-
Facilité d'installation : il suffit de connecter l'injecteur PoE au point d'extrémité PoE et à un switch Ethernet pour fournir données et alimentation.
-
Permet l'extension du réseau : ajoutez des fonctionnalités PoE aux switchs Ethernet non PoE pour fournir une combinaison d’alimentation et données via un câble Ethernet pour une meilleure connexion.
-
Protection de l'investissement : l'injecteur PoE protège l'investissement en utilisant l'équipement Ethernet et l'infrastructure de câblage existants, avec un impact minimal sur le budget.
Comment utiliser un injecteur PoE ?
L'injecteur PoE excelle dans le transfert de données tout en fournissant du PoE à des dispositifs conformes aux normes PoE et PoE+. Si vous avez un switch non PoE, un injecteur PoE doit être utilisé pour alimenter des périphériques tels que les points d'accès réseau.
Nous illustrons ici les étapes d'alimentation d'une caméra IP (il peut s'agir d'autres périphériques compatibles PoE) avec un injecteur PoE et un switch non PoE. Tout ce dont vous avez besoin sont des caméras IP, des injecteurs PoE (en fonction du nombre de caméras IP alimentées), un switch réseau standard et un câble Ethernet RJ45.
1. Testez tout l'équipement pour vous assurer que la caméra IP, l'injecteur PoE et la gestion de la caméra fonctionnent. Effectuez toutes les configurations vidéo et réseau avant de installer la caméra IP.
2. Branchez le câble Ethernet dans le port d'alimentation/données de l'injecteur PoE et dans le port PoE de la caméra IP.
3. Installez votre caméra IP dans un endroit où une lumière adéquate est disponible afin qu'elle puisse capturer une image claire à l'écran.
4. Branchez un autre câble Ethernet pour connecter le port de données de l'injecteur et le switch Ethernet.
5. Branchez le câble d'alimentation de l'injecteur dans une prise électrique locale.
Considérations pour l'achat d'injecteurs PoE
Quel serait l’injecteur PoE correct? Vous devez tenir compte des trois aspects suivants avant de choisir.
-
Quantité de caméras : Un injecteur PoE alimente généralement jusqu'à deux dispositifs. Pour plus de deux caméras, l'utilisation de l'injecteur PoE semble un choix peu rentable, tandis que le switch PoE est une meilleure alternative.
-
Alimentation - PoE vs PoE+ : Il existe deux principales normes PoE - PoE et PoE+. Ces normes sont également appelés 802.3af (jusqu'à 15.4W) et 802.3at (jusqu'à 30.8W) respectivement.
-
Tension d'alimentation (12V vs 24V) : Les caméras PoE de sécurité utilisent 12 ou 24 volts. Vérifiez toujours les spécifications de l'alimentation de votre injecteur PoE pour qu'elles correspondent à celles de vos caméras afin d'éviter les surcharges ou les problèmes de fonctionnement.
Conclusion
L'injecteur PoE améliore considérablement la flexibilité et l'évolutivité du réseau en connectant à distance les périphériques PoE à des endroits où aucune prise électrique n'est disponible. Il résout également le problème de connexion d'un switch Ethernet non PoE à des périphériques compatibles PoE.
FS.com fournit des injecteurs Gigabit PoE simples à utiliser et robustes pour l'alimentation Ethernet PoE et la communication de données. Chaque injecteur PoE FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l'industrie et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
6 Choses que vous devez savoir sur les switchs PoE [FAQ]
Comment un switch PoE fournit-il l'électricité pour les périphériques PoE ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)