Qu'est-ce qu'un Routeur de Réseau ?
Vous êtes sans doute déjà familier avec des mots tels que "routeurs de réseau" depuis qu'Internet fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas encore très bien quelle est la fonction des routeurs dans les réseaux modernes. En fait, les routeurs connectent tous les périphériques réseau en tant que hub central du réseau.
Votre routeur a le pouvoir de créer ou de détruire votre réseau, même si votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) contrôle en dernier ressort votre vitesse et vos limites de bande passante. Il est donc important de choisir le bon.
Cet article examine les principes de base des routeurs, leur description, leurs fonctions, les différents types de routeurs et comment en acheter un.
Qu'est-ce qu'un Routeur ?
Un routeur connecte tous les appareils d'un réseau afin qu'ils puissent partager une seule connexion Internet. Il relie les ordinateurs, les imprimantes et les autres périphériques entre eux au moyen de câbles Ethernet ou d'une connexion sans fil.
Vous pouvez ensuite partager cette connexion Internet entre tous les appareils de votre réseau après avoir connecté un routeur au modem. Un routeur constitue également la première ligne de défense de votre sécurité, en protégeant votre système informatique et vos données de toute intrusion et attaque.
Comment Fonctionne un Routeur ?
Au niveau le plus élémentaire, un routeur traite le trafic réseau. Il connecte un modem à d'autres périphériques réseau pour permettre la communication entre eux et l'Internet. De cette façon, le routeur dirige le trafic Internet entrant et sortant sur ce réseau de la manière la plus rapide et la plus efficace.
En général, un routeur est connecté au port "Internet" ou "WAN" du modem par une connexion réseau, puis se connecte à d'autres périphériques réseau par un autre câble réseau.
Pour recevoir les paquets de données des serveurs du monde entier, chaque routeur possède une adresse IP (externe) distincte, et chaque appareil sur votre réseau possède également une adresse (MAC) distincte. Votre routeur conserve une base de données pour enregistrer quel périphérique a demandé des informations à partir d'où chaque fois que vous tentez d'accéder à des informations en ligne.
Types de Routeurs de Réseau
Routeurs de Réseau d'Entreprise
Routeurs à Large Bande pour Usage Domestique
Routeurs VPN
" Consultez - Les différents types de routeurs utilisés dans les réseaux
Choisir le Bon Routeur en Fonction des Paramètres
" Consultez - Comment Choisir un Routeur pour les Petites Entreprises ?
Conclusion
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)