Français

Guide Complet des Cassettes à Fibres

Mis à jour depuis le 04 mai, 2023 by
1.8k

Les cassettes à fibres optiques sont un composant essentiel des réseaux à fibres optiques, car elles offrent un moyen pratique et organisé de gérer et d'accéder à plusieurs câbles à fibres optiques. Dans cet article, nous allons examiner ce qu'est une cassette à fibres optiques, les différents types et leur importance.

Qu'est-ce qu'une Cassette à Fibres ?

Une cassette fibre est un type de dispositif de mise en réseau permettant une gestion efficace des câbles. Elles sont généralement modulaires et peuvent être facilement installées et retirées, offrant des solutions d'épissure et des câbles de brassage intégrés dans un boîtier compact. Avec c ette caractéristique, les cassettes à fibre optique peuvent simplifier l'installation du réseau et améliorer la gestion des câbles, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque d'interférence avec d'autres câbles de brassage à fibre optique présents dans l'enceinte du réseau, ce qui en fait un équipement idéal pour les déploiements de centres de données et d'autres applications de télécommunication.

Les cassettes de fibres sont disponibles en différentes tailles et configurations, en fonction du nombre de fibres qu'elles doivent contenir. Certaines cassettes de fibres sont conçues pour ne contenir que quelques fibres, tandis que d'autres peuvent contenir des dizaines, voire des centaines de fibres.

cassette à fibre

Différents Types de Cassettes à Fibres

Les types de cassettes à fibre optique peuvent varier en fonction de différentes normes. Voici quelques facteurs que les entreprises devraient prendre en considération lors du choix d'une cassette à fibre optique appropriée pour leurs infrastructures de réseau.

Cas d'utilisation

Du point de vue du cas d'utilisation, les cassettes à fibres optiques montées en rack 1RU peuvent être divisées en cassettes à fibres optiques à clapet, coulissantes et rotatives. Les cassettes à fibres optiques à clapet sont les premières cassettes à fibres optiques, qui sont assez bon marché mais peu pratiques à utiliser. Par rapport aux cassettes de fibre optique à clapet, les cassettes de fibre optique coulissantes et rotatives ont un prix plus élevé parce qu'elles sont plus faciles à installer et à entretenir les câbles. Au lieu de retirer les cassettes du rack pour manipuler le câble, les techniciens peuvent simplement tirer ou dévisser le plateau de la cassette.

Panneau frontal

En fonction du design du panneau frontal, les cassettes à fibres optiques peuvent être divisées en deux types : les cassettes à fibres optiques fixes sur panneau frontal et les cassettes à fibres optiques non fixes sur panneau frontal. En règle générale, les cassettes à fibres optiques fixes sur panneau frontal ont une largeur standard de 19 pouces et sont dotées d'un nombre fixe d'adaptateurs de fibres optiques, qui peuvent être montés directement sur un rack EIA 19 pouces standard, comme illustré ci-dessous.

Cassettes à fibres optiques FHU

Pour le panneau frontal, des cassettes de fibres optiques non fixes, 3 ou même 5 cassettes de fibres optiques détachables peuvent être déployées dans les boîtiers de fibres. Elles sont généralement utilisées pour le câblage à haute densité et la gestion des câbles.

Cassettes à fibres optiques FHD

Terminaison des fibres

En fonction des deux méthodes de terminaison des fibres, à savoir la fusion en queue de cochon et la pré-termination, il existe deux types de cassettes pour fibres optiques : les cassettes pour fibres épissées par fusion en queue de cochon et les cassettes pour fibres pré-terminées. A l'intérieur des cassettes de fibres à épissure par fusion en queue de cochon, il y a un plateau d'épissure de fibres principalement utilisé pour gérer et placer les fibres d'épissure sur les sites de travail. Cependant, à l'intérieur des cassettes de fibres optiques pré-terminées, il n'y a que des bobines pour gérer les câbles de fibres optiques, ce qui permet de réduire considérablement le temps d'installation et les coûts de main d'œuvre en simplifiant l'étape de terminaison des fibres optiques sur le site de travail.

Terminaison des Fibres

Importance des Cassettes à Fibres Optiques

Les cassettes à fibres sont un composant essentiel des réseaux à fibres optiques car elles jouent un rôle important dans la sécurisation et l'organisation des câbles à fibres optiques.

  • Protection et organisation des câbles à fibres optiques : Les cassettes pour fibres optiques protègent les câbles délicats et contribuent à leur bonne organisation. Elles empêchent les câbles à fibres optiques de s'emmêler ou d'être endommagés, garantissant ainsi une transmission des données en toute sécurité.

  • Installation facile : Les cassettes à fibres sont simples à installer et sont disponibles dans différentes tailles pour s'adapter à différents nombres de fibres. Elles peuvent être insérées dans des panneaux ou des montages en rack sans avoir besoin d'outils d'installation spécialisés.

  • Flexibilité : Les cassettes à fibres sont généralement disponibles avec différents types de connecteurs LC, SC ou MTP/MPO, ce qui permet d'utiliser différents types de connexions dans la même cassette. Cette flexibilité permet de mettre à niveau le réseau avec le câblage d'infrastructure existant, permettant ainsi de réaliser des économies substantielles.

  • Rentable : Les cassettes à fibre optique se caractérisent par un design compact et modulaire, ce qui leur permet d'être facilement remplacées ou mises à niveau en cas de besoin sans remplacer l'ensemble de l'infrastructure du réseau, ce qui réduit les coûts de matériel et d'installation. Les cassettes à fibre optique constituent donc un choix idéal pour les entreprises qui doivent maintenir un haut niveau de performance de leur réseau tout en contrôlant les coûts.

Conclusion

Les cassettes à fibres de différents types sont un élément essentiel du câblage à fibres, car elles constituent un moyen modulaire et organisé de gérer plusieurs fibres. Elles offrent plusieurs avantages, notamment une meilleure protection des fibres, une conception flexible du réseau, une réduction des temps d'arrêt et un bon rapport coût-efficacité. Les cassettes pour fibres optiques sont un élément essentiel pour les centres de données, les systèmes de télécommunication et d'autres structures qui doivent gérer d'énormes quantités de câbles à fibres optiques.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.8k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.9k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k