Français

Qu'est-ce que le OTN — Réseau de transport optique ?

Mis à jour depuis le 14 sept, 2020 by
9.9k

Avec l'explosion du trafic numérique et le nombre toujours croissant d'applications réseau qui consomment énormément de bande passante, le réseau de transport optique (OTN) passe des solutions DWDM point à point à des applications de réseau optique évolutives et stables qui répondent à une grande variété de signaux clients avec des exigences de service tout aussi variées. Les opérateurs accordent également une importance particulière au OTN dans la zone métropolitaine, où il passe rapidement du SONET/SDH au multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM). Dans le but d'augmenter la largeur de bande et la fonctionnalité du réseau, le RTO permet de prendre en charge différents types de trafic de manière plus rentable par rapport à l'utilisation des réseaux SONET/SDH.

Qu’est ce qu’un réseau OTN ?

Désigné par le Secteur de la normalisation des télécommunications de l'UIT (UIT-T), OTN est une technologie d'enveloppe numérique qui offre un moyen efficace et mondialement accepté de multiplexer différents services sur des voies optiques. La technologie OTN ou technologie d'enveloppe numérique fournit un système à l'échelle du réseau qui ajoute des fonctions de type SONET/SDH aux équipements WDM. Ce système crée un réseau transparent et hiérarchique conçu pour être utilisé à la fois sur des dispositifs WDM et TDM. (De plus amples informations sur le système WDM et TDM sont disponibles dans la rubrique Évolution des bandes de longueurs d'onde optiques).

Le OTN intègre des fonctions de transport, multiplexage, routage, gestion, supervision et établit des connexions clientes RTO (par exemple SONET/SDH, IP, ATM) dans les réseaux métropolitains et centraux. Aujourd'hui, ce système est largement déployé dans les réseaux de transport optique DWDM métropolitains, régionaux et longue distance.

le réseau de transport optique (OTN)

Les cinq principaux avantages du réseau OTN

Le réseau OTN combine les avantages de la transmission optique et du traitement électrique pour offrir des connexions de bout en bout, des tuyaux transparents, une efficacité spectrale accrue et des capacités de transmission de grande capacité pour les transmissions longue distance. Les principaux avantages du réseau OTN sont présentés ci-dessous.

Hiérarchie standard—Les normes OTN comprennent une hiérarchie de multiplexage standard, qui définit exactement comment les signaux à faible débit montent vers les charges utiles à débit plus élevé. Cela permet à la plate-forme WDM de déplacer les services à faible débit dans les longueurs d'onde de 10Gbps, 40Gbps ou 100Gbps, sans avoir besoin de démultiplexer les longueurs d'onde externes et d'interconnexions manuelles.

Expansion de la capacité de transport—Les réseaux OTN fournissent l'infrastructure sous-jacente de grande capacité pour les réseaux centraux de bureau, les réseaux métropolitains et les réseaux d'accès à large bande pour entreprises. Les opérateurs déploient le RTO pour assurer le plus grand nombre de services sur un minimum d'infrastructures.

Réduction des coûts—Avec le transport de plusieurs clients sur une seule longueur d'onde et la préservation de leurs besoins spécifiques, le réseau OTN réduit le coût global du transport et assure une utilisation efficace de la bande passante.

Flexibilité des transports—Les opérateurs du réseau peuvent utiliser les technologies nécessaires pour répondre aux demandes actuelles de transport, tout en permettant l'adoption future de nouvelles technologies en fonction des besoins des entreprises. Ce système peut facilement s'adapter aux réseaux en anneau, aux réseaux de bout en bout et aux réseaux maillés.

Transparence des délais—La transparence des délais est importante pour l'offre de services de gros aux fournisseurs tiers. La transparence du OTN permet aux réseaux de transporter n'importe quel service, y compris Ethernet, stockage, vidéo numérique, ainsi que SONET/SDH sans interférer avec le timing du client.

Solutions pour les réseaux de transport optique

WDM MUX/DEMUX, multiplexeur optique Add/Drop (OADM), EDFA, transpondeur/muxponder WDM, carte de protection de ligne optique (OLP), atténuateur optique variable (VOA), etc. sont les produits utilisés dans les réseaux OTN. Les équipements déployés dans un réseau OTN peuvent être variés en fonction des besoins de chaque tâche individuelle. Voici une liste de produits courants utilisés dans les réseaux OTN ainsi que leurs fonctions.

équipement Fonction
WDM MUX/DEMUX Fournir une division et un multiplexage du signal de haute performance
OADM Ajouter/supprimer les longueurs d'onde sélectionnées dans un ou plusieurs canaux
EDFA Extension du budget électrique sur de longues distances
WDM Transponder/Muxponder Fournir des fonctions telles que la conversion de signaux électriques et optiques, et la conversion de longueur d'onde/fonctions supplémentaires de multiplexage
OLP Protection des lignes optiques pour la surveillance de la puissance optique et la commutation automatique
VOA Atténuateur optique variable pour la gestion de la puissance optique

Ce qu’il faut savoir avant de déployer un réseau OTN

Si vous envisagez de déployer un réseau OTN par vous-même ou d'obtenir une solution OTN personnalisée auprès de fournisseurs de solutions, vous devez être informé à l'avance de certains détails et exigences.

Combien de tronçons comptez-vous et quelle est la distance entre chacun d'eux ?

La distance spécifique que votre réseau assure détermine l'équipement de base nécessaire pour le système OTN. Plus précisément, la distance de transmission entre chaque tronçon indiquera si le module de compensation de dispersion (DCM) est nécessaire pour compenser sur la liaison en fibre optique.

Quel est votre type de fibre et la perte de liaison (typiquement 0,25dB/KM) ?

Les solutions OTN proposées par les fournisseurs de solutions peuvent être adaptées à la fois au type de fibre double et simple. Et la perte de liaison est nécessaire pour colocaliser les émetteurs-récepteurs optiques les plus appropriés et certains composants actifs tels que les amplificateurs EDFA.

Quel est le débit de données entre chaque tronçon ? Et combien d'entreprises prévoyez-vous relier ?

Pour établir clairement le débit de données et la capacité de chaque tronçon de votre réseau, il convient de choisir les types de MUX ou d'OADM les plus pratiques pour votre infrastructure OTN actuelle. Et une bonne acquisition du nombre d'entreprises concernées peut ouvrir la voie à une future expansion du réseau.

Conclusion

Dans l'ensemble, la technologie OTN représente à la fois un saut technique dans le domaine des réseaux optiques par rapport à SONET/SDH et une opportunité commerciale pour les opérateurs et fournisseurs de services. Les réseaux OTN peuvent exploiter pleinement l'infrastructure de transport à l'ère de la convergence données/transport en offrant aux transporteurs une flexibilité architecturale sans précédent, une indépendance client-protocole et une différenciation des services. Le réseau OTN a atteint sa maturité et continuera certainement à évoluer au fur et à mesure que la demande de trafic augmentera.

Marquage

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.9k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
20.0k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
23.0k