Quel type de câble de connexion en fibre dois-je choisir ?
Le câble de connexion en fibre optique est de plus en plus utilisé dans des applications du secteurs de la télécommunication et la transmission de données. Avec de nombreuses entreprises qui en tirent de grands avantages, le câble de raccordement en fibre optique est de loin le fournisseur de bande passante le plus répandu et le plus efficace. Au fur et à mesure de la prolifération de ces réseaux, la capacité de ravitaillement et la quête de vitesse poussent encore plus loin le déploiement des câblages par fibre optique. Comment faire un choix judicieux face aux différents types de câbles de fibres optiques disponibles sur le marché ? Il serait utile d'avoir une connaissance de base.
Qu'est-ce qu'un câble de raccordement en fibre ?
Le cordon de raccordement de fibre, souvent appelé câble de connexion de fibre optique ou jarretière optique, est une longueur de câble de fibre qui se termine par des connecteurs à fibre optique (LC, SC, MTRJ, ST et autres) à chaque extrémité. Les connecteurs permettent à un câble de connexion à fibre optique de se connecter rapidement à un commutateur optique ou à un autre dispositif de télécommunication/ordinateur. Le câble de raccordement en fibre optique est un élément clé pour une utilisation en intérieur, comme dans les salles de serveurs ou les centres de données. Doté d'une excellente fiabilité, d'une adaptabilité supérieure et d'une sécurité améliorée, le cordon de raccordement en fibre optique est classé comme le meilleur choix pour les applications où les câbles en cuivre ne peuvent être déployés.
Quels sont les types de câbles de raccordement en fibre ?
Les câbles de raccordement de fibre peuvent être classés en différents types en fonction de différentes normes, telles que le mode câble fibre, le mode de transmission, le type de gaine, le type de connecteur et le type de polissage.
Monomode ou multimode : La fibre monomode (OS1, OS2) est de couleur jaune, tandis que la fibre multimode est de couleur orange (OM1, OM2) et turquoise (OM3, OM4). Le câble de raccordement de fibre monomode (SMF) a un diamètre de 8-10 µm qui ne permet qu'un seul mode de transmission, ce qui lui permet de transporter des signaux à des vitesses beaucoup plus élevées avec une atténuation plus faible. Le câble de raccordement fibre optique monomode est idéal pour les débits de données élevés ou la transmission de longue distance. Le câble de raccordement de fibre multimode (MMF) est constitué de fibres de plus grand diamètre (50 µm et 62,5 µm) qui peuvent transporter plus d'un mode de transmission. Ils sont couramment utilisés sur de courtes distances tels que fibre optique vers le bureau ou panneau de brassage vers l'équipement.
Mode de transmission : Tandis que pour le mode de transmission, il existe des câbles de raccordement en fibre simplex et duplex. Le câble de raccordement en fibre simplex a une fibre et un connecteur à chaque extrémité, tandis que le câble de raccordement en fibre duplex a deux fibres et deux connecteurs à chaque extrémité. Chaque fibre est marquée "A" ou "B" ou bien utilise des fiches de couleur différente pour marquer la polarité.
Type de gaine : Le PVC et le LSZH sont utilisés pour décrire le materiel de la gaine du câble de raccordement. Les câbles de raccordement de fibre de PVC sont très souples et les câbles LSZH sont plus rigides car ils contiennent un composé ignifuge qui n'émet pas de fumées toxiques dans le cas où il brûlerait. Le câble de raccordement de fibre optique en PVC est généralement utilisé pour les trajets horizontaux à partir du centre de câblage tandis que le câble LSZH est utilisé entre les étages dans les bâtiments.
Type de connecteur : Divisé par connecteur de fibre, il y a un câble de raccordement de fibre de même type et un câble de fibre hybride. Les câbles de raccordement de fibre qui ont le même type de connecteur aux deux extrémités incluent le câble LC à LC, le câble SC à SC, etc. Tandis que le câble de raccordement de fibre hybride a des connecteurs différents à chaque extrémité, comme le câble LC à SC.
Type de polissage : Les connecteurs à fibre optique sont conçus et façonnés de différentes formes pour réduire au minimum la réflexion inverse. Ceci est particulièrement important dans les applications monomodes. Selon ce type de polissage des connecteurs, nous avons des câbles en fibre PC/APC/UPC.
Description du câble de raccordement en fibre spéciale
Les câbles de raccordement en fibre optique évoluent au rythme des besoins en bande passante toujours croissants. Certains câbles de raccordement en fibre spécialement conçus émergent pour répondre à différents besoins d'application. En connaissant les options disponibles, nous économiserions beaucoup de temps et d'argent. Voici certains des câbles de raccordement de fibre optique pour l'utilisation dans certaines circonstances.
Câble fibre armé acier : Il conserve toutes les caractéristiques d'un câble de fibre standard, mais il est beaucoup plus résistant. Le câble blindé de fibre peut résister au piétinement d'un adulte et il est anti-rongeurs. Aussi solide soit-il, le câble blindé est en fait aussi flexible que le câble standard en fibre optique et peut être plié de façon aléatoire.
Câble fibre insensible aux courbures : Ce câble de raccordement de fibre est très résistant aux dommages et pertes liés à la flexion et plis. Il a un faible rayon de pliage du câble et évite des pertes de courbure supplémentaires grâce à la conception innovante du cœur et à la faible sensibilité à la flexion macroscopique. Le câble de raccordement de fibre insensible aux courbures est conçu pour prendre en charge les applications de centre de données et FTTH, ainsi que le câblage haute densité qui doit être enroulé et prendre des angles serrés.
Mode Conditionnement du câble de raccordement de fibre optique : Il s'agit d'un câble multimode duplex qui possède une petite longueur de fibre monomode au début de la longueur de transmission. Il est conçu pour résoudre les problèmes techniques liés à l'utilisation d'équipements monomodes sur les installations de câbles multimodes existantes. Ce mode vise à augmenter la distance de fibre installée au-delà de ses applications prévues à l'origine, ainsi qu'à améliorer la qualité du signal de données.
Câble de raccordement de fibre à faible perte d'insertion : Il présente de nombreuses similitudes avec le câble de raccordement ordinaire qui n'est jugé qu'en apparence. Mais les connecteurs aux deux extrémités sont conçus avec une perte d'insertion relativement faible. FS a réussi à réduire la perte d'insertion à 0,3 dB pour les connecteurs MTP et à 0,2 dB pour les connecteurs LC et SC, ce qui est nettement inférieur à la norme industrielle de 0,75 dB.
Câble de raccordement de fibre Uniboot : Equipé de connecteurs uniboot LC spécialement conçus, le câble patch en fibre uniboot intègre deux fibres en un seul câble, offrant ainsi des avantages nettement supérieurs dans un environnement de câblage haute densité. Il réduit le nombre de câbles jusqu'à 50% et représente le meilleur choix pour les endroits où l'espace est un problème.
Câble de raccordement à fibre optique commutable : Il permet un changement de polarité rapide et facile sur le terrain, sans outils spéciaux ni formation, et évite les problèmes potentiels qui peuvent être causés par la re-connexion de la prise. Grâce à sa conception compacte, le câble de raccordement commutable permet également une gestion plus efficace des câbles dans les environnements à haute densité.
Quel type de câble dois-je choisir ?
Aussi petit qu'il soit, le câble de raccordement de fibre constitue en fait la base même d'un réseau optique solide et performant. Lors du choix d'un câble à fibre optique, toujours tenir compte des éléments susmentionnés : Mode de câble à fibre(SMF vs MMF), mode de transmission (simplex vs duplex), type de gaine (PVC/LSZH), type de connecteur (LC, SC, ST, etc) et type de polissage (PC, APC, UPC). Si votre environnement de câblage est assez exigeant, le câble de raccordement en fibre spéciale mentionné ci-dessus devrait répondre à vos besoins.
Outre les types de câbles de raccordement de fibres, le prix du câble joue également un rôle important dans le choix final. Comment obtenir le câble de raccordement de fibre parfait dans les limites de votre budget ? Vous pouvez compter sur une fabrication fiable de câbles - FS offre des câbles de raccordement en fibre à des prix raisonnables qui remplissent ou dépassent les exigences standard. Voici une comparaison des prix des câbles de raccordement de fibre optique entre FS et d'autres fournisseurs.
Fournisseur/produit | LC à LC Duplex Fibre monomode (1m) | SC à SC Duplex Multimode OM1(1m) | LC à LC Duplex Multimode OM2(1m) | SC à SC Duplex Multimode OM3(1m) | LC à LC Duplex Multimode OM4(1m) | LC à LC Duplex Multimode OM5(1m) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2G | $42.99 | $18.99 | $29.99 | $21.99 | $33.99 | / |
Belkin | $25.99 | / | $21.99 | / | / | / |
Monoprice | $11.35 | $6.65 | $9.68 | $6.85 | / | / |
Startech | $26.99 | $23.99 | $32.99 | / | $31.99 | / |
FS.com | $2.80 | $2.50 | $2.50 | $2.60 | $2.80 | $5.00 |
Conclusion
Le câble de raccordement de fibre a aidé de nombreuses personnes à obtenir une bande passante plus grande et des vitesses de transmission plus élevées, et l'avantage de ce câble s'étend sur un large éventail de constructions. FS offre une large gamme de types de câbles de fibre standard qui résistent aux rigueurs de l'utilisation quotidienne, de plus, des câbles de fibre spéciaux comme les câbles de fibre blindés, les câbles de fibre insensibles aux flexions, les câbles de fibre uniboot et autres sont également disponibles ici. Avec FS, vous pouvez également personnaliser votre câble de raccordement en fibre optique avec des caractéristiques spécifiques. Nous soumettons tous nos câbles de raccordement de fibre optique à des tests complets dans un environnement strict afin d'assurer leur performance et leur fiabilité. Soyez assuré que FS s'occupera de tous vos besoins.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)