Pourquoi ne pas utiliser un câble à fibre optique insensible aux courbures pour réduire le rayon de flexion ?
Le marché de la fibre optique a été témoin de l'utilisation croissante des assemblages de câbles à fibre optique. Les réseaux FTTx sont à l'origine de l'adoption des câbles à fibres optiques. Lors de l'installation de ces câbles, une grande vigilance est focalisée sur l'effet du rayon de courbure et sur la nécessité de maintenir un rayon spécifié. Le pliage des câbles à fibre optique vous inquiète? Un câble à fibre optique insensible aux courbures peut vous aider à régler ce problème.
Rayon de courbure du câble à fibre optique
Comme la fibre optique est sensible aux contraintes, la lumière peut s'échapper lorsque la fibre est pliée. Plus la flexion est prononcée, plus la lumière s'échappe (voir l'image ci-dessous). Par conséquent, lors de l'installation de câbles patch en fibre optique, en particulier dans les espaces les plus restreints, vous n'êtes pas censé les plier au-delà de leur rayon de courbure. Quel est le rayon de courbure ?
Qu'est-ce que le rayon de courbure et le rayon de courbure minimum d'un câble à fibre optique ?
Le rayon de courbure est le degré de flexion qui peut se produire avant qu'un câble ne subisse des dommages ou une atténuation accrue et qui par la suite, limite la performance de la bande passante. Lorsqu'un câble à fibres optiques est plié de façon excessive, le signal optique à l'intérieur du câble peut se réfracter et s'échapper à travers la gaine de la fibre. La courbure peut également endommager la fibre de façon permanente en causant des microfissures. Le résultat est connu sous le nom de perte de courbure : une perte d'intensité du signal qui peut compromettre l'intégrité de la transmission des données.
Remarque : Une tension de traction excessive et des fixations trop serrées peuvent également causer des problèmes de transmission et des micro-pliages des câbles à fibres optiques.
Le rayon de courbure minimal est le rayon de courbure le plus faible admissible pour un câble à fibre optique. La nouvelle norme ANSI/TIA/EIA-568B.3 établit les spécifications de performance, les normes de rayon de courbure minimum et les tensions de traction maximum pour les câbles à fibres optiques de 50/125 microns et 62,5/125 microns. Pour le câble intérieur, le rayon de courbure du câble en fibre optique est de 10 fois le diamètre extérieur du câble sans charge de traction, et de 15 fois le diamètre extérieur du câble sous charge de traction.
Comment calculer le rayon de courbure d'un câble à fibre optique ?
En général, le rayon de courbure permis varie en fonction du type de câble, du diamètre extérieur (OD) et de l'état du câble sous tension pendant l'installation (charge de traction) et après l'installation lorsque le câble est rétabli (sans charge). La formule suivante est utilisée pour calculer le rayon de courbure :
Rayon de courbure minimum = Diamètre extérieur du câble x Multiplicateur de câble
Le multiplicateur de câble est déterminé par les normes industrielles et le type de câble. Pour les câbles à fibre optique, le multiplicateur de câble est six fois plus élevé pour les câbles de 5 000 volts ou moins, huit fois plus élevé pour les câbles de plus de 5 000 volts.
Qu'est-ce qu'un câble à fibre optique insensible aux courbures ?
Le câble de raccordement insensible aux courbures est conçu pour transmettre la lumière avec un minimum de perte même s'ils sont pliés au-delà du rayon de courbure. Dans ces câbles optiques BIF, une "tranchée" optique - un anneau d'indice de réfraction inférieur - est intégrée dans la fibre pour refléter la lumière perdue dans le cœur de la fibre, minimisant ainsi la perte de données. Le câble à fibres optiques insensible aux courbures offre une plus grande flexibilité que le câble à fibres optiques traditionnel dans les espaces difficiles. Il est généralement utilisé dans les centres de données ou dans tout espace restreint où pliages serrés et flexibilité sont nécessaires. Les fibres insensibles aux courbures sont disponibles en versions 50/125 MMF (OM3 et OM4) et 9/125 SMF.
Câble à fibre optique multimode insensible aux courbures (BIMMF)
La fibre multimode est populaire dans les centres de données et les backbones internes des bâtiments. A cette époque où la connectivité ne cesse de se développer, les exigences de qualité et de performance des composants de liaison deviennent de plus en plus importantes. La nouvelle fibre multimode insensible aux courbures minimise l'atténuation provoquée par les courbures ou flexions, ce qui aide à maximiser la fiabilité du système et à minimiser les temps d'arrêt. Ces câbles BIMMF sont disponibles dans toutes les versions optimisées pour le laser, OM2, OM3 et OM4, et présentent une perte de signal 10 fois moins élevée dans les scénarios de pliages serrés. La fibre peut être installée en boucles avec un rayon aussi réduit que 7,5 mm avec moins de 0,2 dB de perte en flexion à 850 nm et 0,5 dB à 1300 nm.
Câble à fibre optique monomode insensible aux courbures (BISMF)
En 2007, un nouveau type de fibre monomode "insensible aux courbures" a été introduit. Il peut résister au stress causé par la flexion, la torsion ou l'étirement sans subir de perte de performance importante. La recommandation G.657 de l'UIT spécifie deux classes de câbles de raccordement à fibres optiques monomodes insensibles aux courbures: G.657 A et G.657 B. Le rayon de courbure minimal de la fibre G.657.A1 est de 10mm. Pour les fibres G.657.A2 et G.657.B1, le rayon de courbure est de 7,5 mm et les fibres G.657.B2 de 5 mm. Comparé au rayon de courbure minimum des fibres monomodes G652 standard qui est généralement de 30 mm, les câbles de raccordement fibre insensibles aux courbures G.657 monomodes sont beaucoup plus souples et flexibles. Ainsi, les câbles BISMF peuvent être installés en toute confiance avec une grande variété de méthodes d'installation et dans les espaces d'application de haute densité des centres de données actuels.
Avantages du câble à fibre optique insensible au courbures
Installations flexibles
Les câbles à fibres optiques insensibles aux courbures sont très utiles pour les installations intérieures de fibres optiques, car ils peuvent être posés autour des murs, piliers, plafonds, conduits et autres surfaces internes des bâtiments sans se soucier des courbures excessives des fibres.
Haute performance
Les applications à bande passante plus large peuvent être déployées en toute confiance en utilisant des fibres insensibles aux courbures, car une flexion excessive accidentelle des fibres ne cause pas une dégradation importante de la performance.
Grande résilience
Les fibres insensibles aux courbures font également preuve d'une grande résilience dans les situations où les fibres sont fixées aux surfaces par serrage, ligature ou collier.
Coûts supplémentaires réduits
Le coût de fabrication des fibres insensibles aux courbures n'est pas très élevé par rapport au coût de fabrication des câbles en fibre normale.
Mêmes méthodes d'épissure
Les câbles à fibres optiques insensibles aux courbures peuvent être épissés avec les mêmes méthodes que celles utilisées pour les câbles conventionnels.
Compatibilité des câbles à fibres optiques insensibles aux courbures
Le câble à fibre optique insensible aux courbures présente de nombreux avantages. Une question peut surgir : ces câbles optiques BIF sont-ils compatibles avec les fibres ordinaires ? La réponse semble être oui pour tous les câbles SMF. Puisqu'un seul mode est guidé dans le noyau, la tranchée a un impact minimal sur la performance et la mesure du système. Mais pour les câbles MMF, c'est moins clair. La mesure de la taille du cœur, du délai de mode différentiel (DMD) et de la largeur de bande a été développée avant l'introduction des modèles BIMMF. Ces mesures sont en cours d'évaluation et de mise à jour, de sorte que les résultats peuvent dépendre du fabricant du BIMMF.
Solutions de FS.com de câbles à fibres optiques insensibles aux courbures
Les câbles à fibre insensibles aux courbures de FS.com sont très résistants aux dommages causés par la flexion. ils ont un faible rayon de courbure et évitent des pertes de courbure supplémentaires grâce à une conception innovante du noyau et à l’amélioration de la sensibilité à la flexion. Ces câbles de fibre optique sont disponibles en version simplex et duplex, en combinaisons de connecteurs de câbles fibre optique SC et LC avec options UPC et APC. Le tableau suivant indique quelques solutions de câbles à fibres optiques insensibles aux courbures de FS.com.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)