Pourquoi devriez-vous utiliser un switch manageable PoE ?
De nos jours, les switchs (commutateur) PoE manageables sont de plus en plus populaires parmi les utilisateurs du réseau. Beaucoup de clients sont susceptibles de choisir un switch manageable avec fonction PoE plutôt qu'un switch non-manageable. Pourquoi cela se produit-il ? Y a-t-il des raisons particulières ? Lisez cet article pour savoir pourquoi vous devriez utiliser un switch manageable avec PoE ainsi que la différence entre un switch PoE non-manageable et un switch PoE manageable.
Qu'est-ce qu'un switch manageable ?
Vous savez peut-être que le switch réseau peut être divisé en deux types au niveau de la gestion, le switch manageable et le switch non-manageable. Alors, qu'est-ce qu'un switch manageable ? Quelle est la différence entre un switch manageable et un switch non-manageable ?
En fait, un switch manageable est un switch qui permet d'accéder à une ou plusieurs interfaces dans le but de configurer ou de gérer des fonctions telles que le protocole Spanning Tree (STP), la vitesse de port, les VLAN, etc. Cela peut vous donner plus de contrôle sur votre trafic LAN et offrir des fonctionnalités avancées pour contrôler ce trafic. Par exemple, le switch 10GbE FS S5800-48F4S, supportant MLAG, VxLAN, SNMP, etc.
Au revanche, un switch non-manageable permet simplement aux périphériques Ethernet de communiquer entre eux, comme un PC ou une imprimante. Il est livré avec une configuration fixe et ne permet aucune modification de cette configuration.
Avantages d'un switch manageable
Normalement, un switch manageable est meilleur qu'un switch non-manageable puisqu'il peut fournir toutes les caractéristiques d'un switch non-manageable. Par rapport à un switch non-manageable, un switch manageable présente les avantages suivants : contrôles administratifs, surveillance réseau, communication limitée pour les dispositifs non autorisés, etc.
Qu'est-ce que le PoE ? Pourquoi devriez-vous choisir un switch manageable avec PoE ?
D'après l'introduction ci-dessus, vous êtes peut-être informé de l'importance d'un switch manageable. Alors, pourquoi devriez-vous utiliser un switch manageable avec PoE ? Savez-vous ce qu'est un switch PoE manageable ?
Qu'est-ce que le PoE ?
En fait, PoE signifie “Power over Ethernet”. Le principal avantage ou caractéristique du PoE est la transmission simultanée de données et d'alimentation sur un câble Ethernet Cat5e ou Cat6. Il met fin au besoin d'alimentations et de prises de courant CA ou CC. De plus, une installation à distance coûte moins cher que la fibre optique car aucun électricien n'est requis.
Pourquoi devriez-vous choisir un switch manageable avec PoE ?
Le PoE n'est pas recommandé pour l'envoi de données réseau sur de longues distances ou pour des températures extrêmes, sauf en présence d'une désignation industrielle. Il est souvent utilisé dans un switch Gigabit Ethernet, et principalement utilisé avec les caméras IP, les téléphones VoIP et les WAP (points d'accès sans fil). Ce sont les raisons pour lesquelles vous devriez opter pour un switch manageable avec PoE. Prenons l'exemple du switch manageable FS 8 ports Gigabit PoE+.
Le switch 8 ports Gigabit PoE+ manageable FS peut vous offrir une solution PoE rentable et efficace. Comme vous pouvez le voir sur l'image et la vidéo suivantes, si vous avez besoin de vous connecter au NVR pour un meilleur réseau de surveillance ou pour une caméra IP, un tel switch PoE manageable est un choix idéal.
Conclusion
Avec toutes les illustrations ci-dessus, vous pouvez avoir une connaissance générale de ce qu'est un switch PoE manageable et pourquoi vous devriez l'utiliser dans certaines circonstances. Un switch manageable avec PoE possède non seulement toutes les fonctions d'un switch manageable, mais vous permet également de transférer les données et l'alimentation en même temps via un câble Ethernet Cat5e ou Cat6.
FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Chaque switch FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l'industrie et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Article connexe :
6 Choses que vous devez savoir sur les switchs PoE [FAQ]
Quelle est la différence entre un switch manageable et un switch non-manageable ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)