Point d'accès sans fil ou extendeur de portée : Quelle solution Wi-Fi est la plus efficace ?
Si vous recherchez des solutions pour étendre le réseau sans fil, vous trouverez plusieurs dispositifs matériels qui offrent cette fonction, et les points d'accès sans fil (AP) et extendeurs de portée figurent sur la liste. Il existe de nombreux fournisseurs sur le marché qui proposent des extendeurs configurés en point d‘accès sans fil et les deux appareils peuvent être utilisés de manière interchangeable, ce qui peut créer une certaine confusion chez les clients.
Différences entre un point d‘accès sans fil et un extendeur de portée
Bien que les points d‘accès sans fil et les extendeurs de portée augmentent les signaux Wi-Fi, chaque appareil a ses caractéristiques.
Le tableau de comparaison suivant vous aidera à mieux comprendre les différences entre le point d‘accès sans fil et l‘extendeur de portée.
Point d‘accès sans fil | Extendeur de portée | |
---|---|---|
Description | Dispositif matériel réseau qui reçoit des données par réseau câblé et envoie ou reçoit du trafic sans fil vers ou depuis des clients sans fil situés à proximité. | Appareil qui capte les signaux d'un routeur sans fil et les retransmet aux clients. |
Fonction | Forme des réseaux locaux sans fil et agit comme émetteur et récepteur central de signaux radio sans fil. | Un pont entre le routeur et l'appareil Wi-Fi qui se trouve hors de portée du routeur Wi-Fi. |
Type de réseau | Mise en place d‘un réseau sans fil | Reproduction d‘un réseau existant |
Qualité du réseau | La qualité du réseau n'est pas affectée | La qualité du réseau se baisse de 50% |
Coût | Coûteux | Rentable |
Zone soutenue | Entreprises et grands bureaux | Domiciles ou petites entreprises |
Point d‘accès sans fil ou extendeur de portée : comment choisir ?
La réponse à la question de savoir quelle est la meilleure solution Wi-Fi peut être subjective. Que ce soit les points d'accès sans fil ou les extendeurs de portée, tout dépend de ce que vous voulez accomplir. Évaluez les deux solutions Wi-Fi en comparant leurs avantages et leurs inconvénients, vous pourrez ainsi acquérir une meilleure perspective.
Solution point d‘accès sans fil
Pour les entreprises, il est courant de connecter des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des téléphones portables et des tablettes au réseau Wi-Fi sans fil. Les points d'accès offrent une grande flexibilité pour augmenter le nombre d'appareils dont la plupart des entreprises ont besoin. Les solutions à points d‘accès sans fil présentent les avantages et les inconvénients suivants :
Avantages
-
Le point d‘accès sans fil permet un accès à des dizaines ou des centaines d'utilisateurs à la fois. Pour un environnement de réseau d'entreprise de campus, il est pratique pour les utilisateurs de se déplacer entre différentes pièces sans subir des interruptions de connexion.
-
Le point d‘accès sans fil permet d'améliorer les performances du réseau sans fil par rapport à un extendeur de portée et le signal sans fil ne sera pas affecté par l'augmentation du nombre de points d‘accès déployés.
-
Les utilisateurs sont en mesure de déployer des points d'accès sans fil à n'importe quel endroit où il y a un câble Ethernet. Les points d'accès sans fil peuvent être compatibles avec les normes PoE et connectés aux commutateurs PoE via un seul câble Ethernet pour les données et l'alimentation, ce qui élimine le besoin de lignes ou prises électriques supplémentaires.
-
Les fonctionnalités supplémentaires des points d'accès, telles que la liste de contrôle d'accès (ACL), permettent d'identifier les accès non autorisés afin d'améliorer la sécurité et de gérer facilement les utilisateurs au sein du réseau sans fil.
Inconvénients
-
Les points d'accès sans fil doivent être reliés à un routeur ou à un commutateur par un câble réseau.
-
Dans le cas où l'alimentation n'est pas disponible, un commutateur réseau PoE ou un injecteur PoE est souvent nécessaire pour leur alimentation. Pour certaines applications où les dispositifs PoE ne sont pas encore déployés, il est nécessaire de remplacer les anciens dispositifs non-PoE par des dispositifs PoE.
Solution extendeur de portée
Un extendeur de portée permet de prolonger la portée d'un réseau Wi-Fi existant. Par rapport à la solution Point d‘Accès sans fil, les extendeurs de portée présente les avantages et inconvénients suivants :
Avantages
-
L'extendeur de portée est un moyen relativement simple et peu coûteux de prolonger la couverture et la portée des réseaux sans fil. Il est plus facile de mettre en place et de configurer des extendeurs de portée que de déployer un réseau sans fil avec des points d‘accès.
Inconvénients
-
Bien que les extendeurs soient faciles à configurer, la vitesse du Wi-Fi peut être réduite de moitié par rapport au signal reçu du routeur principal.
-
L'emplacement précis où les extendeurs sont placés est important car si il sont trop loin des routeurs, cela peut entraîner des pertes de connectivité à internet.
-
L‘extendeur de portée génère davantage d'interférences dans les réseaux Wi-Fi car il doit utiliser la même fréquence et canal pour communiquer avec le routeur principal.
Dans l'ensemble, l‘extendeur de portée est idéal pour les applications où il y a un nombre limité d'appareils Wi-Fi connectés. Quant aux applications de réseau à haute densité nécessitant des signaux Wi-Fi de haute qualité, le point d‘accès sans fil est le choix le plus courant. Bref, si vous avez besoin d'une méthode rentable pour prolonger la portée du réseau sans fil dans votre maison, les extendeurs de portée feront très bien l'affaire; mais si vous résidez dans une maison de grande dimension et que vous êtes mécontent de la vitesse actuelle du réseau que votre routeur peut fournir, ou si vous déployez un réseau Wi-Fi pour des campus ou entreprises, il est préférable de mettre en place des points d‘accès sans fil de dernière génération.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)