Présentation du contrôleur de réseau local sans fil et questions fréquentes
Avec la demande croissante d'accès Wi-Fi, de plus en plus de points d'accès sans fil (AP) sont déployés dans les réseaux pour assurer une couverture complète du signal dans les bâtiments des entreprises ou sur les campus, ce qui complique les opérations de maintenance pour les administrateurs. Les contrôleurs d'accès sans fil (AC) ont été créés pour éliminer ce goulot d'étranglement en contrôlant et gérant ces points d‘accès multiples. Le point d'accès sans fil perd ainsi sa capacité de dispositif intelligent, tandis que le contrôleur d'accès sans fil devient le nouveau "cerveau" de l'ensemble du WLAN.
Qu'est-ce qu'un contrôleur de réseau local sans fil ?
Un contrôleur de réseau local sans fil, ou contrôleur WLAN, surveille et gère les points d'accès sans fil en masse et permet aux appareils sans fil de se connecter au WLAN. En tant que dispositif centralisé, le contrôleur de réseau local sans fil est généralement situé au centre de données, auquel tous les points d'accès sans fil du réseau sont directement ou indirectement connectés.
Comment fonctionne un contrôleur de réseau local sans fil ?
Le contrôleur d'accès sans fil prend la bande passante qui provient d'un routeur et l'étend pour l'adapter aux besoins du réseau. Semblable à un amplificateur dans une chaîne stéréo, le contrôleur sans fil permet de connecter des appareils situés à des distances plus éloignées. Il permet également aux administrateurs de réseau de vérifier toutes les données relatives au réseau et est capable de détecter les points d'accès non autorisés et les problèmes récents générés.
Pourquoi utiliser des contrôleurs de réseau local sans fil ?
Lors du déploiement d‘un WLAN d'entreprise, chaque point d'accès sans fil est initialement configuré et géré indépendamment des autres points d'accès sur le même réseau. C'est-à-dire que chaque AP doit fonctionner individuellement, ce qui rend une gestion centralisée difficile à obtenir. Pire encore, ces points d‘accès ne peuvent pas communiquer entre eux, ce qui provoque des problèmes techniques et finit par rendre les conditions du réseau instables. Contrairement à la solution traditionnelle, sans Contrôleur d‘Accès, l'adoption de contrôleurs LAN sans fil lors de la mise en réseau permettra de résoudre une fois pour toutes les problèmes mentionnés ci-dessus. Accompagnés de points d‘accès en mode léger, les contrôleurs de réseau local sans fil peuvent aider à réaliser une gestion efficace et simplifiée du réseau.
Quels sont les avantages d‘utiliser un contrôleur de réseau local sans fil ?
-
Réseau câblé et sans fil sécurisé: Contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de réseaux sans fil à l'aide de divers critères (méthode d'authentification, type de dispositif, application demandée, etc.) afin de fournir un accès personnalisé pour maintenir la sécurité. Au lieu de stopper le cryptage au niveau du point d‘accès, il permet de maintenir le trafic WLAN totalement isolé jusqu'à son passage à travers un pare-feu au niveau du contrôleur d'accès sans fil. Détecte et bloque les points d‘accès non autorisés pour empêcher toute connectivité sans fil indésirable dans le réseau. Les contrôleurs WLAN, littéralement, "verrouillent les airs".
-
Gestion centralisée et flexible du réseau: Un contrôleur sans fil centralisé offre une certaine flexibilité pour le déploiement, ce qui permet de réduire les coûts, l‘utilisation d‘outils et le temps de mise en place. Permet une surveillance centralisée de l'ensemble de l'infrastructure sans fil, ce qui réduit les coûts de propriété et facilite la convergence des accès câblés et sans fil, un investissement de mise à niveau durable.
-
Maintenance simplifiée du réseau: Les contrôleurs de réseau local sans fil éliminent les sondages sur site en incluant un logiciel de planification RF (Fréquences Radio) intelligent. Le réseau sans fil avec auto-configuration et auto-réparation est meilleur pour la gestion et le dépannage. Il peut localiser et identifier avec précision chaque utilisateur. En raison de la caractéristique des fréquences radio, le contrôleur d'accès sans fil peut facilement détecter les interférences entre les points d'accès voisins et reconfigurer automatiquement leurs paramètres de puissance et de canal. Si un point d‘accès tombe en panne, celui-ci peut ordonner aux points d‘accès voisins d'augmenter leurs niveaux de puissance pour combler le déficit de couverture.
![Gestion des contrôleurs d'accès sans fil Gestion des contrôleurs d'accès sans fil](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202011/12/_1605148781_49RRcxpV3H.jpg)
Ai-je besoin d'un contrôleur de réseau local sans fil pour mon réseau ?
Cette question ne peut pas se résumer à un simple oui ou non. Elle dépend entièrement de votre situation particulière et de vos besoins réels. Si votre entreprise est petite ou moyenne, si vous ne disposez pas d'un responsable informatique qualifié, ou encore si vous avez juste un budget limité, il est conseillé de s'en tenir à une solution sans contrôleurs. Si vous avez plus de quatre ou cinq points d'accès, ou si vous gérez un réseau relativement complexe, l'investissement dans un contrôleur de réseau local sans fil en vaut totalement le coût, du seul point de vue de la gestion et de la maintenance, ce qui permet de faire des économies considérables en temps et efforts.
Comment choisir un contrôleur de réseau local sans fil pour mon réseau ?
Avant d'acheter le contrôleur, il est important de s'assurer du type de votre déploiement et de sa compatibilité avec la taille de votre organisation. Normalement, le choix du contrôleur d‘accès dépend du nombre d'appareils connectés à un réseau sans fil. Certains contrôleurs d'accès sans fil sont conçus pour gérer le trafic d'une grande entreprise, et certains sont simplement conçus pour une petite entreprise qui s'occupe des activités quotidiennes. Les contrôleurs WLAN sont disponibles en plusieurs tailles, formats et options de licence. Votre choix dépend du fait que vous déployez votre WLAN sur un site de petite, moyenne ou grande taille.
Comment configurer le commutateur pour établir une connexion avec le contrôleur de réseau local sans fil ?
Configurez le port du commutateur, auquel le contrôleur WLAN est connecté, comme port trunk IEEE 802.1Q. Remarque: seuls les VLAN nécessaires sont autorisés sur le commutateur. En général, la gestion et l'interface AP-Manager du contrôleur WLAN ne sont pas étiquetés, indiquant qu'ils prennent en charge le VLAN natif du commutateur connecté, ce qui n'est d'ailleurs pas nécessaire. Vous pouvez attribuer un VLAN distinct à ces interfaces.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)