Français

NIC 25G - La Voie la Plus Efficace vers le Réseau 100G

Mis à jour depuis le 18 déc, 2023 by
210

Adaptateur Ethernet

Le 25G et 40G sont en concurrence lors de la mise à niveau du 10G au 100G dans les centres de données. De plus en plus d'utilisateurs sont favorables au 25GbE et, avec l'approbation du 25G par de grands fournisseurs de services en nuage tels que Google et Microsoft, il semble que le 25G finira par dépasser le 40G en tant que serveur le plus déployé avec une grande vitesse d'accès. C'est pourquoi les produits 25G continuent de se développer sur le marché. L'un des éléments essentiels de l'ensemble de la structure 25G/100G est la carte d'interface réseau 25G. Cet article a pour but de clarifier la situation de cette petite carte.

Carte d'interface Réseau 25G

La carte d'interface réseau (NIC), également connue sous le nom d'adaptateur de serveur, est une carte de circuit imprimé qui fournit des capacités de communication réseau vers et à partir d'un ordinateur personnel. Il s'agit généralement d'une carte d'adaptation séparée qui peut être insérée dans l'un des emplacements d'extension de la carte mère du serveur. Ce dispositif fonctionne au niveau de la couche physique et de la couche de liaison de données et possède une adresse réseau physique unique, également appelée adresse MAC. La plaque latérale de la carte d'interface réseau est généralement dotée d'une interface. Certaines cartes d'interface réseau pour serveurs intègrent deux ou plusieurs interfaces réseau dans une seule carte, comme celle présentée ci-dessous. Le 40Gb est en phase de transition. Cependant, la bande passante d'une carte réseau 40G est trop importante pour le serveur, et son coût est également relativement élevé. La carte réseau 25G est la solution idéale pour le moment.

Pourquoi la Carte d'Interface Réseau 25G Est-elle Nécessaire ?

La popularité des réseaux Ethernet 25G est soutenue par leurs impressionnantes performances et leur coût. La popularité de la connectivité serveur 25G entraîne une forte demande de cartes d'interface réseau 25G. La technologie 25G permet à un plus grand nombre de bits de passer à travers un seul brin de câblage en cuivre/fibre. En d'autres termes, la migration vers le 100G peut être réalisée avec 4 brins de 25G, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace et de matériaux par rapport aux 10 brins de câble utilisés avec la technologie 10G traditionnelle. En outre, il est prévu que les ports de commutation leaf Ethernet 25G bénéficient d'une marge inférieure à 10 % par rapport au 10G, et qu'ils atteignent le point d'intersection en 2019.

Les NIC 25G Facilitent la Connexion entre les Switchs ToR 25G et Serveurs 25G

La carte d'interface réseau 25G augmente considérablement les connexions serveur 10G-25G-100G ou 10G-25G-50G-100G, ce qui en fait un produit plus rentable que le modèle actuel de mise à niveau de la vitesse Ethernet 10G-40G-100G. Lors du déploiement d'un réseau Ethernet 25G, l'architecture de commutation ToR est souvent appliquée.

Dans une configuration ToR, les swichs ToR 25G sont placés dans la partie supérieure de chaque armoire, connectés directement aux serveurs 25G dans l'armoire via un câblage point à point. Des cartes réseau 25G sont utilisées dans chaque serveur 25G. Tous les serveurs 25GbE peuvent être connectés aux ports de commutation 25GbE via des câbles 25G DAC/AOC ou des émetteurs-récepteurs 25G SR et des câbles de raccordement à fibre optique. Le NIC 25G FS offre également d'excellentes performances pour la connectivité 25GbE qui est rétrocompatible avec le 1/10GbE, facilitant ainsi la migration vers une vitesse plus élevée.

Choisir une Carte d'Interface Réseau 25G

La carte d'interface réseau d'un ordinateur serveur connecte de nombreux utilisateurs du réseau au serveur. Pour un serveur très utilisé, il vaut la peine d'investir davantage dans une carte d'interface réseau de qualité supérieure. Certains fabricants de marque tels que Mellanox, Dell, HPE, Intel, SMC, 3Com ainsi que FS.com sont en concurrence dans ce domaine. Voici quelques points à prendre en compte lors du choix d'une carte réseau 25G appropriée.

Nombre de Ports

Les interfaces ou les prises de la carte sont utilisées pour connecter les médias de communication. Elles acceptent les émetteurs-récepteurs à fibre optique SFP28 ou les câbles DAC SFP28 pour les connexions 25G. Il existe sur le marché des cartes réseau 25G à 1 port, 2 ports, 4 ports et même 6 ports. Ces ports multiples sont utilisés pour accéder à divers réseaux, au stockage, à la gestion, etc. Choisissez la bonne carte réseau 25G avec certains ports en fonction de vos applications.

Interface de la Carte

L'interface à laquelle la carte se connecte est également un élément essentiel. PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) est la solution d'interface recommandée pour les adaptateurs de serveur 25G, car c'est la plus rapide par rapport à ISA (Industry Standard Architecture). Cependant, il existe différentes versions de PCIe, telles que PCIe 1.0, PCIe 2.0, PCIe 3.0, PCIe 4.0, parmi lesquelles PCIe3.0 x8 est la version d'interface la plus populaire dans les cartes d'interface réseau 25G de divers fabricants. Il est précisé que le chiffre qui suit le x indique la taille physique de la carte ou de l'emplacement PCIe, le x16 étant le plus grand et le x1 le plus petit. Le nombre après PCIe indique la dernière version de la spécification PCI Express prise en charge. PCIe 3.0 est incroyablement rapide par rapport à PCIe 1.0 et PCIe 2.0, puisqu'il peut supporter une bande passante de 7,877 Gbit/s par voie (984,625 MB/s). Pour tirer parti de PCIe3.0 x8, votre carte mère doit prendre en charge PCIe 3.0 et disposer d'un emplacement PCIe x8 libre. Prenez donc en considération le matériel que vous possédez ou que vous avez l'intention d'acheter avant de prendre une décision.

Chip

Pour assurer pleinement la fonction d'adaptateur de serveur, la puce de la carte est cruciale, car sa qualité détermine la stabilité et la vitesse de la carte. Les grands fabricants choisissent les puces Intel, qui peuvent fournir une garantie fiable de haute qualité, de haute stabilité et de haute compatibilité des cartes d'interface réseau. L'adaptateur pour serveur SFP28 25G à double port PCI Express x8 est basé sur le chipset Intel XXV710®, compatible avec un emplacement PCIe x16. L'adaptateur pour serveur peut répondre à la demande des centres de données de la prochaine génération en offrant des caractéristiques inégalées pour la virtualisation des serveurs et des réseaux. Elle offre également des performances fiables dans les réseaux LAN et SAN flexibles.

Conclusion

Avec des performances 2,5 fois plus rapides, un rapport performance/dollar 100 % supérieur, une compatibilité ascendante et une voie de mise à niveau vers le 100G à l'épreuve du temps, les nouveaux systèmes 25G offrent le meilleur coût total de possession de leur catégorie aux centres de données agiles d'aujourd'hui. La majorité des fournisseurs de serveurs proposent des cartes d'interface réseau 25 Gigabit Ethernet comme option d'E/S standard dans leurs derniers serveurs à 2 et 4 sockets. FS est en mesure de se positionner favorablement sur la technologie 25G/100G avec une gamme de produits 25G qui comprend des émetteurs-récepteurs optiques, des switchs de réseau et des cassettes à fibre optique.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.8k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.9k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k