Renforcez vos Réseaux DCI avec la Solution Tout-en-Un PAM4 100G DWDM de FS
La croissance massive de construction de centres de données a multiplié la demande concernant leurs interconnexions. Dans le cas des centres de données distribués, les interconnexions reposent fortement sur un grand nombre de dispositifs de transmission optique. L'utilisation de la technologie PAM4 DWDM 100G a révolutionné les capacités de transmission de données. La technologie PAM4 DWDM 100G permet la transmission de quatre niveaux de signaux différents, doublant ainsi la capacité de données par rapport aux solutions traditionnelles basées sur la technologie NRZ. Cette capacité accrue permet une utilisation efficace de la bande passante disponible, maximisant ainsi le potentiel des connexions à haut débit entre les centres de données. Cependant, malgré ses avantages, il est important de prendre en compte certains défis et limitations associés à la technologie 100G DWDM PAM4. Cet article examine les limites de la technologie PAM4 DWDM 100G dans le domaine de l'interconnexion des centres de données (DCI) et la manière dont FS répond à ces limites.
Les Principaux Défis de la Solution PAM4 DWDM 100G Actuelle
En ce qui concerne la solution PAM4 DWDM 100G actuelle, de nombreux équipements optiques sont nécessaires, tels que des modules PAM4 DWDM, des Mux Demux, des EDFA, des DCM, etc. Tout d'abord, les signaux DWDM sont transmis du commutateur au Mux. Le Mux multiplexe ensuite plusieurs signaux dans des paires de fibres. Pour la transmission sur de longues distances, la compensation de la dispersion (DCM) et les EDFA sont utilisés pour amplifier les signaux. Toutes les cartes sont installées dans le châssis, et des connexions de qualité entre les cartes sont cruciales pour éviter toute erreur. De cette manière, la configuration et les paramètres de chaque carte doivent être définis séparément. Si le commutateur existant ne supporte pas les signaux DWDM, il convient d'essayer un commutateur compatible ou de se procurer un convertisseur OEO supplémentaire pour convertir les signaux 1310nm/850nm en signaux DWDM avant de les transmettre au Mux.
Figure 1: The Current 100G DWDM PAM4 Solution
Ainsi, lorsque vous choisissez la solution de réseau PAM4 DWDM 100G, vous risquez d'être confronté aux défis suivants :
-
Installation complexe de l'équipement : La mise en place du PAM4 DWDM 100G nécessite un équipement de transmission optique sophistiqué, notamment un Mux Demux, un EDFA, un VOA et d'autres composants, ce qui peut impliquer une installation complexe et une expertise spécialisée. Cela peut poser des problèmes pendant la phase de déploiement.
-
Pénurie de professionnels qualifiés : Dans l'interconnexion des centres de données, les caractéristiques uniques des signaux analogiques optiques et l'augmentation des volumes de données posent de nouveaux défis au personnel informatique. Ceux-ci manquent souvent d'expertise en matière de transmission optique, alors que le nombre croissant d'équipements exige une fourniture de services et un dépannage rapides et précis.
-
Coûts élevés : Le prix des modules PAM4 100G est relativement élevé par rapport aux autres modules, en raison de la complexité de conception et des techniques de modulation avancées utilisées. En outre, les exigences de compatibilité entre les commutateurs et les signaux DWDM peuvent entraîner des dépenses supplémentaires. Le coût peut représenter un investissement important pour les organisations qui mettent en œuvre des solutions DCI, ce qui peut avoir un impact sur le budget global du projet.
-
Ressources limitées en fibres optiques : Alors que l'échelle des centres de données continue de s'étendre, la demande d'interconnexion des centres de données a également doublé. Cependant, les ressources en fibres optiques ne sont pas innombrables. Lorsque la demande d'interconnexion des centres de données dépasse la capacité de fibre disponible, cela peut entraîner des goulots d'étranglement, des congestions et une réduction des performances.
-
Consommation d'énergie élevée : La transmission PAM4 100G nécessite généralement une consommation d'énergie plus élevée en raison de la complexité du schéma de modulation. La gestion de la consommation d'énergie et de la dissipation de la chaleur dans les centres de données peut s'avérer essentielle pour garantir un fonctionnement fiable et efficace. Il peut également provoquer la coupure, accélérer la dégradation des composants et réduire la durée de vie.
Comment est-ce que FS Résout les Problèmes Actuels de la Solution PAM4 DWDM 100G?
FS comprend les défis associés aux solutions PAM4 dans le domaine de l'interconnexion des centres de données et s'efforce de trouver des solutions.
Composants Intégrés
Dans la solution PAM4 DWDM traditionnelle, un châssis est généralement équipé de diverses cartes, y compris des transpondeurs et des muxpondeurs. En outre, les utilisateurs doivent souvent acheter des cartes de couche optique supplémentaires telles que EDFA, DCM et OLP pour améliorer la qualité de la transmission des données, puis établir des interconnexions entre ces cartes. Pour étendre la distance de transmission et atténuer les interférences sonores, les EDFA, DCM et VOA sont indispensables pour les signaux PAM4. De nombreux produits sont nécessaires dans une solution PAM4 DWDM. Cependant, FS reconnaît la nécessité d'une optimisation. Les cartes à couche optique dont nous avons besoin étant évidentes, pourquoi ne pas les intégrer dans une solution unifiée ?
L'intégration de différents types d'EDFA (PA, BA, LA) et de DCM dans un seul dispositif est une pratique courante pour les fabricants de réseaux optiques, qui offre une grande commodité aux utilisateurs. Cette consolidation permet à un seul appareil de remplacer plusieurs cartes et de prendre en charge de multiples fonctionnalités. Sur la base de ce concept, il est également possible d'envisager l'intégration des composants Mux Demux, EDFA, DCM et VOA nécessaires au sein de la solution PAM4 DWDM.
Figure 2:DWDM PAM4 Solution with EDFA and DCM
Suppression des Problèmes de Compatibilité
De nouveaux problèmes sont alors apparus. La solution PAM4 DWDM exige que les commutateurs prennent en charge les signaux PAM4 DWDM pour se connecter à l'équipement de transmission. Si les commutateurs existants ne permettent pas de prendre en charge les modules DWDM PAM4, les clients peuvent être contraints d'acheter de nouveaux équipements ou d'abandonner la solution PAM4 en raison de restrictions budgétaires. Les modules PAM4 DWDM ont des exigences spécifiques et certains appareils ne sont pas compatibles avec eux. Est-il possible de les remplacer par des modules compatibles très répandus, tels que 100G SR4, tout en continuant à transmettre des signaux PAM4 DWDM ?
Pour résoudre ce problème, nous avons une nouvelle méthode : intégrer les modules PAM4 DWDM dans l'équipement. Cela signifie que les utilisateurs n'ont besoin que de modules 100G SR4/LR4/IR4 au niveau du port plutôt que de modules PAM4 DWDM coûteux. Par conséquent, il n'y a plus d'exigence stricte en matière de commutateurs/routes.
Réduction de l'Utilisation de la Fibre Optique
En raison de la disponibilité limitée des ressources en fibres optiques, de nombreux utilisateurs cherchent des moyens d'optimiser leur utilisation des fibres. Les solutions à fibre unique sont apparues comme une approche favorable. Compte tenu de la demande, FS a encore amélioré la solution PAM4 DWDM en incorporant un filtre rouge/bleu dans l'équipement. Cette amélioration innovante permet la transmission de signaux sur une seule fibre optique, réduisant ainsi efficacement la consommation globale de ressources en fibre dans la transmission de l'interconnexion des centres de données (DCI).
Simplification de la Configuration
Les systèmes existants de multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM) de DCI sont complexes, avec de multiples connexions par fibre entre les cartes, et nécessitent un personnel professionnel pour configurer les services et les paramètres de la couche optique. Il est difficile pour des individus inexpérimentés de s'en occuper, et la charge de travail est considérable. Dans de tels cas, une configuration automatisée devient particulièrement cruciale. Dans notre nouvelle solution, les EDFA et DCM ont été intégrés dans une plateforme unique pour une gestion centralisée. Il est possible d'ajouter la fonction de configuration automatisée et d'approvisionnement sans intervention de l'utilisateur. La plateforme peut ajuster automatiquement la compensation de la dispersion et les valeurs de gain en fonction de la liaison.
FS Recommande une Solution PAM4 DWDM 100G Alternative pour DCI
Compte tenu des défis et des demandes des clients évoqués ci-dessus, FS a développé une solution complète qui répond aux besoins d'intégration, de compatibilité, d'optimisation des ressources en fibres et de déploiement facile dans la transmission DWDM PAM4. Il s'agit d'une solution DCI DWDM PAM4 100G mono-fibre centrée sur la série DCP920. Examinons les spécificités du produit et de la solution.
Figure 3: The Feature of DCP920 Series
La série DCP920 présente un design tout-en-un, intégrant des modules PAM4 100G, des Mux Demux, des EDFAs, des DCMs, des VOAs, et des filtres Rouge/Bleu dans une plateforme 1U pour un réseau DCI simplifié. Grâce aux modules PAM4 DWDM intégrés, les utilisateurs peuvent simplement connecter le commutateur et la plateforme avec des modules 100G SR4/LR4/IR4, et la plateforme convertit les signaux 1310nm/850nm en signaux 100G DWDM PAM4 et les transmet à l'autre extrémité. Il n'est pas nécessaire d'installer manuellement des composants supplémentaires tels que des EDFA ou des DCM.
La solution 100G DWDM PAM4 est généralement utilisée pour l'interconnexion point à point des centres de données sur une seule fibre pour une transmission de 80KM. Elle intègre tous les composants et fonctions dont nous avons besoin dans une solution DCI 100G. Il s'agit d'un système prêt à l'emploi. Avec seulement deux plateformes, il peut remplacer toutes les cartes et professionnels requis. En outre, cette solution prend en charge la gestion et la configuration automatisées, ce qui lui permet d'ajuster automatiquement les paramètres des EDFA (BA, PA) et des DCM en fonction des conditions actuelles de la liaison, sans intervention manuelle. Cette fonctionnalité en fait un appareil particulièrement facile à utiliser pour les utilisateurs peu expérimentés. Un personnel n'ayant aucune connaissance spécialisée des services de transmission optique peut également l'utiliser.
Figure 4:The FS Point-to-point 100G DWDM PAM4 DCI Solution
Quels sont les Avantages de la Solution FS PAM4 DWDM 100G ?
Après avoir présenté la solution FS PAM4 DWDM 100G, nous pouvons résumer les principaux avantages suivants :
-
Conception tout-en-un pour une installation facile : La solution est une conception tout-en-un, intégrant des modules PAM4 DWDM, Mux Demux, EDFAs, DCMs, VOAs et Filtre Rouge/Bleu dans une plateforme 1U, et il n'est pas nécessaire d'installer plusieurs cartes mais seulement une plateforme, ce qui permet d'économiser du temps pour l'installation.
-
Coût réduit de 30 % : Grâce aux modules PAM4 DWDM 100G intégrés, la solution possède une haute compatibilité et permet d'économiser de l'argent. Les émetteurs-récepteurs et les commutateurs optiques de cette solution ne sont pas nécessaires pour prendre en charge les signaux DWDM. Il n'est pas nécessaire d'acheter des modules DWDM ou des cartes de couche optique supplémentaires. Vous pouvez utiliser les modules 100G SR4/LR4/IR4 pour transmettre des signaux DWDM PAM4, ce qui permet de mettre à niveau l'infrastructure du réseau sans remplacer l'équipement existant. Grâce à sa conception intégrée, vos dépenses peuvent être réduites de façon significative, jusqu'à 30 %.
-
Configuration sans intervention :La solution est dotée d'une configuration « plug-and-play » et « zero-touch ». La puissance et la dispersion optiques peuvent être configurées automatiquement, ce qui élimine la nécessité de régler et d'ajuster individuellement les valeurs de dispersion, le gain ou la puissance, facilitant ainsi la maintenance, même sans compétences spécialisées.
-
Haute capacité 800G : La solution PAM4 DWDM 100G permet non seulement de transmettre efficacement des signaux 100G, mais aussi de prendre en charge des capacités supérieures telles que 400G et 800G dans un espace limité. Elle maximise l'utilisation de l'infrastructure existante et permet une évolutivité transparente pour répondre aux demandes croissantes de bande passante.
-
Faible consommation d'énergie de 0,44 W/G : Grâce à sa conception optimisée, la solution affiche une consommation électrique remarquablement faible de 0,44 W/G. Cette efficacité énergétique réduit les coûts d'exploitation et contribue également à la durabilité environnementale en minimisant la consommation d'énergie et l'empreinte carbone.
-
Support technique professionnel personnalisé : FS peut adapter la solution d'interconnexion de centres de données à vos besoins, fournir une expérience de démonstration, prendre en charge la formation en ligne et offrir des services de déploiement et d'intégration de réseau de bout en bout, garantissant un soutien continu tout au long de votre parcours réseau.
Conclusion
La solution FS PAM4 100G DWDM est destinée à des applications telles que les interconnexions de centres de données point à point, l'accès métropolitain 100G basé sur DWDM, les liaisons de campus et d'entreprise, et les architectures d'accès mobiles 5G. Dans les applications DCI des centres de données sur des distances comprises entre 0 et 80 km/120 km, la technologie PAM4 100G peut rivaliser avec la technologie DWDM 100G cohérente, plus coûteuse, pour conquérir des parts de marché. Une fois de plus, FS a démontré sa capacité à fournir des solutions avancées pour répondre à la demande du marché. Contactez-nous dès maintenant pour découvrir cette impressionnante solution PAM4 100G DWDM.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)