- Anglais
- Allemand
- Français
- Espagnol
- Japonais
- Italien
- Chinois
- Chinois traditionnel
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Type de Blog
- Produits
- Sujet
Communication par Fibre Optique (13)
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
-
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Français
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
Lancement des Extendeurs Vidéo SDI/HDMI/VGA/DVI
Lancement des Extendeurs Vidéo SDI/HDMI/VGA/DVI
Introduction
L'Extendeur Vidéo est un type de dispositif qui permet de convertir un signal vidéo vers un autre format. L'Extendeurs Vidéo conçus par FS.com sont faciles à utiliser et proposent des prolongateurs SDI, des prolongateurs HDMI, des prolongateurs VGA et des prolongateurs DVI. Cette gamme de dispositifs permet aux utilisateurs de combiner des systèmes de technologie moins récente avec des formats plus modernes sans qu'il soit nécessaire de procéder à une révision complète de leur système audio/vidéo. Extendeurs/Prolongateurs vidéo S-Vidéo, Composite, Composants, Coaxial et RVB. Les formats vidéo grand écran sont également pris en charge. Ces appareils peuvent être utilisés pour convertir un signal vidéo d'un appareil photo ou un ordinateur portable vers un téléviseur. Nous allons ensuite examiner en détail ces prolongateurs vidéo sur fibre.
Extendeur SDI
L'Extendeur SDI transfère des signaux vidéo numériques HD-SDI multirate entre deux appareils HD-SDI par l'intermédiaire d'un câble à fibre optique. Un câble monomode ou multimode peut être utilisé pour prolonger le signal sur une distance de 10 km. Dans le cas d'un prolongateur à fibre optique, l'émetteur reçoit le signal d'entrée SDI de l'appareil HD-SDI, puis le convertit en signal optique et le transmet sur une fibre optique. Le récepteur à l'autre extrémité obtient les données, reconvertit le signal optique au format SDI et le transfère à l'autre appareil HD-SDI.
Notre gamme standard d'émetteurs/transmetteurs audio/données et de récepteurs vidéo/transmetteurs audio/données à fibre optique utilise un codage et décodage numériques non compressés pour une transmission vidéo de haute qualité. Nos extendeurs fibre optique-vidéo sont disponibles en version monocanal, 2 canaux, 4 canaux, 8 canaux, 16 canaux, 32 canaux et SDI. Le SDI Fibre Optique vers Extendeur Vidéo est disponible en HD, Haute Définition, 1080I, 1080P, et 3G. Ces dispositifs résistants aux environnements difficiles permettent la transmission de 1, 2, 4, 8, 16 et 32 canaux de vidéo indépendante. Nos prolongateurs fibre optique-vidéo offrent également 1 canal audio et 1 canal de données bidirectionnel sur une fibre optique monomode ou multimode. Ils sont parfaits pour des installations non conditionnées en bord de route ou à l'extérieur des usines. Ce système est largement utilisé dans le domaine de la télévision en circuit fermé, la vidéosurveillance et la défense nationale.
Extendeur HDMI
Les dispositifs de prolongation HDMI comprennent un émetteur et un récepteur, un système de transmission par fibre optique à grande vitesse, conforme à la norme HDCP, capable de distribuer des signaux HDMI haute résolution sur un câble à fibre optique tout en conservant une qualité d'image irréprochable. Le signal d'entrée HDMI provenant d'un appareil source tel qu'un décodeur ou un lecteur Blu-Ray est converti en impulsions lumineuses par un module émetteur optique pour être transmis sur deux brins de câbles à fibres optiques. Du côté de l'affichage, un module de réception optique reconvertit les impulsions lumineuses en un signal HDMI pour l'affichage sur un moniteur ou un projecteur. Le prolongateur HDMI vers fibre optique prend en charge les liaisons optiques utilisant la fibre multimode ou monomode. Ces caractéristiques font de cet équipement une solution puissante pour les applications d'affichage numérique qui nécessitent une qualité de signal irréprochable sur de très longues distances.
Tous les téléviseurs et la plupart des moniteurs d'ordinateur sont équipés de la technologie HDMI. Cette technologie est facile à utiliser, les câbles sont bon marché et, surtout, elle transmet l'audio. Si vous devez brancher votre ordinateur sur un téléviseur, le format HDMI devrait être votre premier choix. Il vous épargnera bien des problèmes.
Extendeur VGA
Les Extendeurs VGA de FS.com, dans le système d'application multimédia, ont souvent besoin d'effectuer une transmission à distance du signal vidéo numérique VGA, des signaux audio et vidéo. Mais lorsque l'on utilise un câble ordinaire pour la transmission, le signal de sortie est médiocre et vulnérable aux interférences, et l'affichage de l'image apparaît flou, avec des traînées et une séparation des couleurs. Parallèlement, pour les courtes distances de transmission, l'utilisation de plusieurs câbles pour transmettre ces signaux n'est pas en mesure de répondre aux exigences en matière de diffusion d'informations multimédias et de caméras vidéo HD. Pour la transmission sur de longues distances, l'utilisation d'un prolongateur VGA permet de résoudre complètement ces problèmes avec une fibre optique monomode à 1 cœur et une distance de transmission comprise entre 1 mètre et 20 km. Par ailleurs, la transmission optique présente les avantages d'une atténuation réduite, d'une large bande de fréquences, d'une forte capacité anti-interférence, d'une sécurité élevée, d'un faible volume et d'un poids léger, ce qui lui confère des atouts incomparables pour la transmission sur de longues distances et dans des environnements particuliers.
Les Extendeurs VGA sont particulièrement adaptés aux plateformes de transmission de signaux vidéo haute définition dans le cadre d'applications militaires, de caméras vidéo HD et de toutes sortes de systèmes de transmission à longue distance.
Extendeur DVI
Les Extendeurs DVI de FS.com utilisent la technologie de transmission vidéo numérique et fibre optique la plus avancée au monde, pour une transmission synchrone, non déformée, non comprimée et de haute qualité. L'ordinateur hôte, le signal vidéo haute définition, etc., exportent sur de longues distances différents rapports de résolution du signal DVI à 1 canal, ce qui résout les problèmes liés à la transmission sur de courtes distances. Il est possible de convertir certains de ces câbles en un autre type de câble.
Les prolongateurs DVI sont composés d'un émetteur et d'un récepteur, qui peuvent transmettre les signaux vidéo DVI, audio, USB, MIC et RS232 d'un PC vers un site distant via un simple câble réseau, et ils fournissent également une interface de sortie DVI sur l'unité locale. L’extendeur prend en charge la transmission vidéo HD à une résolution de 1920×1200, et la distance d'extension par paire simple est de 120 mètres. Il prend également en charge le protocole TCP/IP et peut atteindre une distance de 200 mètres après connexion à un commutateur réseau, et un fonctionnement en cascade multiple est disponible. Ce dispositif peut être largement utilisé dans les systèmes de vidéoconférence, les systèmes d'affichage multimédia, les systèmes d'affichage médical, les systèmes de présentation commerciale, etc.
Sommaire
Avec une détection rapide de la résolution et un câblage très fin, les prolongateurs vidéo de FS.com sont les meilleurs du marché et sont disponibles à des prix très compétitifs. Faites de sérieuses économies en installant un extendeur facile à utiliser au lieu d'acheter une panoplie de nouveaux équipements A/V coûteux pour connecter les différents dispositifs. Quelle que soit l'exigence de conversion du format vidéo, FS.com dispose de solutions abordables et efficaces. FS.com poursuivra ses efforts de recherche et de développement dans le domaine des prolongateurs de fibre optique et continuera à concevoir des produits inédits.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
- Wiki
- Mise en Réseau
- Switchs
- Câblage Cuivre et Fibre
- Périphériques Réseau
- Général
- Guide d'Achat
- Communication par Fibre Optique
- Optiques et Transceivers
- Comment
- Câbles Ethernet
- Systèmes en Cuivre
- LAN
- Routeurs
- Réseau PoE
- Réseau Gigabit
- Fibre Multimode
- Réseau Optique
- Jarretière Fibre Optique
- Switch PoE