Facteurs à prendre en compte avant de choisir un switch d'entreprise
De nos jours, pour mettre en place un réseau d'entreprise, il est nécessaire de disposer de switchs réseau (commutateurs) pour entreprises, connectant les utilisateurs dans des lieux géographiques locaux comme des bureaux, départements ou bâtiments reliés entre eux et permettre le transfert de données vers les appareils correspondants. Il est incontestable que les switchs Ethernet ont une grande importance dans un réseau d'entreprise, peu importe sa taille. Avant de procéder à l'achat d'un switch d'entreprise, voici quelques critères à prendre en considération.
Établir le schéma du réseau d'entreprises
La chose la plus importante que vous devez préciser est vos exigences, notamment la taille du réseau, son objectif, les appareils qui seront connectés aux switchs et la planification du futur réseau.
Après avoir déterminé la taille du réseau et les besoins futurs de votre entreprise, vous devez prêter attention à la fonction et aux caractéristiques du switch. Si vous dirigez une petite entreprise comptant moins de 200 utilisateurs et n'ayant aucun besoin d'expansion future, le modèle de réseau peut être une architecture d'interconnexion à deux niveaux. Pour les moyennes et grandes entreprises, le modèle de réseau hiérarchique à trois niveaux est nécessaire. Sur la base du modèle de réseau hiérarchique à trois couches, les switchs d'entreprise peuvent être divisés en switchs de couche d'accès, switchs de couche de distribution et switchs de couche centrale. Choisir les switchs d'entreprise en fonction des trois couches peut être un bon moyen car chaque couche a ses fonctions ainsi que ses caractéristiques. Vous pouvez trouver des informations détaillées dans les articles “Choisir un switchs de couche centrale“, “Choisir un switch de distribution“ et “Choisir un switch d‘accès“.
Figure 1: Modèle de réseau hiérarchique à trois niveaux
Évaluation des switchs d'entreprise
Après avoir décidé du type d'architecture de réseau d'entreprise, vous devriez obtenir quelques informations sur les switchs, ce qui vous aidera à mieux choisir les appareils que vous allez déployer. Si vous connaissez les spécifications des switchs, vous pouvez sauter cette partie et passer directement à la suivante qui vous donnera des suggestions sur l'évaluation des fournisseurs de switchs.
Vitesses des ports et connexions de câblage
Il existe un large assortiment de switchs réseau disponibles sur le marché. Les ports 1 Gigabit Ethernet, 10 GE, 40GE et 100GE sont tous supportés par les switchs d'entreprise modernes. Ces interfaces peuvent être une combinaison de ports RJ45 pour la connectivité cuivre et de ports de liaison montante SFP ou SFP+ à débit plus élevé pour la connectivité fibre. En ce qui concerne les connexions de câblage, les connexions Ethernet avec des ports RJ45 standard peuvent être plus économiques. Il est certain que le choix de l'interface du switch réseau sera influencé par le câblage installé. Si vous avez déjà un câblage Cat6 ou Cat6a installé, choisissez des switchs avec des ports RJ45 ; Si un câblage multiple en fibre optique est installé, choisissez des switchs avec des ports SFP, SFP+, ou QSFP+. Malgré le fait que le câble Cat6 provenant du cabinet d'accès puisse être moins cher, la distance qu'il peut atteindre sera limitée.
Environnements d'installation
En fonction de l'environnement dans lequel vous allez installer les switchs, la taille, la température de fonctionnement, l'humidité relative sont autant des facteurs à prendre en compte. Dans un endroit où l'espace est limité, vous devez examiner les dimensions du switch et vous assurer que l'espace du rack est suffisant pour son déploiement. Si la température de l'environnement de l'installation est soit trop chaude soit trop froide, il est nécessaire de vérifier et de choisir un switch qui peut fonctionner dans un environnement difficile. Il faut également faire attention à la migration et pénétration de l'humidité qui aura un impact sur le fonctionnement des appareils.
Fonctionnalités avancées
Outre les fonctionnalités communes, un switch d'entreprise est riche en fonctionnalités avancées supplémentaires qui répondent aux besoins de réseaux spécifiques. Il existe des fonctions de commutation avancées telles que des fonctions de sécurité avancées, outils de dépannage intégrés, convergence avec ou sans fil, etc. Par exemple, les switchs d'entreprise FS tels que le S5860-20SQ prennent en charge des fonctions de sécurité telles que SSH, liste de contrôle d'accès, prévention d‘attaques DDOS et autres.
Autres considérations
En plus des facteurs généraux, il y a aussi d'autres caractéristiques à prendre en compte en fonction de vos besoins, comme le PoE, qui fournit l'alimentation aux appareils connectés aux switchs. S'il existe des applications PoE dans votre entreprise, telles que des caméras IP et des téléphones VoIP, les switchs PoE simplifieront le câblage sans qu'il soit nécessaire de mettre en place une alimentation électrique. Also, you should get aware of the power consumption of each of the end devices to decide what PoE standards are suitable. L‘empilage de commutation est également une considération pour ceux qui ont besoin d'étendre la capacité du réseau. Les switchs empilables constituent une solution optimale pour faire face à l'expansion future lorsque les ports des switchs s'épuisent, ce qui simplifie et augmente la disponibilité du réseau.
Conseils sur la sélection des fournisseurs de switchs d'entreprise
La mise en réseau est toujours plus complexe que ce que l'on pense. La situation est la suivante: une fois que vous avez établi la liste de tous vos besoins pour le switch idéal, il peut y avoir des dizaines de fournisseurs qui proposent des switchs ayant des spécifications similaires. Vous trouverez ici quelques conseils pour vous aider à choisir.
Certains fournisseurs de switchs proposent diverses options de commutation, allant des switchs fixes aux switchs modulaires ou des switchs gigabit aux switchs avec ports multigigabit. Lorsque vous avez en tête la quantité et types de ports et la vitesse de commutation nécessaires, vous pouvez choisir un fournisseur proposant une large gamme de types et modèles de switchs, ce qui est pratique pour acheter des switchs d'entreprise appropriés et peut éviter des problèmes tels que la compatibilité et l'interopérabilité des switchs. Comprendre les services d'assistance et les coûts du matériel, ainsi que les logiciels que les fournisseurs de switchs peuvent fournir, vous évitera de gérer des problèmes inutiles. La garantie est un facteur essentiel dans le choix de la marque du switch. Le support technique en ligne et par téléphone est également une considération importante.
Si vous avez examiné les critères ci-dessus mais que vous n'êtes toujours pas sûr de la réalisation de votre projet, vous pouvez demander assistance aux techniciens de réseaux. La plupart des fournisseurs de switchs offrent un support technique et recommandent leurs produits en fonction des besoins spécifiques. Toutefois, il est également nécessaire de distinguer ce qui répond le mieux à vos besoins en fonction des facteurs mentionnés ci-dessus.
FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. FS offre une garantie de 5 ans sur la plupart des switchs FS et prend en charge la mise à jour des logiciels gratuitement. Le service clientèle et le support technique gratuit sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tous les fuseaux horaires. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.
Articles connexes :
Tout ce que vous devez savoir sur les switchs d’entreprise
Switch de niveau 3 Vs routeur : Quel est le meilleur choix ?
Quelle est la différence entre switchs de niveau 2 et de niveau 3 ?