Français

FS annonce des tansceivers à base de SiPh à prix abordable pour datacenters 400G à faible consommation d'énergie

Mis à jour depuis le 24 mai, 2021 by
691

11 mai 2021, Actualités FS - FS est fier de confirmer le lancement de l'émetteur-récepteur (transceiver) photonique en silicium QSFP-DD 400GBASE-DR4. Conçu avec une photonique de silicium hautement intégrée et une puce DSP Broadcom leader sur le marché, le nouvel transceiver QSFP-DD DR4 offrira une solution plus rentable et plus économique en énergie pour les systèmes de télécommunications de données à large bande passante.

QSFP-DD 400GBASE-DR4

Le nouvel transceiver FS QDD-DR4-400G-Si présente les caractéristiques principales suivantes:

  • Le nouvel transceiver est doté d'une puce DSP Broadcom 7nm à haute performance et à faible consommation. La consommation d'énergie du transceiver peut être inférieure à 10 watts. Il améliore les performances des centres de données à grande échelle grâce à son efficacité énergétique.

  • Le transceiver QDD-DR4-400G-Si est conçu à partir de SiPh. En intégrant le pilote/TIA/PD/MZM au moyen de la photonique du silicium, le transceiver à présente les avantages d'une consommation d'énergie réduite, d'un coût abordable et d'une bande passante plus large. Grâce à l'alignement passif pour le couplage optique et au conditionnement COB et 3D avancé, le processus de fabrication est simplifié et la production en série est assurée.

Au cours des dernières années, la photonique au silicium a été déployée dans diverses applications et a montré ses avantages. Avec l'augmentation des besoins en vitesse des interconnexions des centres de données à très grande échelle, la technologie de la photonique au silicium devrait permettre d'éliminer les goulets d'étranglement (coût élevé, consommation d'énergie importante et petite échelle de production) de l'optique à grande vitesse actuelle. Selon les prévisions de Lightcounting, le marché des transceivers utilisant le SiPh va croître dans les années à venir et atteindra 45 % en 2025.

"Le nouvel transceiver basé sur SiPh est le dernier exemple en date de la façon dont FS contribue à répondre aux attentes de ses clients en matière d'applications à large bande passante à prix abordables." déclare Andy Gao, le responsable de la ligne de produits des transceivers chez FS.com. "Il s'agit d'une alternative plus avantageuse que les optiques 400G traditionnelles pour faciliter la transition vers les systèmes de haute capacité 400G et deviendra une solution d'interconnexion prometteuse dans la tendance des investissements lourds pour les centres de données. "

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.8k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.9k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k