Solution réseau multi-branches FS : comment vous permet-elle d'accéder à une expérience réseau ultra-unifiée ?
Imaginez gérer un réseau réparti sur une myriade de branches, chacune comme une seule étoile dans une vaste galaxie. C’est complexe, massif, et sans le bon système, cela peut devenir carrément chaotique. Une solution réseau efficace est cruciale pour créer un écosystème numérique transparent, qu'il s'agisse d'un réseau de campus tentaculaire ou d'une chaîne de vente au détail multinationale. FS soutient chaque année plus de 10 000 clients de réseaux de campus, comprenant parfaitement les complexités auxquelles ils sont confrontés lors du développement de réseaux et s’engageant à fournir des solutions efficaces à ces défis.
Pourquoi vos solutions réseau actuelles ne fonctionnent-elles pas ?
Pour tout propriétaire d’entreprise, l’ouverture d’une nouvelle succursale est une étape importante. Cela devient encore plus spécial lorsque vous ouvrez votre troisième, quatrième succursale et les suivantes. Une nouvelle succursale signifie signer un nouveau bail, employer plus de personnel et devoir partager son temps entre les sites. Cela signifie également investir dans davantage d’infrastructures informatiques telles que des switchs, des passerelles, des caméras et des points d’accès. Vos solutions réseau existantes seront alors confrontées à de nombreux défis susceptibles d'entraver une connectivité transparente et une gestion efficace du réseau. La liste suivante n’est pas exhaustive :
-
Contrôle des coûts : le déploiement initial du réseau opte souvent pour un assortiment varié de fournisseurs sur différentes couches du réseau. Cette stratégie multi-fournisseurs entraîne une myriade de complexités en matière de licences de fournisseurs, aggravées par des coûts élevés de remplacement des équipements. De plus, les temps d'arrêt du réseau nécessitent souvent une assistance technique coûteuse sur site, ce qui augmente les coûts opérationnels.
-
Manque d'uniformité : le mélange des gammes de produits peut alors entraîner des interfaces et des protocoles de commande incohérents, ce qui complique l'identification des produits et les opérations. Cette non-uniformité rend plus difficile pour les techniciens d'apprendre et de dépanner rapidement, ce qui ralentit les temps de réparation du réseau, essentiels pour toute entreprise en expansion.
-
Complexité de gestion : chaque site de succursale se présente comme une entité unique nécessitant une configuration individuelle et un débogage métier. Ce déploiement répétitif siphonne une énergie et un temps considérables, mettant à rude épreuve de précieuses ressources humaines. En cas de panne d'un site, les défis s'accroissent avec la nécessité d'un dépannage à distance et d'une localisation précise des pannes. S’il n’est pas géré correctement, d’autres pannes de réseau peuvent en résulter.
-
Réseau instable : la stabilité est un pilier de tout réseau d'entreprise, mais les succursales sont souvent confrontées à des perturbations résultant de divers problèmes allant des besoins de connexion synchrone des terminaux aux coupures de courant sporadiques. Avec le rythme rapide de l'évolution des réseaux, il existe une pression constante pour que les équipements soient mis à niveau afin de suivre les avancées technologiques, ce qui peut entraîner des arrêts temporaires de l'activité.
-
Problèmes de sécurité : à la litanie des défis s’ajoute la sombre perspective de la sécurité des réseaux. Les équipements traditionnels des succursales relient généralement le site directement au siège social et ne disposent pas de configurations de sécurité robustes. Une telle vulnérabilité ouvre la voie à des attaques de réseau, mettant en grave danger les revenus de l’entreprise et les données sensibles.
Pour résoudre ces problèmes et garantir un réseau multibranches sécurisé et efficace pour un campus ou une entreprise, il est important d'envisager des solutions telles que des fournisseurs solides, des technologies sans fil améliorées (comme le Wi-Fi 6), des dispositifs de sécurité améliorés et une gestion du réseau. Consulter des experts en réseau spécialisés dans les environnements de campus peut conduire à une solution sur mesure qui répond aux besoins spécifiques de votre réseau multi-succursales.
Comment FS travaille pour permettre aux clients de relever les défis
Pour les déploiements de réseaux de campus et de succursales, nous proposons des solutions de réseau multi-succursales. Permet une simplicité et une flexibilité opérationnelles en fournissant un système hautement synchronisé qui coordonne plusieurs aspects d'un réseau multisite. En optant pour la solution réseau multi-branches FS, les entreprises bénéficient de plusieurs avantages alignés sur 6 dimensions clés :
Système d'exploitation unifié pour une stabilité inégalée
L'obtention de performances réseau optimales sur les réseaux de succursales du campus commence par le déploiement de switchs FS alimentés par le système d'exploitation PicOS®. PicOS® dispose d'une interface de ligne de commande unifiée conçue pour aplatir la courbe d'apprentissage et améliorer la convivialité, garantissant une gestion et un fonctionnement sans effort.
Au-delà de la simplicité, PicOS® prend en charge les protocoles standard de l'industrie tels que LLDP, Voice VLAN, VRRP et BFD. Il peut être facilement compatible avec les switchs existants de Cisco, Juniper, Arista, HPE, Aruba et d'autres sociétés dans l'environnement réseau existant, favorisant ainsi l'interopérabilité des appareils. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de tout échanger en même temps, vous pouvez mettre à niveau progressivement, bâtiment par bâtiment, étage par étage, ou comme bon vous semble. De plus, PicOS® est proposé à un prix raisonnable, ce qui vous permet d'atteindre facilement vos objectifs d'investissement et d'exploitation et fonctionne bien sur un cycle d'investissement de 5 ans.
Simplifiez la gestion du réseau
Le contrôleur réseau AmpCon™ est un composant clé de la solution réseau multibranche FS, offrant une approche rationalisée pour le déploiement et la configuration des switchs Edge d'entreprise. Son déploiement automatisé Zero Touch Provisioning (ZTP), ainsi que ses capacités de gestion de configuration et de sauvegarde, réduisent considérablement les erreurs humaines lors des déploiements à grande échelle et des mises à niveau du système. Le contrôleur facilite le déploiement et la configuration en un seul clic pour des milliers de switchs d'accès à distance. Imaginez-le comme une version plus conviviale et plus simple du Cisco DNA Center, mais avec l'avantage supplémentaire de réduire considérablement les dépenses opérationnelles et d'améliorer l'efficacité de la gestion du réseau. De plus, des tests préalables au déploiement approfondis sont essentiels, et PicOS-V, l'édition gratuite de PicOS® pour machine virtuelle, permet aux gestionnaires de réseau d'effectuer des évaluations approfondies avant la mise en service et de vérifier la configuration des switchs sans aucun risque.
Pour améliorer encore les performances du réseau et répondre aux besoins de différentes échelles de réseau, FS a lancé une gamme de switchs de pointe comprenant les robustes séries S5860 et S5810. Ces switchs utilisent une puce Broadcom unifiée pour augmenter la compatibilité entre les appareils tout en simplifiant l'expérience de gestion. Bénéficiez de taux de transfert de données rapides, d'une latence réduite et d'un débit intensifié pour garantir que votre réseau fonctionne à des performances optimales.
Fortifier les réseaux avec la redondance
Pour remplacer la méthode d'empilement traditionnelle, les switchs de la série S5860 prennent en charge le protocole MLAG après avoir été équipés du système PicOS®. Ce protocole avancé vous permet de mettre en œuvre des conceptions d'interconnexion redondantes, offrant des connexions plus stables, une bande passante accrue et une plus grande évolutivité. Il fournit également au réseau des capacités de basculement robustes, garantissant des performances ininterrompues même pendant les périodes de pointe ou en cas de pannes de liaison.
De plus, ces switchs sont conçus dans un souci de haute disponibilité, avec des alimentations remplaçables à chaud et des ventilateurs redondants pour garantir un fonctionnement continu. Parmi eux, le modèle S5810-48TS-P est un switch PoE+ exceptionnel capable de fournir une puissance substantielle de 30 W à chaque port, répondant aux exigences d'alimentation exigeantes des appareils tels que les points d'accès (AP) et les caméras. Cela garantit que votre réseau reste pleinement opérationnel, prenant en charge de manière cohérente vos processus métier sans aucune interruption.
Élever la sécurité du réseau vers de nouveaux sommets
FS réaffirme son engagement en faveur d'un environnement réseau sécurisé en équipant ses produits d'une multitude de protocoles de sécurité robustes. Les switchs sont renforcés par SSH, ACL, AAA et 802.1X, tandis que les pare-feu renforcent les défenses grâce au filtrage IPS, AV et URL. Même les points d'accès ne sont pas en reste, avec des fonctionnalités telles que WPA3, WIDS et des protocoles de suivi des interférences en place, garantissant que l'intégrité de l'ensemble du réseau reste intacte.
Services de R&D personnalisés
FS excelle grâce à ses capacités de recherche et développement sur mesure, créant des produits et des solutions standardisés précisément adaptés pour répondre aux demandes en constante évolution du marché. À cela s'ajoute une suite complète de services de test, comprenant des tests de logiciels, de matériel, de performances et de preuve de concept (POC), témoigne de la fiabilité inébranlable des produits et solutions FS.
Expédition le jour même
Renforçant cet engagement envers la satisfaction du client, FS gère plus de 50 000㎡ d'espaces d'entreposage mondiaux, équipés de systèmes de gestion automatisés. Cette configuration garantit que 90 % des commandes sont expédiées le même jour et prend en charge le retrait en libre-service, améliorant ainsi l'efficacité globale du service.
Conclusion
Construire une expérience réseau ultra-unifiée sur plusieurs succursales ne doit pas nécessairement être un effort herculéen en proie à des goulots d'étranglement et à des inefficacités. Avec les solutions réseau multi-branches FS, les entreprises peuvent naviguer dans les complexités de la mise en réseau multi-sites avec une approche efficace et rationalisée. La combinaison d'un logiciel unifié, d'une gestion centrale, d'un matériel de haute fiabilité et d'avantages de service exceptionnels positionne FS comme un précurseur dans le secteur des réseaux, prêt à faire passer votre réseau de succursales au niveau supérieur d'harmonie opérationnelle et de productivité.
Vous etes peut etre intéressé:
4 Défis des Réseaux de Vente au Détail à Succursales Multiples et Comment FS Résout ces Défis
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)