Français

Principes de base du module SFP GPON

Mis à jour depuis le 11 mars, 2022 by
10.6k

GPON (Gigabit Passive Optical Network) est l'une des technologies clés qui est utilisée dans les réseaux d'accès en fibre optique (FTTx), y compris la fibre à domicile (FTTH), la fibre à l'entreprise (FTTB), et la fibre jusqu'au trottoir (FTTC), etc.

Le système GPON contient deux principaux composants de transmission actifs, à savoir la terminaison de ligne optique (OLT) et la terminaison de réseau optique (ONT) ou l'unité de réseau optique (ONU). Les OLT et ONT/ONU modernes utilisent des modules fibre optique compacts pour assurer les services GPON triple-play. Ces modules sont appelés les modules SFP GPON. Cet article donnera une introduction complète aux modules SFP GPON.

Module GPON OLT SFP

 

Qu'est-ce qu'un module SFP GPON ?

SFP GPON est un type de transceiver optique Gigabit utilisé dans un système GPON, conforme à la norme ITU-T G.984.2. Il s'agit d'un module bidirectionnel doté d'une prise SC et fonctionnant sur un câble à fibre optique monomode simplex. Un module SFP GPON transmet et reçoit des signaux de différentes longueurs d'onde entre l'OLT côté office central et la terminaison ONT au côté des utilisateurs finaux. Les SFP GPON utilisent les données upstream et downstream au moyen du multiplexage par répartition en longueur d'onde optique (WDM).

 

Module SFP GPON Classe B+ vs. Classe C+

Les transceivers SFP GPON sont classés en deux catégories selon les périphériques avec lesquels ils sont utilisés : SFP OLT GPON et SFP ONT GPON ou SFP GPON ONU. Il existe des SFP GPON de classe B+ et de classe C+. Leurs principales différences sont la puissance d'émission et la sensibilité de réception. On trouvera dans le tableau ci-dessous leur sensibilité de réception et leur puissance d'émission.

 

Type de module de transceiver Class B+ Class C+
Puissance Tx Sensibilité de réception maximale Puissance Tx Sensibilité de réception maximale
GPON OLT SFP 1.5-5 dBm -28 dBm 3-7 dBm -32 dBm
Longueur d'onde de fonctionnement de SFP OLT 1480-1500 nm 1260-1360 nm 1480-1500 nm 1290-1330 nm
SFP ONT GPON 0.5-5 dBm -27 dBm 0.5-5 dBm -30 dBm
Longueur d'onde de fonctionnement de SFP ONT 1260-1360 nm 1480-1500 nm 1290-1330 nm 1480-1500 nm

SFP OLT de classe B+ ou de classe C+ peut prendre en charge jusqu'à 32 ou 64 ONT chez le client respectivement. Le SFP C+ OLT peut être utilisé avec le SFP B+ ONT tant que le budget de perte de la liaison est approprié.

GPON SFP Classe B+ et Classe C+

Figure 1 : GPON SFP Classe B+ et Classe C+

 

En quoi le module SFP GPON est-il différent du SFP BiDi conventionnel ?

Bien que le SFP GPON appartienne à la famille des SFP BiDi Gigabit, il est différent des SFP BiDi "normaux" dans certains aspects. Voici une comparaison entre le transceiver SFP GPON et SFP BiDi classique.

Mode de transmission du signal

En ce qui concerne les transceivers SFP BiDi Gigabit classiques qui sont principalement utilisés dans les réseaux fédérateurs, le mode de transmission optique est le point à point (P2P), c'est-à-dire qu'ils doivent être utilisés en paire assortie. Un BiDi a généralement un réceptacle LC au lieu d'un réceptacle SC. Voici une illustration du mode de transmission P2P.

Mode de transmission du SFP conventionnel

Figure 2 : Mode de transmission du SFP conventionnel

Le mode de transmission du SFP GPON est point à multipoint (P2MP). Un SFP GPON OLT installé au bureau central communique avec plusieurs SFP GPON ONT à l'aide de répartiteurs de fibres optiques. C'est pourquoi les infrastructures GPON ont généralement une forme en arborescence.

Mode de transmission du SFP GPON

Figure 3 : Mode de transmission du SFP GPON

Distance de transmission

La distance de transmission du SFP BiDi Gigabit conventionnel peut aller jusqu'à 160 km sur un câble à fibre monomode en utilisant les longueurs d'onde 1590nm/1510nm et 1510nm/1590nm. Les transceivers SFP GPON OLT et ONT/ ONU permettent une distance de transmission allant jusqu'à 20 km avec des longueurs d'onde de 1490nm/1310nm et 1310nm/1490nm.

 

Avantages de SFP GPON

L'utilisation de SFP GPON est considérée comme une solution plus pratique et plus économique pour les clients finaux, ce qui réduit également le nombre de périphériques requis par le fournisseur d'accès Internet. Avant l'utilisation de SFP GPON dans les réseaux GPON, le FAI devait généralement installer au moins un modem optique (type de terminal ONT avec port fibre optique) et un routeur d'accès IP. Un set-top-box ou un enregistreur vidéo peut également être nécessaire si les services IPTV sont requis. La séparation de différents appareils a inévitablement augmenté le coût des services GPON.

Le SFP GPON récemment utilisé est de plus petite taille et intègre les services triple play, avec une consommation inférieure. Le FAI fournit un SFP ONT GPON au client. Ce module est généralement installé dans le concentrateur/routeur remis au client par le FAI. Le client peut également débrancher la jarretière optique et le SFP ONT GPON du concentrateur/routeur du FAI, puis les brancher sur son propre routeur/switch répertorié par le FAI.

Modem optique avec port fibre optique SC

Figure 4 : Modem avec port fibre SC

 

Conclusion

Les modules SFP GPON sont généralement utilisés dans les deux principaux composants de transmission actifs OLT et ONT/ONU des réseaux optiques GPON. Ils sont essentiels pour garantir une transmission à haut débit entre le fournisseur de services et les utilisateurs finaux sur des distances allant jusqu'à 20 km. Les SFP GPON sont divisés en classe B+ et classe C+ et les différences principales sont leur puissance Tx et leur sensibilité Rx. Il bénéficie dans une certaine mesure aux fournisseurs de services et aux utilisateurs finaux.

Article connexe :

Une brève introduction sur les modules SFP GPON

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.2k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.8k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.9k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k