Français

Comment les Tests d'Émetteurs-Récepteurs FS Améliorent Votre Connexion ?

Mis à jour depuis le 05 janv, 2023 by
642

En tant qu'équipement essentiel pour la transmission du réseau, l'émetteur-récepteur optique a une grande influence sur les performances du réseau, telles que la distance de transmission du signal et la fiabilité. Les garanties de qualité sont faciles à faire, mais très peu de fournisseurs sont capables de tenir leurs promesses. Cependant, FS le fait. Les émetteurs-récepteurs FS ont fait l'objet d'éloges de la part de nos clients et des personnalités influentes du secteur.

"Voici donc tous les émetteurs-récepteurs du côté serveur que nous allons utiliser. Ce sont des 25 gigabits de FS.com. Un grand bravo à ces gars-là. Grande compatibilité, grandes performances, et est-ce que j'ai mentionné le prix ? Carrément génial."

- Linus Tech Tips

émetteurs-récepteurs FS

Tests d'Émetteurs-Récepteurs FS qui Assurent la Performance de Vos Connexions

Processus de test complet des émetteurs-récepteurs FS

Selon des études, les problèmes de qualité des émetteurs-récepteurs les plus fréquemment rencontrés sont liés à la fiabilité, à la stabilité et à l'interopérabilité. Chaque problème peut entraîner des retards dans le réseau et des redémarrages du système, provoquant ainsi des pertes de temps et des coûts importants.

FS accorde toujours une grande importance à la performance des émetteurs-récepteurs optiques pour que vos connexions soient de la meilleure qualité possible. Nous avons investi dans un centre de test (environ 30 000 mètres carrés) doté de divers équipements de test de classe mondiale. Nous avons également mis en place un processus de test rigoureux. Chaque module émetteur-récepteur doit passer tous les tests nécessaires avant d'arriver chez vous. Bien que cela puisse prendre plus de temps et coûter plus cher, une performance relativement stable est la priorité de FS. Vous découvrirez les étapes de test d'un émetteur-récepteur FS dans la figure suivante.

émetteurs-récepteurs FS

FAQ sur les Tests des Émetteurs-Récepteurs FS

Q : Quels sont les tests effectués par FS pour maintenir une faible consommation d'énergie pour les centres de données ?

R : On estime qu'en 2030, l'électricité des centres de données représentera 3 à 13 % de la consommation mondiale, car la construction de centres de données se développe très rapidement avec une bande passante en constante augmentation. Les émetteurs-récepteurs, en tant qu'équipement critique de transmission de données au sein des centres de données, peuvent, en raison de leur grande quantité, entraîner une forte consommation d'énergie, notamment les émetteurs-récepteurs à haut débit de données. Il est donc préférable de maintenir une faible consommation d'énergie au niveau des émetteurs-récepteurs.

Pour vous fournir des émetteurs-récepteurs de centre de données plus stables et plus économes en énergie, FS a mis au point des tests automatisés des paramètres de performance optique tels que les diagrammes en œil, le courant et la tension.

Figure 3 : Test du motif oculaire - marge du masque >20%

Q : Quels sont les tests effectués par FS pour répondre aux exigences des applications du réseau 5G ?

R : Pour les émetteurs-récepteurs frontaux 5G, il est nécessaire que la température de fonctionnement soit comprise entre -40 et 85°C (-40 et 185°F) car ils sont utilisés dans un environnement extérieur difficile. En même temps, il doit posséder des caractéristiques telles qu'une faible latence et une vitesse élevée.

Ainsi, FS applique des tests de température pour garantir les performances de nos émetteurs-récepteurs industriels 5G entre -40 et 85°C (-40 à 185°F) et des tests de trafic pour une faible latence avec un débit de données élevé.

Q : Comment les tests FS garantissent-ils la transmission sur longue distance pour les réseaux WDM ?

R : Les émetteurs-récepteurs WDM sont conçus pour la transmission à haute capacité et sur de longues distances. Lorsque vous achetez un émetteur-récepteur WDM qui peut supporter une distance de transmission de 80 km, il est possible qu'il ne puisse pas supporter la distance annoncée une fois la connexion établie. En effet, il peut être influencé par la dispersion et les effets non linéaires.

Pour s'assurer que nos émetteurs-récepteurs WDM peuvent supporter une distance de transmission suffisante, FS peut détecter le rapport de suppression du mode latéral (SMSR) et le rapport d'extinction pour une sensibilité de réception élevée et une faible perte de transmission via l'analyseur de spectre Anritsu MS9740A.

Figure 4 : Test du spectre optique - Aucune perte de paquets et concentration des longueurs d'onde

Q : Comment FS teste-t-il l'interopérabilité ?

R : Il y a toujours une variété de marques d'équipement dans un système de réseau, ce qui peut causer des problèmes d'incompatibilité, car pas tous les fournisseurs peuvent garantir que leurs équipements optiques sont 100% compatibles. Pour garantir l'interopérabilité, la compatibilité de chaque module émetteur-récepteur FS doit être testée individuellement dans notre laboratoire de test avec les derniers équipements de réseau (plus de 200 systèmes de réseau). Vous pouvez cliquer ici pour consulter le laboratoire de tests FS.

Engagement de Qualité des Émetteurs-Récepteurs FS

FS est toujours à la recherche de mesures solides et fiables pour renforcer ses capacités à fournir des produits et des solutions de réseau de haute performance. À l'avenir, FS mettra tout en œuvre pour continuer à fournir les meilleurs émetteurs-récepteurs optiques de leur catégorie afin de garantir des connexions sans faille et sans temps d'arrêt.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k