Français

Choisir le switch de centre de données qui convient le mieux

Mis à jour depuis le 01 nov, 2021 by
1.7k

Solutions et produits de commutation FS

Quelles que soient les raisons qui vous conduisent à acheter un switch de centre de données, il est toujours préférable d'investir dans le produit qui répondra le mieux à vos besoins. Pour la plupart des entreprises, la décision de remplacer les switchs Ethernet LAN/SAN traditionnels par des switchs plus modernes constitue un investissement important. Pour éviter de mauvais investissements, nous avons composé une liste de facteurs à prendre en compte avant de procéder à la mise à niveau.

Les caractéristiques essentielles d'un switch de datacenter

Avant de décider de mettre à niveau votre infrastructure réseau, vous devez tenir compte de certaines limites que vous souhaitez surmonter. C'est peut-être l'augmentation du trafic est-ouest ou le besoin de vitesses portuaires plus élevées. Quoi qu'il en soit, cela doit être le principal, mais pas le seul, facteur à prendre en compte. Voici les autres éléments à considérer.

Architecture du réseau

Il existe deux principaux modèles de réseau, l’architecture ToR (Top of Rack) et l’architecture EoR (End of Row). Si vous prévoyez d'installer un nouveau réseau de centre de données, il serait préférable d'examiner les principales différences ou les avantages et inconvénients de ces deux modèles. Toutefois, si vous disposez déjà d'un réseau et d'un système de câblage existants, il est logique d'investir dans le même modèle de réseau pour éviter les coûts supplémentaires.

Dimension, nombre de ports et débit de données

Les switchs de datacenter existent en différentes tailles. Choisir la bonne taille pour votre entreprise dépendra du flux de données actuel et futur. Un switch de grande taille nécessite davantage de ressources pour son installation et répondra à vos besoins actuels et futurs. Un switch plus petit est économique, mais vous devrez l'installer en architecture ToR (haut du rack) pour éviter les goulots d'étranglement.

La capacité des connexions en fibre optique dont vous aurez besoin doit également être prise en compte. Il est conseillé de déterminer très tôt la connectivité que vous utiliserez. L'interconnectivité par fibre optique varie de 10 Gbps, 25 Gbps à 40 Gbps, et même plus.

Les switchs de centre de données ont également des types et des quantités de ports différents. Vous devez donc savoir ce dont vous avez besoin actuellement et faire une estimation raisonnable de ce dont vous aurez besoin à l'avenir.

Switch pour datacenter FS N5860-48SC

Votre fournisseur

Il est essentiel que votre fournisseur dispose d'un excellent système de support. Lorsque vous choisissez un fournisseur, consultez les témoignages et les avis des utilisateurs pour déterminer ceux qui ont une bonne réputation. Évaluez-les en fonction de leurs services, par exemple, les améliorations et configurations logicielles, les pièces de rechange et remplacements de matériel, ainsi que l'assistance au dépannage. Avoir un fournisseur joignable qui peut fournir de tels services à un prix compétitif est une excellente affaire.

Fiabilité

La fiabilité est un autre facteur essentiel que vous devez prendre en compte lors de l'achat d'un switch de datacenter. Payer des prix plus élevés ne signifie pas nécessairement que vous achetez un produit fiable. Cela signifie que le choix d'une marque n'est pas toujours la solution. Vous devez plutôt comparer vos besoins aux offres du fournisseur. Des aspects critiques tels que le temps de fonctionnement du switch du centre de données, la durée de vie, la garantie et le support technique peuvent fournir des informations importantes sur la fiabilité du produit.

Il faut également un switch doté d'une mémoire RAM suffisante et d'une table CAM (Content Addressable Memory). Un switch fiable doit être capable d'automatiser et de prendre en charge les nouveaux protocoles tels que EVPN et VXLAN. Cela dit, la capacité de commutation et la latence affecteront également la fiabilité du switch dans une plus large mesure, il faut donc en tenir compte.

Refroidissement et flux d'air

Avant d'acheter un switch, il faut savoir que la mise en place et la connexion des switchs auront un impact sur la qualité du flux d'air et du refroidissement. Si les câbles bloquent le flux d'air, cela pourrait signifier une réduction de la durée de vie en raison d'une surchauffe, ce qui pourrait entraîner une défaillance prématurée.

De même, la direction du flux d'air des switchs influence le refroidissement du centre de données. Par exemple, si les connexions sont situées à l'avant des serveurs, il est préférable d'opter pour un refroidissement avant-arrière. En revanche, si les connexions sont situées à l'arrière des serveurs, optez pour un refroidissement de l'arrière vers l'avant.

Une petite perturbation pendant quelques heures ou quelques jours ne causera pas nécessairement de graves dommages à l'intérieur du centre de données. Cependant, un problème de conception négligé pendant des mois, voire des années, peut entraîner des temps d'arrêt fréquents, voire des réparations et des mises à niveau coûteuses.

Les caractéristiques essentielles d'un switch de datacenter

Sélectionner le bon switch

Une autre chose à prendre en compte est la redondance du centre de données qui fournira une sauvegarde en cas de panne. Dans ce cas, il est recommandé de consulter votre équipe informatique et de choisir la bonne configuration avant de faire des choix complexes. Le niveau de redondance dont vous aurez besoin dépend souvent de facteurs tels que l’environnement informatique, le budget, les besoins en matière de fiabilité et les objectifs commerciaux.

Maintenant que vous avez déterminé les caractéristiques du switch le plus adapté, il ne vous reste plus qu'à limiter vos choix à ce type de switch. Avant de choisir un switch, rappelez-vous que votre choix doit d'abord répondre à vos besoins les plus essentiels.

Lorsque vous choisissez un switch de datacenter dans un marché saturé, une règle de base est de demander l'avis d'un professionnel, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un expert en la matière. Dans la mesure du possible, ayez un de vos informaticiens présent. Un professionnel comprendra mieux certains termes techniques tels que la taille de la mémoire tampon, la latence et même les vitesses de port, ce qui vous permettra d'éviter toute confusion et de choisir le bon produit.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k