Comment configurer EVPN-VXLAN avec Pica8 AmpCon™ ?
Alors que les entreprises passent progressivement au nuage, il est devenu crucial de parvenir à une centralisation du nuage ou à des capacités natives du nuage pour s'adapter au nouveau modèle de travail "travailler à partir de n'importe où". Cependant, introduire les entreprises dans le "nuage" ou simplifier l'expérience du "nuage hybride" ne devrait pas nécessiter la rédaction d'une thèse sur la façon de "tunneliser quelque chose à l'intérieur de quelque chose d'autre". Au milieu de cette vaste mer de technologies, EVPN-VXLAN apparaît comme l'une des solutions.
Ce que signifie réellement la "réalité" de EVPN-VXLAN
EVPN-VXLAN signifie respectivement Ethernet VPN et Virtual eXtensible LAN. VXLAN est un protocole utilisé pour créer un réseau "superposé" à tunnels au-dessus d'un réseau "sous-jacent" de couche 3 (physique) existant. Ce réseau superposé peut prendre en charge jusqu'à 16 millions de VLAN, ce qui dépasse de loin la limite traditionnelle de 4096 VLAN.
L'introduction d'EVPN-VXLAN a donc pour but de fournir aux entreprises une architecture de réseau plus flexible, plus évolutive et plus puissante. L'intégration de cette technologie à l'architecture Spine-Leaf CLOS offre un potentiel énorme pour les centres de données "à l'échelle du nuage".
Dans les prochains chapitres, nous allons vous montrer comment vous pouvez utiliser une simple intégration Ansible avec l'interface utilisateur légère de la plateforme de contrôle réseau amplifiée (AmpCon™) de Pica8 pour automatiser et simplifier la gestion de la configuration sur votre réseau, et avec le simple achat d'une instance AmpCon™ pour déployer et Automatiser la gestion de votre choix de matériel de réseau ouvert (boîte blanche) (illimité), faisant du déploiement VXLAN en mode bouton-poussoir une réalité.
Comment configurer EVPN-VXLAN
AmpCon™ est au cœur de l'automatisation de l'EVPN-VXLAN. Avec Pica8, Jinja, Ansible et AmpCon™, le déploiement d'EVPN-VXLAN ne nécessite plus une grande équipe d'ingénieurs réseau certifiés ou d'être un expert en réseau. Cette automatisation est particulièrement importante à l'ère actuelle de la virtualisation et de la domination du " cloud ", et AmpCon™ est un élément clé pour permettre les plateformes de résilience réseau.
Étapes de l'automatisation du déploiement
Tout d'abord, créons quelques modèles Jinja intéressants en ajoutant des commandes à partir de la palette de commandes :
Ensuite, enregistrez le modèle pour convertir automatiquement le code en un modèle personnalisable :
Nous pouvons partager et modifier les modèles :
Vous pouvez même personnaliser les variables créées automatiquement dans les modèles générés :
Le modèle nouvellement créé, AmpCon™, devient automatiquement un formulaire piloté par logiciel assistant :
Le déploiement d'EVPN-VXLAN avec AmpCon™ de Pica8 est donc devenu :
-
Pointer et cliquer
-
Piloté par un assistant
-
Personnalisable
-
Réutilisable - Créer des formulaires et des modèles auto-construits pour des déploiements ultérieurs
AmpCon™ fait une telle partie du travail pour vous et crée une si grande partie (par défaut pour la personnalisation et la réutilisation) que les déploiements EVPN-VXLAN sont :
-
Prévisible
-
modulable
-
Planifiable (oui, AmpCon™ dispose d'un calendrier intégré qui vous permet de le définir et de "revenir plus tard")
-
automatisé
L'automatisation du déploiement EVPN-VXLAN avec AmpCon™ de Pica8 simplifie le déploiement et améliore l'efficacité. Avec Pica8 et AmpCon™, les entreprises pourront facilement automatiser le déploiement d'EVPN-VXLAN pour répondre à tous les défis réseau du futur.
Comment FS peut contribuer à votre projet
FS et Pica8 ont établi un partenariat stratégique. Vous pouvez vous renseigner sur des produits tels que la série PicOS®, PicOS-V et AmpCon™ Network Manager sur le site de FS. Les produits logiciels de Pica8 sont compatibles avec les switchs de réseau d'entreprise et de centre de données proposés par FS afin de renforcer l'efficacité du déploiement de votre réseau.
Commencez dès maintenant votre projet d'automatisation EVPN-VXLAN ! Cliquez ici pour nous contacter et obtenir une démonstration gratuite d'AmpCon™, du logiciel PicOS® et du switch virtuel PicOS-V.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)