Existe-t-il un module émetteur-récepteur universellement compatible
Dans les grands centres de données qui desservent une multitude d'utilisateurs, il est inévitable d'héberger une grande quantité d'équipements pouvant provenir de différents fournisseurs pour couvrir des exigences élevées. Le problème est que chaque commutateur de réseau de marque récemment acheté doit fonctionner avec des émetteurs récepteurs optiques intégrant certains codes de compatibilité, ce qui augmente les dépenses totales. De plus, effectuer l'achat, la communication et recherche de services après-vente et de maintenance peut être épuisant. Existe-t-il une solution pour rendre tous les dispositifs, au moins les modules émetteurs-récepteurs à fibres optiques, interopérables et compatibles ? Bien sûr, FS donne une réponse positive avec le déploiement de FS Box.
Qu'est-ce que la FS Box ?
FS Box est conçu pour répondre aux besoins de compatibilité et mettre à jour le micrologiciel de l'émetteur-récepteur dans le centre de données. Il est muni de trois ports pour émetteurs-récepteurs optiques SFP/SFP+, XFP et QSFP+/QSFP28 ainsi que pour câbles DAC/AOC. Les utilisateurs ont accès aux configurations de modules de plus de 200 marques comme Cisco, Juniper, Arista et autres services de programmation personnalisés. La configuration peut être effectuée instantanément depuis la plateforme en ligne fsbox.com avec une interface web intuitive.
FS Box V2
L’appareil disponible en ligne est la FS Box V2 qui augmente les performances basées sur la version 1. Grâce aux leçons apportées par l'expérience des utilisateurs, les experts ont effectué des améliorations sur la version 1. Le format carré simple est remplacé par un format rectangulaire compact (20,6x72x145 mm) qui est accueilli comme ergonomique et portable. Le connecteur USB de type C avec capacité d'alimentation améliorée prend la place du connecteur USB 2.0. Le connecteur réversible de type C répond non seulement aux besoins de la plupart des utilisateurs, mais ouvre également la voie aux applications mobiles. Les fonctions supplémentaires de configuration par lot (Bacth Configuration) et de configuration de diagnostic font la la FS Box un dispositif plus intelligente. Il faut mentionner que la nouvelle plateforme de nuage intelligent (Smart Cloud) fsbox.com est également applicable à la boîte de la version 1.
Quels sont les avantages du client avec la FS Box ?
Tout d'abord, les nombreux choix de configuration répertoriés vous épargnent les efforts de recherche de fichiers de configuration, et permettent d’économiser du temps par la possibilité d'utilisation des modules optiques FS sur n'importe quel matériel de réseau en quelques secondes. Disponible dans un format bien protégé, il est pratique pour la configuration de modules optiques à tout moment et en tout lieu, que ce soit dans une salle de serveurs étroite ou dans les grands centres de données.
Ensuite, le configuration par lots (Batch Configuration) est utile lorsqu'il y a un grand nombre d'émetteurs-récepteurs qui ont besoin de la même configuration. Dans les grands centres de données où il y a des centaines d'émetteurs-récepteurs optiques de types variés, la répétition manuelle de la configuration est épuisante. Ainsi, les utilisateurs peuvent simplement reconfigurer ces émetteurs-récepteurs en cliquant sur "Batch" sur la plateforme et en indiquant la quantité nécessaire, ce qui augmente le temps de fonctionnement du réseau.
De plus, avec la boîte de configuration FS, vous pouvez économiser sur les achats de micrologiciels. Le module optique inutilisé ou mal configuré peut être exploité par reproduction avec une nouvelle configuration, ce qui évite les dépenses pour des émetteurs-récepteurs à fibre optique supplémentaires.
Enfin, grâce à la fonction de configuration de diagnostic, les utilisateurs peuvent évaluer l’information d'un émetteur-récepteur disponible sur une plate-forme FS en nuage et les comparer à celles d'un autre émetteur-récepteur FS mal configuré ou incompatible, ce qui permet de corriger les deux types d'émetteurs-récepteurs défectueux et de résoudre efficacement les problèmes d'après-vente.
Comment reconfigurer un module optique avec FS Box ?
La reprogrammation de l'émetteur-récepteur est facile à effectuer et se fait en quelques clics. Voici une brève instruction qui vous permettra de vous familiariser avec la procédure de configuration.
Reconfiguration d’un émetteur-récepteur avec FS Box
Connectez la FS Box à votre ordinateur équipé du système d'exploitation win10 (conseillé) ou plus récent, Mac OS 10.13 ou plus récent. Ensuite, accédez à fsbox.com avec votre compte FS avec des navigateurs web tels que Chrome (69 et plus). Insérez l'émetteur-récepteur dans le port correspondant du FS Box. Après avoir lu les informations de l'émetteur-récepteur, l'interface web de la FS Box affichera les marques compatibles, le numéro de série et le numéro de pièce. Il suffit de sélectionner la configuration souhaitée et de cliquer sur "Start Configuration". Après une configuration réussie, les caractéristiques modifiées de l'émetteur-récepteur seront affichées dans la colonne de lecture. Pour plus d'informations sur le configuration par lot et le processus de préparation, comme l'installation et l'activation du pilote, veuillez consulter les instructions d'utilisation de la FS Box.
Remarque : FS Box prend uniquement en charge la reconfiguration des émetteurs-récepteurs FS, les autres modules optiques peuvent seulement être analysées.
FS Box - Solution de compatibilité
Avec une large gamme de choix de configuration qui permettent de satisfaire aux exigences évolutives, la FS Box, pratique et simple à utiliser, résout non seulement les problèmes de compatibilité en temps réel rencontrés par les ingénieurs en réseaux optiques, mais elle peut également mettre à jour le micrologiciel de l'émetteur-récepteur, y compris le numéro de pièce, le numéro de série, le nom du fournisseur, etc. pour en assurer la compatibilité avec les commutateurs. Tous les commentaires et suggestions des utilisateurs seront appréciés. FS s'efforce toujours de fournir la meilleure solution pour l’amélioration de votre réseau.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)