Quelle est la différence entre une passerelle et un routeur ?
Passerelle et routeur sont deux termes qui peuvent être utilisés avec confusion et qui reviennent souvent dans le domaine des réseaux et des dispositifs de communication. Ils sont considérés à de nombreuses reprises comme synonymes et présentent effectivement un élément commun. Cependant, il convient également d'avoir une idée générale des différences entre une passerelle et un routeur. Nous allons découvrir les réponses dans cet article qui examine le routeur et la passerelle et leurs principales différences.
Qu'est-ce qu'une passerelle ?
Comme son nom l'indique, une passerelle est une entité du réseau, également connue sous le nom de convertisseur de protocole. Il relie les dispositifs d'un réseau à un autre et définit les limites du réseau. Si deux réseaux utilisant des protocoles différents veulent être connectés l'un à l'autre, les deux réseaux doivent disposer de passerelles qui constituent un point de présence et d'entrée permettant aux ordinateurs des deux réseaux de communiquer. En d'autres termes, les passerelles peuvent rejoindre différents systèmes.
Les passerelles existent dans les routeurs, les switchs réseau ou les PC. Lorsque la communication s'effectue au sein d'un même segment de réseau, il n'est pas nécessaire de faire intervenir la passerelle. Ce n'est que lorsque l'hôte communique avec des dispositifs situés en dehors de ce segment de réseau que tous les paquets doivent être envoyés au dispositif de passerelle, puis transmis par le protocole de traitement du dispositif de passerelle.
Figure 1 : une sécurité puissante assurée par la passerelle
Qu’est ce qu’un routeur ?
Un routeur est un dispositif de commutation qui est chargé de recevoir, d'analyser et de transmettre les paquets de données du réseau aux ordinateurs connectés. Un routeur domestique se connecte au modem et agit comme un directeur de trafic sur votre réseau local. Il connecte vos appareils via le signal Wi-Fi ou Ethernet, en tunnelisant les informations entre eux et en les envoyant au modem. Et le routeur d'entreprise dispose de fonctions plus puissantes qu'un routeur domestique, comme le service VPN et la mémoire flash, etc. Il existe des options de routeurs sans fil et filaires. Si vous souhaitez acquérir plus de connaissances sur les routeurs, deux articles utiles vous sont proposés ici : “Routeur d'entreprise ou routeur domestique” et “Types de routeurs”.
Passerelle et routeur : quelles sont les similarités ?
Les routeurs et les passerelles sont des composants matériels d'un réseau qui régulent le trafic et déterminent son flux entre deux ou plusieurs réseaux. Parfois, un réseau peut utiliser des routeurs à la fois comme point d'extrémité et comme point d'accès, dans ce cas, le routeur devient une passerelle.
Une passerelle fonctionne souvent avec un routeur et un switch pour compléter le processus de routage. Lorsqu'une passerelle reçoit un paquet, elle traduit le protocole, et le routeur le dirige vers le routeur suivant.
Il convient de souligner que des cartes réseau doivent être insérées dans les passerelles et les routeurs pour faciliter cette communication et que pratiquement tous les routeurs et passerelles sont équipés de cette configuration en sortie d'usine sans que l'utilisateur ait à acheter une carte réseau distincte.
Passerelle et routeur : quelles sont les différences ?
Un routeur est un système de couche réseau utilisé pour gérer et transmettre des paquets de données à des périphériques réseau tandis qu'une passerelle est simplement un dispositif qui agit comme une porte entre les réseaux. Les routeurs et les passerelles sont cependant très différents dans leur principe de fonctionnement.
Avant d'arriver au routeur, les paquets passent d'abord par le canal de la passerelle, qui vérifie immédiatement les informations de l'en-tête. Après avoir vérifié qu'il n'y a aucune erreur dans l'adresse IP et le paquet de destination. Selon les besoins du réseau de destination, il effectue la conversion des données et du protocole sur le paquet, ce qui constitue également l'étape la plus critique. Enfin, le paquet traité est transmis au routeur pour établir une communication intelligente entre les deux réseaux différents.
Le routeur extrait l'adresse de destination du paquet reçu, détermine le numéro de réseau dans l'adresse, puis consulte la table de routage pour trouver l'entrée correspondant au réseau de destination. La table de routage détermine la prochaine étape, la destination, l'interface de sortie et d'autres paramètres liés au routage qui correspondent au paquet actuel. Enfin, le paquet est envoyé à l'ordinateur offrant la meilleure route.
Figure 2 : connectivité du réseau (passerelle et switch)
En termes simples, les passerelles et les routeurs sont comme les portes et les ascenseurs d'un bâtiment. Lorsque des étrangers veulent entrer dans le bâtiment, ils doivent d'abord passer l'inspection et la réglementation par la porte, afin d'avoir les mêmes caractéristiques que les autres personnes dans le bâtiment, puis ils peuvent être envoyés vers l'ascenseur. Ensuite, le service central des ascenseurs choisira l'ascenseur le plus rapide pour eux en fonction des caractéristiques et de l'objectif de ces personnes et enfin, ils arriveront à destination.
Le routeur et la passerelle diffèrent sur d'autres points au-delà de leurs caractéristiques et principes de fonctionnement :
Différences | Routeur | Passerelle |
---|---|---|
Fonction | Pour s'assurer que les paquets de données sont envoyés à la bonne adresse par la meilleure route. | Pour connecter deux réseaux de protocoles différents en tant que convertisseur. |
Réseaux | Il achemine les paquets de données via des réseaux similaires. | Il relie deux réseaux différents. |
Prise en charge du routage dynamique | Oui | Non |
Couche OSI | Fonctionne sur la couche 3 et la couche 4 | Fonctionne sur la couche 5 |
Fonctions supplémentaires | Réseau sans fil, routage statique, NAT, serveur DHCP, etc. | Contrôle d'accès au réseau, conversion de protocole, etc. |
Hébergé sur | Appareil dédié (matériel de routeur) | Appareil dédié/virtuel ou serveur physique |
Tableau : les différences entre routeur et passerelle
Conclusion
La distinction entre passerelle et routeur se résume en une phrase : une passerelle est un concept tandis qu'un routeur est un dispositif qui met en œuvre une passerelle. Si vos appareils sont sur le même réseau, alors les routeurs et les passerelles peuvent être pair à pair. Mais si vous souhaitez connecter deux réseaux différents avec des protocoles différents, la passerelle peut répondre à vos besoins. Certains routeurs et passerelles du marché peuvent à présent se remplacer les uns les autres. La technologie et les capacités des passerelles et des routeurs continueront à évoluer et à devenir plus sophistiquées au cours des prochaines années.
Article connexe :
Quelle est la différence entre hub, switch et routeur ?
Switch de niveau 3 ou routeur : Quelle est la meilleure option ?
Comment les passerelles de sécurité FS assure la sécurité des réseaux d'entreprises