Convertisseur de Média OEO dans un Système WDM
L'évolution des systèmes WDM résulte de la nécessité d'augmenter la capacité d'une seule fibre, ce qui entraîne une augmentation du volume du trafic sur le réseau et une demande accrue de largeur de bande. En convertissant les signaux optiques entrants dans les longueurs d'onde précises normalisées par l'UIT à multiplexer, les convertisseurs de média OEO sont actuellement un facteur déterminant de la flexibilité des systèmes CWDM et DWDM. Cet article examine principalement le système WDM basé sur OEO.
Qu'est-ce qu'un Convertisseur de Médias OEO ?
Le convertisseur de média OEO, également appelé transpondeur WDM ou convertisseur de longueur d'onde, est un convertisseur de longueur d'onde optique-électrique-optique (O-E-O) conçu pour effectuer une opération O-E-O afin de convertir les longueurs d'onde de la lumière.
Figure 1 : Qu'est-ce qu'un Convertisseur OEO ?
Le transpondeur peut convertir les signaux Ethernet en une longueur d'onde correspondante dans les infrastructures de réseau CWDM et DWDM. De gauche à droite, le transpondeur CWDM/DWDM reçoit un flux binaire optique fonctionnant à une longueur d'onde particulière. Il convertit ensuite la longueur d'onde de fonctionnement du flux binaire entrant en une longueur d'onde conforme aux normes de l'UIT et transmet sa sortie dans un système CWDM ou DWDM. Du côté de la réception (de droite à gauche), le processus est inversé.
Figure 3 : Principe de Fonctionnement du Convertisseur de Média OEO
Principe de Fonctionnement du Convertisseur de Média OEO
Le convertisseur de média OEO réalise une conversion de longueur d'onde basée sur la technologie de transformation optique-électrique-optique. Tout d'abord, le transpondeur optique OEO reçoit les signaux optiques et les convertit en signaux électriques par le biais de la conversion optique-électrique. Ensuite, la technologie 3R (réamplification, mise en forme et synchronisation) est utilisée pour traiter les signaux. Enfin, les signaux électriques sont modulés vers le laser optique, puis émis. Grâce à ce processus, la distance de transmission du signal optique peut être plus longue qu'auparavant. Comme le montre la figure ci-dessous, l'utilisation du convertisseur de média permet d'atteindre une distance de transmission de 40 km.
Figure 3: Working Principle of OEO Media Converter
Quelle est la Fonction du Convertisseur de Longueur d'Onde ?
Outre la conversion de longueur d'onde, les transpondeurs CWDM/DWDM peuvent également être déployés dans l'intégration de différents types de fibres en convertissant les fibres multimodes en fibres monomodes, les fibres doubles en fibres simples. Ils peuvent également être utilisés comme répéteurs pour convertir les signaux optiques faibles de la fibre en signaux électriques et les régénérer ou les amplifier, puis les récupérer en signaux optiques puissants pour une transmission continue.
Conversion des Longueurs d'Onde
Lorsque nous ajoutons un Mux/Demux DWDM ou CWDM à un réseau WDM, il est nécessaire de convertir les longueurs d'onde optiques telles que 850 nm, 1310 nm et 1550 nm en longueurs d'onde CWDM ou DWDM. C'est alors que le transpondeur OEO intervient. La conversion des longueurs d'onde est la fonction la plus courante du convertisseur de média OEO.
Conversion de Mode de la Fibre
La fibre multimode (MMF) est généralement utilisée pour la transmission sur de courtes distances, tandis que la fibre monomode (SMF) est utilisée pour la transmission sur de longues distances. Si notre équipement réseau est conçu avec un port multimode, mais que nous voulons atteindre une distance de transmission plus longue que seule la fibre monomode peut atteindre, nous avons besoin d'un convertisseur de média OEO pour effectuer la conversion de mode.
Conversion du Nombre de Fibres
La transmission double fibre et la transmission fibre unique sont deux modes de transmission appliqués dans le réseau. En fonction du type d'équipement et de la fibre installée, il est parfois nécessaire de convertir la fibre double en fibre simple. Le convertisseur de média OEO peut être utilisé pour résoudre ce problème.
Répétition du Signal
Sur long terme, la transmission par fibre optique et le transpondeur OEO peuvent également fonctionner comme un répéteur pour étendre la distance du réseau en convertissant les longueurs d'onde et en amplifiant la puissance optique. Le convertisseur OEO convertit les signaux optiques faibles de la fibre en signaux électriques, les régénère ou les amplifie, puis les récupère en signaux optiques plus puissants pour une transmission continue. C'est pourquoi le convertisseur de média OEO est également appelé répéteur de fibre optique OEO.
Pourquoi Choisir un Convertisseur Média OEO ?
Les transpondeurs CWDM/DWDM OEO sont disponibles sous différentes formes et avec différentes fonctions. Par exemple, la fonction 3R peut prendre en charge la transmission longue distance. Il peut convertir des signaux Ethernet de 1G~11,3 Gbps en une longueur d'onde correspondante dans les infrastructures de réseaux CWDM et DWDM. Pour des besoins spécifiques tels que la facilité d'installation et de désinstallation et l'occupation des emplacements dans les châssis 1U/2U/4U, etc., il convient de choisir un fournisseur fiable tel que FS, qui propose un service personnalisé.