Quelles sont les fonctions FEF et LFP sur les convertisseurs de média
Les convertisseurs de média Ethernet sont généralement utilisés par paire et permettent aux réseaux à base de cuivre de communiquer dans une topologie cuivre-fibre, ce qui permet de prolonger la distance de transmission. Cependant, dans un réseau de conversion de média par paires, si la liaison en fibre ou cuivre tombe en panne d'un côté, le dispositif sur l'autre côté continuera à fonctionner même si il n’y a pas de transmission de données, et ne signalera aucune erreur à l'administrateur de réseau. Les fonctions FEF et LFP sur le convertisseur de média résolvent parfaitement ce problème
Figure : Fonctionnement normal des convertisseurs de média par paires
FEF sur le convertisseur de média à fibre optique
Far End Fault, sigle FEF, est un protocole conforme à la norme IEEE 802.3u qui permet de détecter les erreurs de liaison de données à distance dans un réseau. Grâce à la fonction FEF sur le convertisseur de média, il est très facile pour l'administrateur réseau de détecter les pannes ou erreurs sur les liaisons du convertisseur de média à fibre optique. Lorsqu'une erreur de liaison à fibre optique est détectée, le convertisseur de média concerné transmettra le signal FEF sur une connexion à fibre optique pour informer le convertisseur de média sur l‘autre extrémité que la défaillance s'est produite. Ensuite, les deux liaisons en cuivre connectées à la liaison fibre optique seront automatiquement déconnectées. En utilisant un convertisseur de média avec la fonction FEF, la panne sur la liaison peut être détectée et résolue immédiatement, cela empêche la transmission de données vers une liaison défaillante en coupant cette liaison et en envoyant un message d'erreur au convertisseur de média.
Fonctionnement du FEF sur le convertisseur de média
1. Si une défaillance se produit sur l'extrémité RX de la connexion à fibre optique, le FEF du convertisseur de média A détectera la défaillance.
2. Ensuite, le convertisseur de média A envoie un message d'erreur au convertisseur de média B pour informer qu'une erreur s'est produite à l'extrémité RX, cela désactivera la transmission de la fibre TX du convertisseur de média A.
3. Le convertisseur de média à fibre optique A coupe sa liaison en cuivre. Sur le commutateur Ethernet correspondant, l'indicateur LED indique l'état de déconnexion de la liaison.
4. Sur l‘autre extrémité, le convertisseur de média B retire coupe sa liaison en cuivre. L'indicateur LED du commutateur connecté indique que la liaison est en panne.
LFP sur le convertisseur de média à fibre optique
LFP (Link Fault Pass Through) signifie que le problème de liaison du convertisseur de média d'un côté (côté local) sera transmis au convertisseur de média situé sur l‘autre extrémité (côté distant). Il est utilisé pour surveiller les liaisons en cuivre connectées aux convertisseurs de média depuis le périphérique local. Lorsqu'une liaison en cuivre tombe en panne, le convertisseur de média transmet l'état de défaillance sur l'ensemble de la liaison en supprimant la liaison de fibre centrale et la liaison en cuivre à l'extrémité opposée. Donc, la fonction LFP sur le convertisseur de média peut signaler immédiatement aux administrateurs de réseau le problème de la liaison et offrir une solution efficace pour la surveillance de réseau qui peut minimiser les pertes causées par le problème de la liaison.
Fonctionnement du LFP sur le convertisseur de média
1. Le câble en cuivre vers le convertisseur de Media A est défaillant.
2. Le LFP du convertisseur de média A notifie au convertisseur de média B la défaillance de la liaison en cuivre et désactive la connexion à fibre optique vers le convertisseur de média B.
3. Le convertisseur de média B désactive sa connexion en cuivre, le commutateur à la droite affichera l'état de liaison en panne sur l'indicateur LED correspondant.
Remarques :
-
Si vous avez l'intention d'activer la fonction FEF et LFP sur le convertisseur de média, assurez-vous d‘utiliser des convertisseurs de média Ethernet-fibre par paire et que les deux dispositifs prennent en charge les fonctions FEF et LFP. En outre, n'oubliez pas de sélectionner la même marque et le même modèle pour les deux côtés de la connexion.
-
Testez les fonctions que vous avez l'intention d'utiliser avant de les implémenter sur un réseau fonctionnel.
-
N'oubliez pas de demander l‘avis d‘un expert auprès de votre fournisseur de système.
Conclusion
Les fonctions FEF et LFP sur les convertisseurs de média sont très importantes. Ces fonctionnalités aident les administrateurs à diagnostiquer et à résoudre les pannes de réseau, favorisant ainsi un fonctionnement normal de l'ensemble de la liaison.