Français

Câbles UTP ou STP pour un Réseau 10GBASE-T ?

Mis à jour depuis le 08 févr, 2023 by
1.1k

Les nouvelles applications et l'augmentation du nombre d'utilisateurs entraînent un besoin accru de bande passante. Le système de câblage cuivre structuré 10GbE répond justement à cette demande. Il permet d'utiliser les équipements existants et d'ajouter les dernières technologies de communication, contribuant ainsi à faire évoluer les réseaux vers des vitesses de 10 gigabits et à rentabiliser l'investissement dans l'infrastructure de câblage cuivre installée. Pour la transmission de données 10GBASE-T, les systèmes de câblage en cuivre à paire torsadée blindée (STP) et à paire torsadée non blindée (UTP) sont applicables. Ce guide peut vous aider à choisir entre les câbles Ethernet UTP et STP pour un réseau 10GBASE-T.

Réseau 10GBASE-T

 

Description du 10GBASE-T - Technologie et Applications

Qu'est-ce que le 10GBASE-T ? 10GBASE-T est la quatrième génération de technologies BASE-T normalisées par l'IEEE et utilise un câblage à paires torsadées pour assurer la transmission de données à 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps et 10Gbps. Étant donné que les appareils BASE-T ont utilisé un protocole d'auto-négociation défini par l'IEEE pour déterminer les capacités prises en charge par l'autre extrémité de la liaison, la rétrocompatibilité indique que les mises à niveau pourraient être effectuées une extrémité à la fois, ce qui permet une amélioration progressive rapide et facile de la vitesse du réseau sans modifier le câblage ou mettre à niveau l'équipement.

Le 10GBASE-T offre une solution de mise en réseau à haut débit pour les applications horizontales en cuivre et les réseaux à haute performance dans les domaines suivants :

  • Liaisons montantes locales, liaisons d'agrégation et liaisons entre commutateurs.

  • Centres de données HPC (calcul haute performance) en installations nouvelles et existantes.

  • Fermes de serveurs et centres de données d'entreprise avec supports nouveaux et anciens.

  • Autres applications pouvant utiliser le câblage structuré dans les bâtiments avec supports nouveaux et anciens.

Déploiement du 10GBASE-T

 

UTP ou STP : Quelle est la Difference

Une paire torsadée consiste en une paire de fils isolés torsadés ensemble. Ce type de torsion de câble permet de réduire la capture du bruit provenant de sources extérieures et la diaphonie sur les câbles à paires multiples. Le câblage à paires torsadées est souvent utilisé dans les réseaux de données pour les connexions de courte et moyenne longueur en raison de son coût inférieur à celui de la fibre optique et du câble coaxial. Il existe deux types de paires torsadées: la paire torsadée non blindée et la paire torsadée blindée.

Paire torsadée non blindée (UTP)

La paire torsadée non blindée est constituée de fils de cuivre à code couleur, mais ne comprend pas de feuille ou de tresse servant d'isolant pour la protection contre les interférences. Le câble comporte quatre paires de fils à l'intérieur de la gaine. Chaque paire est torsadée avec un nombre différent de torsions par pouce pour aider à éliminer les interférences des paires adjacentes et d'autres appareils électriques.

La norme ANSI/TIA-568-C.2 spécifie que le câble de catégorie doit avoir un diamètre extérieur inférieur à 0,354 pouce, quel que soit le type de câble, blindé ou non. Les câbles UTP ont tendance à avoir un diamètre plus important que les câbles blindés en raison de l'utilisation d'espace et matières de remplissage comme barrière contre la diaphonie étrangère. Certains modèles de câbles patch UTP ont tendance à se rapprocher du diamètre maximal autorisé.

Paire torsadée blindée (STP)

La paire torsadée blindée contient une enveloppe supplémentaire en feuille d'aluminium ou une gaine en tresse de cuivre pour aider à protéger les signaux du câble contre les interférences. Le blindage supplémentaire du câble STP empêche les interférences électromagnétiques de s'échapper du câble ou d'y pénétrer. Le câble STP est utilisé pour éliminer le couplage inductif et capacitif. La torsion annule le couplage inductif, tandis que le blindage élimine le couplage capacitif. Par rapport aux câbles UTP, les câbles STP coûtent plus cher mais supportent des débits de transmission plus élevés sur de plus longues distances, notamment l'Ethernet à débit rapide.

La plupart des applications de ce câble se situent entre les équipements, racks et bâtiments. Le blindage ajoute une certaine atténuation au câble (par rapport au câble non blindé), mais en général ce n'est pas le cas car, dans une transmission équilibrée, les signaux complémentaires annulent effectivement tout courant de blindage, de sorte que les pertes de courant de blindage sont négligeables.

Construction de Paire torsadée blindée

 

Conseils pour Choisir entre Câbles UTP et STP pour un Réseau 10GBASE-T

Diaphonie étrangère

La diaphonie étrangère (ANEXT) est la diaphonie qui se produit entre les câbles adjacents et le matériel de connexion, qui est beaucoup plus sévère dans les applications à haut débit que dans les infrastructures à faible bande passante. Dans les applications 10GBASE-T, la diaphonie étrangère limite considérablement les performances de transmission des données sur un câble en cuivre.

Dans un câblage en cuivre UTP, la diaphonie étrangère augmente lorsque les câbles adjacents sont proches, ce qui constitue un véritable cauchemar pour de nombreux utilisateurs.performance levels. Par rapport au système de câblage UTP, le système de câblage STP est capable d'offrir d'excellentes performances en matière de diaphonie allogène proche. Dans le cas d'un câblage STP correctement installé et relié, des feuilles de blindage à l'intérieur du câble empêchent les signaux d'être couplés. Ainsi, il réduit la diaphonie étrangère en dessous des valeurs requises.

Termination

Le câble STP comprend un blindage autour de chaque paire individuelle. Les câbles STP ne sont donc pas faciles à terminer, ce qui rend la gestion du câblage plus difficile. Parce que la feuille métallique et le fil de décharge d'un câble STP doivent être retirés et tordus autour de l'extrémité du câble avant la terminaison. Et les feuilles de blindage non utilisées doivent être coupées. Mais pour le câble UTP, celui-ci est conçu comme non blindé, ce qui permet de gagner du temps pour la terminaison. Ainsi, la terminaison prend plus de temps pour le câblage STP que pour le UTP.

Couplage et mise à terre

Un processus de mise à la terre correctement structuré est nécessaire pour protéger à la fois le personnel et l'équipement. Si un câblage en cuivre conforme à la norme 10GBASE-T est installé, l'intégrité du système de liaison et de mise à terre doit être solide pour réaliser la pleine performance du système.

La connectivité du câblage UTP ne requiert pas le couplage complet du système. Mais vous devez tenir compte de l'intégrité de la mise à terre des panneaux de brassage et des racks au point de mise à la terre commun pour la protection de l'infrastructure. Alors que pour le système de câblage STP, il est indispensable de relier le câble aux composants de connectivité pour garantir une bonne performance.

Coût

Globalement, le coût du système de câblage STP est plus élevé que celui du système de câblage UTP. D'une part, la conception du câble STP contient des matériaux de blindage, ce qui entraîne des coûts supplémentaires. Alors que les câbles UTP et le matériel de connexion non blindé (prises et panneaux de raccordement) ont tendance à coûter moins cher que leurs homologues blindés. D'autre part, lors de l'installation, une solution de câblage STP prendra plus de temps pour terminer les modules de prise et relier correctement le système de câblage structuré, ce qui coûtera plus cher en frais d'installation. La solution de câblage UTP est simple à manipuler, ce qui permet de réduire les temps de terminaison et donc les coûts.

Conclusion

Le 10GBASE-T a élargi les possibilités de mise en réseau Ethernet 10G en prenant en charge un câblage en cuivre à paires torsadées plus simple et moins coûteux. Le déploiement à grande échelle du réseau 10GBASE-T simplifiera l'infrastructure des centres de données, en facilitant la gestion de la connectivité des serveurs et en fournissant davantage de bande passante. Le 10GBASE-T étant devenu le choix prédominant pour de nombreux utilisateurs, il est crucial de décider entre STP et UTP pour votre câblage Cat6 ou Cat6a. En tenant compte des performances, la terminaison, l'installation et les coûts, vous constaterez qu'il n'est pas difficile de faire un choix judicieux. Mais avant tout, que vous utilisiez des câbles STP ou UTP, veillez à installer un câblage de haute qualité, ce qui contribuera à réduire les coûts de remplacement et de main-d'œuvre à long terme.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k