Français

Qu'est-ce que les Niveaux « Tier » de Centres de Données ?

Mis à jour depuis le 12 déc, 2022 by
2.0k

Les niveaux de centres de données sont un système de classement standardisé utilisé pour classer les centres de données en fonction de leur disponibilité et de leur fiabilité. Ce système a été développé par l'Uptime Institute dans les années 1990 et reste la norme internationale en matière de performances des centres de données. Ce classement catégorise les centres de données de Niveau 1 à Niveau 4, le Niveau 1 étant le plus simple et le Niveau 4 le plus complexe et le plus performant. Les quatre niveaux correspondent à une fonction commerciale particulière et définissent les critères de maintenance, d'alimentation, de refroidissement et de capacité de détection des pannes. En outre, ils sont progressifs, et chaque niveau comprend les composants des niveaux inférieurs.

Niveaux des Centres de Données

data center tiers

Niveau 1

Un centre de données de niveau 1 n'a qu'une capacité de base. Il dispose d'une seule voie pour l'alimentation et le refroidissement et de peu de composants, voire aucun, pour la redondance et la sauvegarde. Il offre un temps de fonctionnement estimé de 99,671 %, ce qui représente 28,8 heures d'interruption par an. Les exigences d'une installation de niveau 1 sont les suivantes :

  • Une alimentation sans interruption (ASI) pour les baisses de tension, les pannes et les hausses de tension

  • Un espace pour les systèmes informatiques

  • Équipement de refroidissement dédié qui fonctionne en dehors des heures de bureau

  • Un moteur-générateur pour les pannes de courant

Le centre de données de niveau 1 protège contre les perturbations dues à une erreur humaine, mais pas contre une panne ou une indisponibilité inattendue. Les équipements redondants comprennent les refroidisseurs, les pompes, les modules UPS et les groupes électrogènes. Le centre de données devra s'arrêter complètement pour la maintenance préventive et les réparations, ce qui augmente les risques d'interruptions non planifiées et peut avoir de graves conséquences en cas de défaillance du système.

Niveau 2

Un centre de données de niveau 2 a une capacité redondante. Il dispose de circuits uniques pour l'alimentation et le refroidissement et de quelques composants redondants et de secours. Il offre un temps de fonctionnement estimé à 99,741 %, soit 22 heures de temps d'arrêt par an. Les composants d'un centre de données de niveau 2 sont les suivants :

  • Moteurs-générateurs

  • Stockage de l'énergie

  • Refroidisseurs

  • Unités de refroidissement

  • Modules ASI

  • Pompes

  • Équipement de rejet de la chaleur

  • Réservoirs de carburant

  • Batteries à combustible

Le circuit de distribution de niveau 2 dessert un environnement critique, et les composants peuvent être retirés sans l'arrêter. Un centre de données de niveau 2 offre de meilleures possibilités de maintenance et une sécurité contre les perturbations, mais comme pour un centre de données de niveau 1, une interruption inattendue d'une installation de niveau 2 affectera le système.

Niveau 3

Un centre de données de niveau 3 peut faire l'objet d'une maintenance simultanée. Il dispose de plusieurs circuits d'alimentation et de refroidissement et de systèmes permettant de le mettre à jour et de procéder à sa maintenance sans le mettre hors ligne. Le temps de fonctionnement estimé est de 99,982 %, ce qui représente 1,6 heure d'interruption par an.

Une installation de niveau 3 requiert tous les composants présents dans un centre de données de niveau 2, mais ces installations doivent également disposer d'une redondance N+1 :

  • "N" fait référence à la capacité nécessaire pour supporter la charge informatique complète.

  • "+1" signifie un composant supplémentaire à des fins de secours.

La redondance N+1 garantit qu'un composant supplémentaire se met en marche si l'élément primaire tombe en panne ou est retiré par le personnel pour une maintenance planifiée. Contrairement aux niveaux 1 et 2, ces installations ne nécessitent pas d'arrêt lorsque la maintenance ou le remplacement est nécessaire, et le fonctionnement du système informatique ne sera pas affecté.

Niveau 4

Un centre de données de niveau 4 est construit pour être totalement tolérant aux pannes. Il dispose de plusieurs systèmes indépendants et physiquement isolés qui agissent comme des composants de capacité et des voies de distribution redondants. Cette séparation est nécessaire pour éviter qu'un événement ne compromette les deux systèmes. Un centre de données de niveau 4 a un temps de fonctionnement estimé à 99,995 %, ce qui représente 26,3 minutes de temps d'arrêt par an.

Les centres de données de niveau 4 ont une redondance 2N ou 2N+1 :

  • La redondance 2N (ou N+N) signifie que l'installation dispose d'un système indépendant entièrement dupliqué, en attente. S'il arrive quoi que ce soit à un composant primaire, un système de secours identique se met en marche pour assurer la continuité des opérations.

  • Le modèle 2N+1 fournit deux fois la capacité opérationnelle (2N) et un composant de secours supplémentaire (+1) au cas où une panne surviendrait alors qu'un système secondaire est actif.

Si un équipement tombe en panne ou si le circuit de distribution est interrompu, les opérations informatiques ne sont pas affectées. Toutefois, si les composants redondants ou les voies de distribution sont arrêtés pour des raisons de maintenance, l'environnement peut présenter un risque plus élevé de perturbation en cas de panne. C'est pourquoi un centre de données de niveau 4 ne garantit pas un temps de fonctionnement de 100 %.

Quel Niveau de Centre de Données est Le Plus Approprié pour Votre Entreprise ?

Bien que les niveaux supérieurs offrent un service plus fiable, cela ne signifie pas nécessairement qu'un centre de données de niveau 4 est le mieux adapté aux besoins d'une entreprise. Les entreprises de différents types gravitent généralement vers des niveaux spécifiques. En fin de compte, la décision de déterminer le niveau qui convient le mieux aux besoins de l'entreprise revient au dirigeant. Les éléments suivants donnent une idée des clients habituels qui optent pour chaque niveau.

Niveau 1 : Les centres de données de niveau 1 sont les mieux adaptés aux petites entreprises et aux start-ups qui recherchent l'option d'hébergement la plus abordable et la plus rentable. Les petites entreprises qui ne fonctionnent pas 24 heures sur 24 ou qui n'ont pas d'exigences informatiques complexes sont plus tolérantes aux temps d'arrêt fréquents.

Niveau 2 : Ces centres de données sont l'option de choix pour les PME qui recherchent une option rentable et plus fiable qu'une installation de niveau 1. Les petites et moyennes entreprises utilisent généralement des installations de niveau 2 pour héberger des sauvegardes de données ou des bases de données non critiques.

Niveau 3 : Les centres de données de niveau 3 constituent le choix idéal pour les grandes entreprises dont les besoins informatiques sont complexes et qui nécessitent des dispositifs de sécurité supplémentaires. Les entreprises qui hébergent des bases de données critiques et étendues, notamment des données clients, optent généralement pour ce niveau.

Niveau 4 : Ces installations conviennent aux entreprises disposant d'un budget suffisant et ayant des exigences critiques. Les organisations gouvernementales et les grandes entreprises disposant de serveurs indispensables et de demandes intenses de la part des clients ou des entreprises sont les principaux utilisateurs d'un centre de données de niveau 4.

En général, le coût et le temps de fonctionnement sont les deux principales considérations lors du choix d'un niveau. Payer pour un centre de données de niveau 3 ou 4 alors qu'une installation moins chère suffirait est un gaspillage d'argent. De même, s'installer dans un centre de niveau 2 alors que vous avez besoin d'un temps de disponibilité plus élevé et que vos besoins informatiques sont plus complexes peut exposer votre entreprise à des risques.

Comparaison des Niveaux de Centres de Données

Pour récapituler, le tableau ci-dessous fournit un aperçu clair des caractéristiques respectives des quatre niveaux de centres de données et de leurs clients types.

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Garantie de temps de fonctionnement 99.671% 99.741% 99.982% 99.995%
Temps d'arrêt par année <28,8 heures <22 heures <1,6 heures <26,3 minutes
Redondance de composants Aucune Redondance partielle de l'alimentation et du refroidissement (N+1 partiel) N+1 complet Tolérance aux pannes (2N ou 2N+1)
Possibilité de maintenance simultanée Non Non Partiellement Oui
Coût $ $$ $$$ $$$$
Compartimentage Non Non Non Oui
Personnel nécessaire Aucun 1 équipe 1+ équipe 24/7/365
Client type Petites entreprises et start-ups avec des exigences simples PME Entreprises en croissance et grandes entreprises Entités gouvernementales et grandes entreprises
La principale raison pour laquelle les entreprises choisissent ce niveau Le niveau de centre de données le plus abordable Un bon rapport coût/performance Un équilibre délicat entre hautes performances et prix abordable Une installation tolérante aux pannes, idéale pour des niveaux élevés et constants de trafic ou de demandes de traitement.

Le choix du site où sont stockées vos données est important. Il est donc crucial de connaître les distinctions entre les différents niveaux qui hébergent vos données. Nous espérons que cet article vous aidera à prendre une décision informée et à opter pour le niveau le mieux adapté aux besoins de votre entreprise.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k