Quelles sont les Différences entre les Switchs FS S5850-48S8C et N5860-48SC ?
Avant tout, laissons-nous connaître un peu les deux séries de switchs FS : la série N comprend des switchs pour entreprises, tandis que la série S regroupe des switchs pour entreprises. Il y a de grandes différences entre ces deux types de commutateurs. Les commutateurs d'entreprise peuvent assurer le transfert de données pour Fast Ethernet, Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet, et disposent de fonctions de gestion CLI, Web, SNMP et autres, ainsi que de fonctions de configuration opérationnelle. Lorsqu'il est utilisé comme commutateur dorsal, il peut prendre en charge plus de 500 nœuds de connexion.
Les centres de données ont besoin d'une densité et d'une largeur de bande plus importantes et ont des exigences plus élevées en matière d'identification et de contrôle précis des services. C'est pourquoi les switchs des centres de données utilisent généralement des technologies telles que le grand cache, la virtualisation, le FCoE et TRILL (grande couche 2) pour obtenir une réponse rapide sans perte de paquets et garantir la continuité des services et la fiabilité du système.
Les Points Communs entre le S5850-48S8C et le N5860-48SC
Le S5850-48S8C présente des avantages significatifs en termes de densité de ports et de performances parmi les switchs d'entreprise, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il peut être utilisé dans la couche centrale du réseau de campus. Par rapport au N5860-48SC, les deux ont des similitudes au niveau des fonctions de base et du matériel, en particulier les ports, les performances de base, etc.
-
Ports : Ils disposent tous deux de 48 liaisons montantes SFP+ 10G et de 8 liaisons montantes QSFP28 100G.
-
Matériel : 2 blocs d'alimentation et 4 ventilateurs.
-
Sécurité : En termes de sécurité et de fiabilité du réseau, les deux prennent en charge SSH, ACL et d'autres fonctions pour la protection du réseau.
-
Fonctions de base : Ils prennent tous en charge les fonctions des centres de données, telles que PFC, ECN, etc., afin d'améliorer les performances du réseau à faible latence. En outre, les performances du MLAG garantissent la stabilité du trafic commercial.
Les Différences entre S5850-48S8C et N5860-48SC
Performances du S5850-48S8C
Le switch d'entreprise manageable S5850-48S8C offre une capacité de commutation de 2,56 Tbps et un taux de transfert de 1905 Mpps. Il est équipé de puces à double mémoire flash au niveau matériel, ce qui permet d'obtenir d'excellentes performances de traitement et une grande fiabilité du réseau. Il offre également des fonctions avancées telles que EVPN, MPLS, VPLS, etc. grâce à l'achat d'une licence. MPLS permet aux petits et moyens opérateurs de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet d'établir des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux d'utilisateurs.
En outre, le S5850-48S8C prend en charge les services Triple-play, permettant de fournir une large bande passante pour les services tels que l'IPTV et la vidéosurveillance.
Le commutateur S5850-48S8C peut être utilisé au niveau de la couche d'accès des grands réseaux de campus et au niveau de la couche centrale des PME.
Performances du N5860-48SC
Le N5860-48SC est un switch ToR haute densité dans un format compact 1U qui intègre de riches fonctionnalités, notamment la puce Broadcom à la pointe de l'industrie, RDMA over Converged Ethernet (RoCE), et plus encore, pour une architecture Spine Leaf évolutive et flexible au sein d'un centre de données. Il combine les avantages de l'Ethernet avec zéro perte de paquets, une faible latence et des performances non bloquantes.
Le N5860-48SC simplifie les configurations répétitives du réseau grâce à l'utilisation d'outils d'automatisation tels que NETCONF, Python, Ansible, gRPC, OpenFlow, etc. Parallèlement, les mécanismes GR (Graceful Restart) et BFD (Bidirectional Forwarding) garantissent que le réseau peut détecter et récupérer les pannes au niveau de la milliseconde, même dans des conditions de trafic intense.
Le N5860-48SC est principalement utilisé dans la couche d'accès d'un centre de données à haute capacité pour assurer le transfert de paquets de données à haute densité.
Commutateurs
|
||
---|---|---|
Ports
|
48x 10G SFP+| 8x 100G QSFP28
|
48x 10G SFP+| 8x 100G QSFP28
|
Capacité de Commutation
|
2,56Tbps
|
2,56Tbps
|
Taux de Transmission
|
1,90 Bpps
|
1,90 Bpps
|
VXLAN-EVPN,PFC, ECN, RDMA, DCBX, IPv4/IPv6, SNMP, MLAG, QoS, etc.
|
Pris en charge
|
Pris en charge
|
NETCONF, Python, Ansible, gRPC, OpenFlow, RDMA, etc.
|
Pas pris en charge
|
Pris en charge
|
ARP, MPLS, VPLS
|
Pris en charge
|
Pris en charge
|
Application
|
Secteur gouvernemental, réseau d'accès à la télémédecine, centre de données, etc.
|
Centre de données bancaires, centre de données financières, informatique médicale, informatique en nuage, etc.
|
Conclusion
Ces deux commutateurs présentent des caractéristiques et des scénarios d'application différents. Si vous avez besoin d'une technologie de contrôle des flux, vous pouvez choisir le S5850-48S8C comme couche centrale ou couche d'accès du réseau de l'entreprise. Si vous préférez les fonctionnalités pour centres de données et que les exigences en matière de latence et de transmission sont élevées, vous pouvez opter pour le commutateur N5860-48SC.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)