Français

Qu'est-ce que l'IoT Industriel (IIoT) ?

Mis à jour depuis le 10 juin, 2023 by
941

Solutions de mise en réseau industrielle FS

Ces dernières années, l'internet des objets (IoT ou Internet of Things en anglais) est devenu un sujet à la mode, transformant diverses industries et révolutionnant notre façon de vivre et de travailler. L'un des sous-ensembles importants de l'IoT est l'IoT industriel (IIoT), qui transforme le paysage des secteurs manufacturier et industriel. L'IIoT change la donne, offrant aux entreprises de nouvelles possibilités d'optimiser leurs opérations, d'accroître leur productivité et d'améliorer leurs processus décisionnels. Dans cet article, nous allons explorer le concept de l'IIoT, ses principales différences par rapport aux autres types d'IoT, les principaux éléments à prendre en compte pour adopter l'IIoT et les avantages potentiels qu'il peut apporter aux industries.

Qu'est-ce que l'IoT Industriel ?

L'IIoT, ou Internet industriel des objets, désigne l'utilisation d'appareils, de capteurs et de machines interconnectés au sein des secteurs de l'industrie et de la manufacture afin de collecter, d'analyser et de partager des données pour une meilleure prise de décision et l'optimisation des processus de production. En termes simples, il s'agit de connecter les équipements industriels, tels que les machines, les automates et les capteurs, à l'internet, ce qui leur permet de communiquer, de partager des données et d'effectuer un travail collaboratif en temps réel. L'IIoT s'appuie sur des technologies de pointe, telles que l'informatique en nuage (cloud computing), l'analyse des big data et l'apprentissage automatique, pour collecter, traiter et analyser de grands volumes de données provenant de diverses sources, ce qui en fait un outil puissant pour optimiser les processus industriels et améliorer l'efficacité opérationnelle.

IoT industriel

En quoi l'IoT industriel est-il différent des autres types de l'IoT ?

Si l'IIoT présente des similitudes avec d'autres types de IoT, tels que le IoT grand public (CIoT) et les appareils domestiques intelligents, il existe des différences essentielles qui le distinguent :

Échelle et complexité : l'IIoT implique une échelle et une complexité plus importantes que les autres types de IoT. Les processus industriels nécessitent souvent des systèmes sophistiqués et interconnectés comportant de nombreux appareils, capteurs et machines. Ces systèmes doivent traiter de grands volumes de données, avoir une fiabilité et une disponibilité élevées et fonctionner dans des environnements difficiles, ce qui rend l'IIoT plus complexe et plus difficile à mettre en œuvre que d'autres types de IoT.

Priorité aux applications industrielles : L'IIoT est principalement centré sur les applications industrielles, telles que la production, la logistique, l'énergie et l'agriculture, tandis que les autres types de IoT sont plus centrés sur le consommateur. L'IIoT vise à optimiser les processus, à renforcer l'efficacité opérationnelle et à améliorer la productivité dans les industries, tandis que les autres types d'IdO se concentrent généralement sur l'amélioration de l'expérience et de la commodité des consommateurs.

Interopérabilité et normalisation : L'IIoT nécessite l'interopérabilité et la normalisation entre les différents appareils, machines et systèmes utilisés dans le milieu industriel. Cela est essentiel pour assurer une communication et un échange de données transparents entre les différents composants de l'écosystème IIoT. En revanche, d'autres types de IoT pourraient ne pas avoir le même niveau d'exigences en matière de normalisation et d'interopérabilité.

Sécurité et confidentialité : L'IIoT accorde une plus grande importance à la sécurité et à la confidentialité en raison de la nature critique des processus industriels et de l'impact potentiel des failles de sécurité. Les systèmes industriels sont souvent soumis à des réglementations et des normes strictes, et les solutions IIoT doivent répondre à ces exigences pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données.

Principales Considérations pour l'Adoption de l'IIoT

L'adoption de l'IIoT implique plusieurs considérations critiques pour assurer une mise en œuvre réussie et en tirer tous les avantages. Voici quelques considérations importantes que les entreprises doivent prendre en compte :

Infrastructure de réseau

L'IIoT nécessite une infrastructure réseau robuste et fiable pour gérer les importants volumes de données générés par les appareils et systèmes industriels. Les organisations doivent investir dans les bons équipements réseau, tels que les routeurs, les switchs industriels et les passerelles, pour établir un réseau IIoT sécurisé et évolutif. L'équipement du réseau doit être capable de répondre aux exigences particulières des processus industriels, telles qu'une faible latence, une large bande passante et une grande disponibilité.

Déploiement et surveillance centralisés

L'IIoT implique souvent de nombreux appareils et capteurs dispersés à différents endroits d'une installation industrielle ou dans plusieurs installations. Il est crucial d'avoir une approche centralisée pour déployer et surveiller la connectivité dans les systèmes IIoT. Cela implique d'avoir une stratégie bien planifiée et organisée pour connecter et gérer les appareils, les capteurs et les machines.

Cela peut être réalisé grâce à un système de contrôle central qui offre une visibilité et un contrôle sur l'ensemble du réseau IIoT. Il doit permettre de faciliter le provisionnement, la surveillance et la gestion des appareils connectés, ainsi que le dépannage et le diagnostic à distance. Cette approche centralisée permet aux entreprises de gérer et de surveiller efficacement leur écosystème IIoT, garantissant ainsi des opérations fluides et une résolution proactive des problèmes.

Suivi et contrôle des actifs

L'IIoT offre des avantages significatifs en matière de suivi et de surveillance des actifs, ce qui peut aider les entreprises à optimiser l'utilisation de leurs actifs, les calendriers de maintenance et l'efficacité opérationnelle générale. La mise en œuvre de capacités de suivi et de surveillance des actifs dans les systèmes IIoT implique l'utilisation de capteurs et de dispositifs pour la collecte de données sur l'emplacement, l'état et les performances des actifs, tels que les machines, les équipements et les véhicules.

Ces données peuvent ensuite être analysées en temps réel afin d'obtenir des informations sur l'utilisation des actifs, de prévoir les besoins de maintenance et d'optimiser les performances des actifs. Les entreprises doivent sélectionner et déployer avec soin les capteurs, les dispositifs et les technologies de suivi adaptés à leurs actifs spécifiques et à leurs exigences opérationnelles.

Cybersécurité solide

La sécurité est un élément essentiel de l'IIoT en raison des risques potentiels associés aux violations de données, pannes de système et cyber-attaques. Les systèmes industriels sont souvent soumis à des réglementations strictes et à des exigences de conformité, et toute atteinte à la sécurité peut avoir de graves conséquences, notamment des pertes financières, des perturbations opérationnelles et des dommages à la réputation.

Par conséquent, les organisations doivent accorder une importance prioritaire à des mesures de cybersécurité solides dans le cadre des déploiements IIoT. Il s'agit notamment de mettre en œuvre des mécanismes robustes d'authentification et de contrôle d'accès, de crypter les données en transit et au repos, de mettre à jour et de patcher régulièrement les systèmes, et de surveiller en permanence les menaces et les vulnérabilités. Il s'agit également de former les employés aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité et de promouvoir une culture de sensibilisation et de vigilance en matière de sécurité.

Évolutivité et durabilité

Les déploiements IIoT doivent être conçus en tenant compte de l'évolutivité et de la durabilité. Les processus et les exigences industriels peuvent évoluer au fil du temps, et les solutions IIoT doivent être flexibles et adaptables pour tenir compte de ces changements. Les entreprises doivent prendre en compte l'évolutivité en termes de nombre d'appareils, de capteurs et de machines pouvant être connectés au réseau IIoT, ainsi que la capacité à traiter des volumes de données croissants.

La préparation pour le futur implique également de prendre en compte l'interopérabilité et la compatibilité des solutions IIoT avec les technologies et les normes émergentes, telles que la 5G, l'edge computing et les protocoles spécifiques à l'industrie. Cela garantit que le déploiement de l'IIoT peut évoluer et s'adapter aux environnements industriels changeants et aux développements technologiques.

Réflexions Finales

L'IoT industriel (IIoT) transforme la façon dont les industries fonctionnent, optimisent les processus et effectuent des décisions. Cette technologie offre aux entreprises des possibilités sans précédent d'accroître l'efficacité opérationnelle, d'améliorer la productivité et d'obtenir des informations sur leurs processus industriels comme jamais auparavant. Avec une méthode et des considérations appropriées, l'IIoT peut apporter des avantages significatifs et débloquer de nouvelles opportunités pour tout type d'industrie dans cette ère numérique.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.9k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
20.0k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.5k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.8k