Français

Qu'est-ce qu'un point d'accès sans fil et comment le choisir ?

Mis à jour depuis le 18 août, 2021 by
3.5k

FS.com Boutique En Ligne Pour Équipements Réseau

Les progrès technologiques effectués en matière d'accès sans fil ont radicalement changé au cours des dernières années. Contrairement aux boîtiers encombrants qui étaient difficiles à utiliser il y a quelques années, les points d'accès sans fil modernes sont simples à utiliser, à installer et à gérer.

Les entreprises étant de plus en plus nombreuses à mettre à niveau leur environnement de réseau sans fil, le choix d’un point d'accès Wi-Fi de bonne qualité devient excessivement crucial. Veuillez lire la suite de l’article pour comprendre ce qu'est un point d'accès sans fil et comment sélectionner celui qui convient le mieux.

AP Wi-Fi 5

Point d'accès sans fil, qu'est-ce que c'est ?

Comme son nom l'indique, un point d'accès sans fil est un dispositif utilisé pour créer un WLAN (réseau local sans fil). Les points d'accès sans fil sont couramment utilisés par les entreprises qui occupent de grands bureaux ou bâtiments. Cet appareil se connecte à un hub Internet, un routeur filaire ou un commutateur à l'aide d'un câble Ethernet. Il diffuse ensuite des signaux Wi-Fi dans les zones désignées.

Comparé aux prolongateurs de portée, un point d'accès sans fil est efficace pour les entreprises modernes pour de nombreuses raisons. Par exemple, ils prennent en charge jusqu'à 60 connexions simultanées. Cependant, pour profiter de ces avantages, vous devez utiliser le meilleur point d'accès sans fil pour une utilisation professionnelle. Ils peuvent également être utilisés à la maison, notamment si vous souhaitez étendre votre couverture Wi-Fi jusqu'au jardin. Pour plus d'informations sur les différences entre un point d‘accès sans fil et un extendeur de portée, veuillez consulter l'article Point d'accès sans fil ou extendeur de portée : Quelle solution Wi-Fi est la plus efficace.

Guide d'achat des points d'accès sans fil

Veuillez prendre en compte les facteurs suivants pour choisir le point d'accès le plus adapté à un usage domestique ou professionnel;

Aucun contrôleur matériel

Il y a quelques années, les points d'accès Wi-Fi étaient des boîtiers typiques qui devaient être commandés depuis un ordinateur par quelqu'un ayant des connaissances en informatique. Toutefois, avec l'évolution de la technologie, ces technologies sont maintenant obsolètes. Les points d'accès modernes, tels que le dernier point d'accès Wi-Fi 6, utilisent des contrôles logiciels au sein du réseau et ne nécessitent donc aucun contrôleur externe.

Il est évident que les contrôles logiciels présentent de nombreux avantages par rapport aux anciens points d'accès dépendant du matériel. Non seulement il élimine le gros matériel, mais il élimine également la possibilité d'un point de défaillance unique du réseau. Avec les systèmes modernes, aucun matériel ne peut entraîner la défaillance du réseau.

Accès sécurisé pour les usagers

Les violations de données et autres problèmes de cybersécurité affectant les réseaux locaux sont en augmentation. Cependant, il convient de choisir un point d'accès sans fil dont l'accès n'est pas dangereux pour les utilisateurs. Les utilisateurs comptent utiliser leurs smartphones et tablettes sur le réseau sans aucun problème de sécurité.

Les dispositifs modernes sont dotés de systèmes d'accès intelligents pour les utilisateurs qui appliquent les politiques de sécurité de l'entreprise. Cela garantit que les utilisateurs demeurent en sécurité sur le réseau. Il est également inutile de s’inquiéter de l'accès d'un appareil non sécurisé.

Options de diffusion

Il existe un large éventail d'options d'antennes Wi-Fi à choisir. Pour prendre la bonne décision, il faut tenir compte les besoins fondamentaux en matière d'internet. Il faut donc tenir compte de la taille de la zone à couvrir par le point d'accès et déterminer si vous souhaitez une option intérieure ou extérieure. Veuillez noter que les points Wi-Fi pour les grandes antennes sont limités. De même, les unités extérieures nécessitent un certain blindage.

Gestion du nuage

Il est également préférable de choisir un point d'accès sans fil qui prend en charge l'administration du système via le cloud (nuage). Grâce aux logiciels de réseau et aux dispositifs de sécurité modernes hébergés virtuellement, les points d'accès sans fil modernes sont accessibles partout. Cela élimine les restrictions géographiques initiales nécessaires pour contrôler les PA.

Technologie Wi-Fi

Il convient de choisir un point d’accès utilisant les technologie MESH, MIMO et POE en fonction des besoins de votre entreprise. La technologie MESH peut être utilisée pour les appareils domestiques et professionnels. La technologie MIMO réduit considérablement les effets d'obstruction qui affectent les signaux Wi-Fi, réduisant ainsi la vitesse des données. POE utilise une technologie de câblage à faible puissance qui transmet des signaux jusqu'à 100M.

Gain de l'antenne

Contrairement aux routeurs, les antennes des points d'accès sans fil sont intégrées. Néanmoins, les antennes des points d'accès sans fil sont importantes car elles déterminent la puissance et la portée de transmission du point d'accès. Cela dit, il est recommandé de choisir un système doté d'une antenne à gain.

Portée

Vous devez également tenir compte de la distance couverte par le PA (Point d’accès). Les WAP dotés de fonctionnalités supplémentaires sont avantageux car ils réduisent le nombre total et les coûts d'achat des PA. L'achat d'un point d'accès avec une portée adéquate réduit les dépenses globales, puisque moins de points d'accès seront nécessaires. La plupart des points d'accès d'entreprise offrent une couverture entre 1500 et 3000 mètres carrés.

Le résultat final

Les points d'accès sans fil sont importants si vous souhaitez étendre la couverture Wi-Fi de votre domicile ou de votre entreprise. Utilisez les conseils mentionnés ci-dessus pour choisir le point d'accès sans fil le plus adapté à vos besoins.

Point d'accès gigabit Wi-Fi 6

Article connexe :

Wi-Fi 5 vs Wi-Fi 6 : quelles sont les différences ?

Points d'accès Wi-Fi 6 : Comment les entreprises peuvent-elles en bénéficier ?

Solutions filaires et sans fil FS pour campus d'entreprises

5 méthodes pour élargir votre réseau sans fil

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k