Français

Pourquoi un Centre de Données Écologique est Important ?

Mis à jour depuis le 21 févr, 2023 by
489

Contexte

Avec la croissance continue des nouvelles exigences en matière de stockage de données et le renforcement constant de la sensibilisation à la protection de l'environnement, les centres de données écologiques deviennent de plus en plus importants dans le concept de développement des entreprises. Les données nouvellement conservées doivent être protégées, refroidies et transférées efficacement. Cela signifie que les énormes besoins énergétiques des centres de données présentent des défis en termes de coût et de durabilité, et que les entreprises sont de plus en plus concernées par les besoins énergétiques de leurs centres de données. Il est évident que les ressources énergétiques durables et renouvelables sont devenues la tendance de développement des centres de données “verts”.

Le Centre de Données Vert est Une Tendance

Un centre de données “vert” ou écologique est une installation similaire à un centre de données ordinaire qui accueille des serveurs pour stocker, gérer et transmettre des données. Il est conçu pour minimiser l'impact environnemental en offrant une efficacité énergétique maximale. Les centres de données verts présentent les mêmes caractéristiques que les centres de données classiques, mais les paramètres et les technologies du système interne peuvent réduire efficacement la consommation d'énergie et l'empreinte carbone des entreprises.

La structure interne d'un centre de données écologique implique le déploiement d'une série de services, tels que des services de cloud computing, des services de télévision par câble, des services Internet, des services de colocation et des services de sécurité pour la protection des données. Bien entendu, de nombreuses entreprises ou opérateurs utilisent des services en nuage. Certaines entreprises peuvent également avoir besoin de recourir à d'autres opérateurs pour fournir des services Internet et des services connexes.

Selon les tendances du marché, le marché mondial des centres de données verts vaut environ 59,32 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un TCAC de 23,5 % à l'avenir jusqu'en 2026. Il montre également que la transition vers les sources d'énergie renouvelables s'accélère en raison de la croissance des centres de données verts.

La demande croissante de stockage de données entraîne la modernisation des centres de données, ce qui impose également des exigences plus élevées aux systèmes d'alimentation et de refroidissement. D'une part, les centres de données doivent convertir de l'énergie non renouvelable en électricité pour produire de l'électricité, ce qui entraîne une hausse des coûts électriques ; d'autre part, certaines entreprises doivent achever la mise en place des installations de refroidissement et le nettoyage des serveurs en utilisant une grande quantité d'eau, ce qui constitue des opportunités importantes pour le marché des centres de données verts.

Par exemple, Facebook et Amazon continuent de développer leurs activités, ce qui augmente également le besoin de stockage de données des entreprises mondiales. Ces entreprises doivent collecter un grand nombre de données pour compléter l'analyse de clients potentiels, mais le traitement de ces données nécessite beaucoup d'énergie. Par conséquent, la création de centres de données écologiques est devenue un besoin urgent pour les entreprises afin de résoudre ces problèmes, ce qui peut également apporter d'autres avantages.

Avantages des Centres de Données Verts

Le concept de centre de données vert a connu une croissance rapide dans le processus de développement des centres de données d'entreprise. De nombreuses entreprises préfèrent des solutions énergétiques alternatives pour leurs centres de données, ce qui peut apporter de nombreux avantages. Parmi ces avantages, nous pouvons citer les suivants.

Économie d'énergie

Les centres de données écologiques sont conçus non seulement pour économiser l'énergie, mais aussi pour réduire le besoin d'une infrastructure coûteuse pour gérer les besoins en refroidissement et en électricité. L'énergie durable ou renouvelable est une source d'énergie abondante et fiable qui peut réduire de manière significative le rendement de l'utilisation de l'énergie (PUE - Power Usage Efficiency). La réduction du PUE permet aux entreprises d'utiliser l'électricité plus efficacement. Les centres de données écologiques peuvent également utiliser les services de colocation pour réduire l'utilisation des serveurs, la consommation d'eau et le coût des systèmes de refroidissement.

Réduction des coûts

Les centres de données écologiques utilisent des énergies renouvelables pour réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation au moyen de technologies modernes. L'arrêt des serveurs en cours de mise à niveau ou de gestion peut également contribuer à réduire la consommation d'énergie de l'installation et à maîtriser les coûts d'exploitation.

Durabilité environnementale

Les centres de données verts permettent de réduire l'impact environnemental du matériel informatique, créant ainsi un centre de données durable. Le développement technologique toujours croissant exige l'utilisation de nouveaux équipements et de nouvelles technologies dans les centres de données modernes. La consommation d'énergie de ces nouveaux dispositifs et technologies de virtualisation permet de réduire la consommation d'énergie, ce qui représente un développement durable sur le plan environnemental et apporte des avantages économiques aux opérateurs de centres de données.

Amélioration de l'image sociale de l'entreprise

Aujourd'hui, les utilisateurs s'intéressent de plus en plus à la résolution des problèmes environnementaux. Les services de centres de données écologiques aident les entreprises à résoudre rapidement ces problèmes sans compromettre les performances. De nombreux clients considèrent déjà la conduite responsable des entreprises comme une proposition de valeur. Les entreprises, en répondant aux exigences de conformité, aux exigences normatives et aux réglementations des régions correspondantes par la mise en place de centres de données verts, améliorent l'image de leur propre statut social.

Utilisation raisonnable des ressources

Dans le respect de l'environnement, les centres de données verts peuvent permettre aux entreprises de faire un meilleur usage de diverses ressources telles que l'électricité, l'espace physique et la chaleur, en intégrant les installations internes du centre de données. Il favorise le fonctionnement efficace du centre de données tout en permettant une utilisation rationnelle des ressources.

5 Méthodes pour Créer un Centre de Données Écologique

Après avoir abordé les avantages d'un centre de données vert, nous allons examiner les méthodes de création d'un centre de données vert. Voici une série de solutions pour un centre de données vert.

  • Extension de la virtualisation : Les entreprises peuvent construire un système informatique virtualisé à l'aide de la technologie de virtualisation, et exécuter plusieurs applications et systèmes d'exploitation sur un nombre réduit de serveurs, réalisant ainsi la mise en place d'un centre de données écologique.

  • Utilisation d'énergies renouvelables : Les entreprises peuvent opter pour des panneaux solaires, des éoliennes ou des centrales hydroélectriques qui peuvent produire de l'énergie pour alimenter des générateurs de secours sans nuire à l'environnement.

  • Passez en mode éco : Configurer l'onduleur à courant alternatif en mode éco est une façon de passer au vert. Cette configuration peut améliorer considérablement l'efficacité du centre de données et réduire le PUE (Power Usage Efficiency). Les entreprises peuvent également réutiliser les équipements, ce qui permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'éviter que des émissions inutiles ne s'infiltrent dans l'atmosphère.

  • Optimisation du refroidissement : Les responsables de l'infrastructure des centres de données peuvent mettre en place des solutions de refroidissement simples et faciles à implémenter, comme le déploiement de configurations en allées chaudes et froides. Les centres de données peuvent encore améliorer le refroidissement en investissant dans des centrales de traitement d'air et des refroidisseurs, et en installant des économiseurs capables d'aspirer l'air extérieur du milieu naturel pour créer des systèmes de refroidissement écologiques.

  • Systèmes DCIM et BMS : Les logiciels DCIM et BMS peuvent assister les gestionnaires de centres de données à identifier et documenter les moyens d'utiliser une énergie plus efficace, ce qui permet aux centres de données de devenir plus efficaces et d'atteindre les objectifs de durabilité.

Conclusion

La durabilité des centres de données consiste à réduire la consommation d'énergie et d'eau ainsi que les émissions de carbone afin de compenser la croissance de l'utilisation de systèmes informatiques et d'appareils mobiles pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Le développement de centres de données écologiques est devenu une tendance impérative du développement, et il répond également aux objectifs écologiques de la protection de l'environnement mondial. En tant que bénéficiaire, les entreprises peuvent non seulement économiser les coûts d'exploitation, mais aussi réduire efficacement la consommation d'énergie. C'est également une raison importante pour la construction de centres de données écologiques.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k