Interconnexions 10G DWDM sur 120 km dans un Réseau de Campus
Contexte
En raison de la demande d’une capacité de bande passante élevée à des coûts réduits, les réseaux OTN sont exigés par les instituts académiques et de recherche pour connecter une variété de bâtiments, particulièrement lorsque la distance à parcourir est longue. Un de nos clients est à la recherche d'une solution pour construire un réseau 10G entre le campus et le bureau sur une distance supérieure à 120 km en utilisant la fibre noire.La distance entre le campus et le bureau est de 127 km, ce qui est hors de portée des émetteurs-récepteurs 10G DWDM SFP+.La perte de signal optique se produit inévitablement pendant la transmission sur une telle distance longue distance.
Conclusion
-
Cette configuration OTN est un cas typique de construction de réseau 10G via SMF avec une distance de plus de 120 km. Avec l'utilisation de nos séries FMU et FMT, non seulement un réseau 10G peut être construit sur une distance de 127 km, mais le problème de la perte de données est également résolu.